[音乐播放] 欢迎观看 TI 高精度 实验室系列视频 - 光感应。 我叫 Rahland Gordon, 是德州仪器 (TI) 光传感器应用工程师。 本视频将讨论光传感器 在温度检测应用中的使用。 许多系统需要一种 方法来检测篡改, 光传感器是一种 有效且易于使用的 解决方案。 篡改检测包括检测 产品护门是否被打开、 器件密封是否被破坏, 或者任何外部 元件是否影响了 测量精度。 器件篡改会有 许多负面影响, 包括意外的功能变化、 人身安全风险、 安全漏洞或者 设备受损。 如果有安全关键需求, 需要关闭已打开的 产品部分,例如 智能锁或高压电源, 那么使用篡改检测 很合适。 器件一旦被篡改就会受损, 例如产品浸入水中 或经受其他恶劣条件, 或者用户为了 改变器件功能 而进行篡改, 例如篡改电表。 光传感器可以 在密封被破坏或 开路情况期间, 确定照明变化, 并感应或增加光响应。 对于 PCB 上的 光量已知的设计, 通过光传感器可以轻松 实现篡改检测。 如果光度上升, 则表明终端设备 进入了意外状态, 指示终端设备 已被篡改。 在温度检测应用中 使用光传感器 有若干好处, 例如简单的设计 复杂性、低功耗 和低成本解决方案。 为了实现更安全的篡改检测, 需要能够感应广泛的光, 包括可见光和 红外线波长,这一点很有用。 红外光可用来 在低照明条件下 让视线更清晰, 而无需使用可见光。 光传感器,如 OPT 3002, 具有从 300 纳米 到 1,000 纳米的 宽光谱,包括 一些紫外线、 可见光和红外线波长, 能够检测更多的光源。 要在使用光传感器 进行篡改检测时提高 有效性,一定要考虑 广泛光谱中的光传感器 测量级别。 光功率或辐照度 通常以瓦/平方米 为测量单位,用于 测量所有波长中的 光强度。 这与照度略有不同, 我们在第 1 章中 讨论过,照度是 光度测量单位。 能够检测到少量光功率 可确保即使有一个 小开口使光线进入, 传感器也能够 检测到终端设备 已被篡改。 借助 TI OPT 3002, 测量级别低至 每平方厘米 1.2 纳瓦, 即使极微量的光 也能检测得到。 在一些电池 供电应用中, 电池需要持续 使用很长时间。 在此类情况下, 使用超低功耗的 光传感器能够 更大限度减少 传感器对整体 系统功耗的影响。 在低功耗应用中, 另一项重要考虑因素是 微处理器从传感器 读取数据的频率。 在没有中断 功能的光传感器中, 微处理器必须 连续读取传感器数据, 并将其与 阈值进行比较。 一些光传感器, 例如 TI 光传感器 支持与可编程 阈值的综合比较, 具有不同 类型的中断模式 并支持中断引脚。 这些功能可使终端设备 利用单个数字信号 表明光是高于 还是低于目标级别, 还允许微处理器 进入睡眠状态, 并仅在光度高于阈值时 唤醒以采取操作, 这可大大减少 MCU 活动时间。 如需更多 光传感器技术资源 并搜索 TI 产品, 请访问所示的链接。 感谢您花时间 观看本期视频。 请试着完成 后面的测验。 为什么您可能需要 使用具有中断功能的 光传感器来 进行篡改检测? 此功能允许微控制器 进入睡眠状态,并仅在 光度高于阈值设置时 唤醒以采取操作, 从而节省电力。 此外,通过此功能, 您还可以利用 单个数字信号 来了解光是高于 还是低于目标级别。