[音频标志] 大家好! 欢迎观看 C2000 SysConfig 视频系列。 SysConfig 是 德州仪器 (TI) 和 C2000 MCU 部门 开发的强大界面, 有助于提供 直观的开发体验。 我叫 Nima Eskandari。 在本视频中,我将 简要介绍 SysConfig 以及它优于先前 开发工作流程的 优势。 首先, 什么是 SysConfig? SysConfig 是 TI 开发的一款工具, 可改变用户为 C2000 器件开发软件的方式。 开发人员可通过 SysConfig 图形用户 界面配置 C2000 器件,如此处所示。 开发人员不必在 C2000 技术文档 与其开发环境 之间来回切换, 而是可以通过 一个开发工具 在 C2000 软件下工作。 与传统的 Bitfield 或 DriverLib 方法相比, 此方法具有许多优势。 我们想强调 其中三个优势。 SysConfig 有助于 生成代码以配置和 初始化器件外设, 使您更轻松地使用 C2000 实时控制器 进行开发。 它还会在用户 向工程添加模块时 自动分配引脚和资源, 有助于跟踪设计中 使用的所有引脚。 最后,它可以轻松地 在不同器件系列之间 进行转换,并提供集成 自动检查功能。 更详细地说, SysConfig 能够 促进且直观化 C2000 器件的 代码生成。 选择向工程 添加片上外设时, 例如 ADC 或 ePWM, SysConfig 界面将提供 所有配置选项。 这很有用,因为它能在 开发人员使用 C2000 器件时, 帮助他们了解 所有可用选项。 若更改了这些 配置选项,该工具 将持续验证这些 自动生成的代码 有无错误或冲突。 这能够避免您对 不可用于特定器件的 外设意外编写了 配置代码的情况。 自动引脚分配 功能对于硬件和软件 开发人员都非常有用。 向工程添加 更多外设时, SysConfig 会从器件 自动选择兼容性最高的 引脚并分配这些资源。 它还能在资源 受限时,自动重新 排列引脚分配。 SysConfig 当然非常灵活。 这些引脚分配可随时 手动覆盖。 SysConfig 中的 PinMux 功能还提供 有关器件引脚使用的 有用文档,并能快速 展示器件上每个引脚的 所有标记配置。 SysConfig 的 另一巨大优势是, 它创建可移植代码。 您可以将自己在 特定器件上创建的配置 移植到任何其他 C2000 器件系列。 SysConfig 将自动 再分配资源并在使用了 任何不兼容外设时, 或者切换到的器件 没有足够资源时, 抛出错误标志。 因此,可以轻松 转换到 C2000 产品组合中的新器件。 还可以为外设的特定 实例创建别名。 这样,如果必须 修改所使用的引脚 或再分配 GPIO, 无需在应用程序代码中 进行任何更改。 现在您已详细了解 SysConfig 的优势, 可以从哪里找到它? 可通过三种不同 方法访问 SysConfig。 它直接集成在 Code Composer Studio, 这是 C2000 用户最常使用的 开发工具。 如果您想要使用 其他 IDE 或开发流程, 也可以独立下载 SysConfig。 最后可在浏览器中访问 www.dev.TI.com 上的 TI Cloud DevTools 来获得 SysConfig。 SysConfig 的新更新 将在每款新 C2000 发布时一起集成, 因此,SysConfig 将随我们的最新 产品组合 始终保持最新。 C2000 SysConfig 系列中的 SysConfig 概述视频到此结束。 在本视频最后, 我提供了几个链接, 它们能有效 帮助您开始使用 SysConfig。 欢迎随时下载 SysConfig 工具, 或直接在 www.dev.TI.com 访问。 我们还提供了 大量入门资源, 以便您详细了解 SysConfig 提供的 所有功能。