大家好! 我是 Amichai Ron, TI嵌入式处理 和 DLP 组织的 高级副总裁。 欢迎大家来到 TI 技术交流会的第 2 天。 昨天,Ogboenyiya 讲述了半导体技术 促进汽车行业进步的 几种方式。 今天,我很高兴能给 大家介绍半导体技术 如何在各种 工业系统中提高自动化 和效率水平。 自动化和效率对于 我沟通过的 每个客户都很重要。 我们的客户想要 创建更高效的系统, 实现更高的 自动化和控制水平, 从而充分提高生产力。 看到有时 元件级别的小创新 能够在系统级别实现 有意义的成本、 并节省能源和时间, 我会感到备受激励。 各个行业都 发生了很多的变化。 放眼应用体系, 我们支持从机器人 到工厂自动化、电网、 家庭自动化和 许多其他系统, 我发现三个 显著的持续性趋势。 传感器和数据更多; 系统能效更高; 连接不断增加。 第一个趋势是 增加每个系统中的 传感器数量。 简而言之,更多的 传感器意味着更多的数据。 更多的数据 让系统能够 更快速精准地 对周围的世界 主动和被动作出反应。 这对于涉及自动化的 系统至关重要, 但也意味着 在整个系统中 更加注重于 快速高效地 处理数据。 此外,我们现在能够识别 使用新技术方法之前 无法检测的情况。 我想以我们的 毫米波雷达检测技术 为例。 我们高度集成的 TI 毫米波雷达传感器 让几乎任何系统 都能以非常高的精度 检测对象和移动。 我们的毫米波雷达传感器 把原来巨大、复杂、 昂贵的技术变得 更小、更容易使用 而且更经济实惠, 因此我们的客户 更容易获得 较高精度的 检测技术。 这类创新有助于打开 许多新可能性的大门。 我们以协作机器人 或“cobot” 为例。 客户可使用 我们的雷达传感器 增强协作机器人的认知。 这有助于它们 更安全地围着 人类有效运转, 而就在几年前, 这还是不可能实现的。 因为更多的传感器 意味着更多的数据, 也意味着要处理 更多的数据。 这些涌入系统的数据 需要我们所有人 都创造性地思考 如何有效管理数据, 并在系统中实现 更快、更智能的决策。 一种方法可能是 将支持 AGI 的硬件 和软件整合到设计中, 以实时处理 更大量的数据 并适应变化的环境。 管理各种来源的输入 也很有挑战性。 回到我提到的 cobot 例子, 设计人员可能想要 给 cobot 添加视觉检测, 以更好地观察 周围附近的障碍。 在此例中,您的系统 现在至少支持 两种不同的检测技术。 此时正好需要 传感器融合技术。 将传感器融合 整合到系统中 让设计人员能 灵活支持 多种检测类型,例如 视觉检测、雷达、激光雷达 和其他有助于 增强整个认知系统的 检测技术。 虽然我使用 cobot 作为一个常见例子, 但不难理解如何 将同样的概念应用于 其他应用 以增强自动化和提高 能效。 我认为第二个 趋势是人们 渴望提高系统的能效。 要平衡日益增加的 对更高性能的需求, 同时努力不断改变 整体系统尺寸, 我们需要降低 系统的功耗。 对于电池供电系统, 也是如此, 它需要满足性能要求 并坚守固定的功率 预算。 几乎每个应用 和子系统中 都在浮现提高 能效的新方法。 例如,我们看到 在医疗应用中, 他们努力将更多 传感器塞到现有系统中, 在电动汽车中, 客户想要 用小型节能电池 增加行驶里程。 我们在 HVAC 系统中 也看到这种趋势。 直至几年前, 所有住宅 HVAC 系统 还使用单级压缩机。 如今,我们看到 越来越多的系统 开始使用变速 压缩机,使用起来 总体能效更高。 变速压缩机 是通过专为 实时控制应用 设计的专业处理技术 管理的。 直到最近, 这项技术 实施起来还 昂贵而复杂。 通过使用更实惠的 实时控制 MCU,例如我们的 C2000 器件,客户 可以得到有助于 在同一系统内充分提高 电机控制并增加 能效的技术。 民用住宅过渡到 变速 HVAC 系统, 有可能显著节约 整个电网上的 用电量。 我很激动地看到 实时控制创新 和电力传输技术的进步, 例如数字电源和 GaN, 如何促进未来的 系统效率和功率密度 取得更多突破。 最后,我要谈的 最后一个主题是, 跨系统连接和 合作有增加的 趋势。 在当今的世界上, 个人之间的连接水平 仍然在继续提高, 而从业务角度看, 强化连接 也是有好处的。 我们以工厂为例。 通过添加更多传感器 和连接技术, 公司在产品线中 拥有更大的控制力 和灵活性。 这可能有助于公司 减少未使用的 建筑区域的用电量, 或帮助他们 根据需求的变化 而调节产量。 有线和无线 工业通信技术, 例如以太网、 CAN、蓝牙 和 Zigbee, 提高了这种灵活性水平。 现在,我们把相同的概念 应用于一个城市。 公用事业公司 通过使用无线网状网络, 能够更好地监控 网络并进行相应调整。 这种增强的连接 加上能源存储系统, 例如住宅 太阳能家庭系统, 可帮助服务提供商 在高峰期调节 用电量。 我们即将与 Wi-SUN Alliance 举行的研讨会 将更加详细地 讨论连接对于 智能城市的影响。 增强建筑和 智能城市中的 连接和系统支持可以 让企业将生产力 提高到过去不可能 达到的水平。 虽然这只是冰山一角, 但这三种趋势 列出了半导体技术 帮助提高系统自动化 和效率的主要方式。 我们热衷于 通过半导体技术 让电子产品 更经济实用, 因此,我们想要 与我们的客户并肩合作, 进而实现更智能、更高效、 连通性更好的系统。 我们通过为客户 提供多种方式来创建 和优化他们的系统, 帮助推动下一个创新浪潮, 其检测、处理和 反应速度将比我们过去 见到的任何技术都更快。 感谢大家抽空参加本次培训。 我希望大家喜欢 TI 技术交流会的其余活动, 并有机会参加我们的 一些其他研讨会, 从我们的专家那里了解更多信息。