大家好! 欢迎大家观看 TI 高精度实验室 关于数字相对 湿度检测的视频。 在本视频中,我们 将介绍必要的 基础知识,以便您 开始使用德州仪器 (TI) 集成数字相对 湿度和温度 传感器系列。 要开始了解 我们的湿度传感器, 首先必须了解 湿度的不同 表示方式。 它们的根本目标都是 为大气中所含的水量 赋予一个内在值。 绝对湿度是空气中 水蒸汽的度量, 与温度无关, 以水分克数 每立方米表示。 相对湿度用百分比表示。 其方程式考虑了 大气温度的变化。 当天气寒冷时, 大气无法保留太多水分。 温度升高时则恰好相反。 露点是一个温度点, 空气必须冷却到 这一温度才会 发生冷凝。 最后,我们的行业中 广泛使用干湿图 直观显示温度和湿度的 哪些组合会为人类 创造舒适区。 在表示湿度的 所有选项中, 大多数湿度传感器 都会输出相对湿度, 因为它们所在的 环境会不断变化, 而且总是需要 跟踪温度和湿度的 组合。 湿度传感器是 测量所暴露的环境中 水蒸汽含量的器件。 湿度传感器实际测量 压力和温度或者电气 或机械条件的变化, 以计算绝对或相对湿度。 过去,模拟湿度 传感器的测量值 用于研究和预测天气, 后来逐渐进入到 我们日常使用的 几种产品中。 在过去十年中,我们的 系统集成度、连通度 和速度越来越高。 对数字湿度 传感器的真正需求 已然出现,因为它们 不仅提供有线接口 连接更大的系统, 而且与过去的 模拟实现相比 准确度更高、尺寸更小、 成本和功耗更低。 数字湿度传感器 解决的另一个重大问题 是测量空气湿度所需的 封装开口尺寸。 封装开口使得聚酰胺 与空气中的水分反应。 然后,吸收的水分量 转化为电阻、电压 或数字输出。 随着数字湿度 传感器技术的进步, 聚酰胺面积缩小, 不但表面积减小很多, 而且准确度也提高。 因此,数字相对 湿度传感器 在高温高湿水平下 比模拟湿度传感器 漂移更少。 我们在日常生活中 遇到的器件和系统 使用湿度传感器 来预防或检测 有害环境。 在相对湿度的低端, 某些系统,例如 CPAP 呼吸机, 需要确保适当的 温度和湿度水平, 以防止患者在 接受治疗时呼吸道 受到刺激。 随着楼宇自动化的发展, 相对湿度传感器也 用来为空调和建筑等 环境控制系统 提供关键输入, 确保人类的舒适感。 这些相同的原则 也通常应用于 打印机、工业货物运输 和制造过程, 以确保生产质量。 在相对湿度水平的高端, 这些传感器 用在工业环境中, 以防止电机和其他 暴露在环境中的 关键元件受到 腐蚀或机械损坏。 在这些应用中, 经常会记录 温度和湿度 以进行自我诊断 或预防性维护。 也有的时候, 系统需要监测整个 范围内的相对湿度。 例如,使用机电气体 传感器的湿度和 温度测量值校准 需要准确输出 气体浓度的空气 质量测量系统。 现在您已大体 了解湿度以及 它在应用中的用途。 德州仪器 (TI) 提供了门户页面, 帮助您选择合适的器件, 还提供几个参考文档, 以帮助您开始使用 我们的器件开发解决方案。 首先,门户页面 允许比较器件, 从而帮助您 为您的应用 选择合适的器件, 并提供超链接, 直接转到每个产品的 数据表页面和 其他技术参考资料。 其次,TI 提供的 每个单独器件的 数据表包括特定于 产品的布局和操作指南, 因为它们有 独特的开放腔封装。 另外还有关于存储操作、 优化放置和布局以及 编程技巧的配套资料。 TI E2E 论坛 和常见问题解答部分中 还可以获得 在线技术支持。 此论坛专为开发人员 快速提供帮助并解答 他们在开发过程中 遇到的问题。 为了与我们 的器件通信, 我们提供了 一个 EVM GUI, 它兼容 TI 处理器系列的 EVM SDK 文件系列以及 可用于 TI 和非 TI 处理器的头文件和 .C 文件。 Energia 还预 加载了代码示例。 最后,我们还 有一个可下载的 Arduino 库。 TI 还有大量与湿度相关的 系统级设计,可让您 更深刻地认识到如何 使用湿度传感器来增强 您的系统,无论 是低功耗应用、 支持远距离通信 还是校准气体传感器。 感谢您观看本期 关于湿度检测的视频。 请务必下载该 演示,以获取 所提及文档和 工具的直接链接。 有关其他资源和产品, 请访问 ti.com/humidity。