Hallo zusammen. Heute entdecken wir die Drahtlosfunktionen des CC3351-Companion-ICs von Texas Instruments. In Kombination mit einem Prozessor wie dem TI AM62L unter Linux unterstützt der CC3351 Dualband Wi-Fi Six- und Bluetooth Low Energy 5,4-Protokolle und wird als eigenständiger IC oder zertifiziertes Modul angeboten. Für diese Demo zeigen wir, wie wir die robuste Wi-Fi 6-Konnektivität des CC3351 verwenden können, um einen Smartphone-Bildschirm drahtlos zu spiegeln. \r\nFür diese Demo verwenden wir die Debian Trixie-Distribution, eine der verschiedenen für den AM62L-Prozessor verfügbaren Distributionen. Die Debian Trixie-Distribution kann von der Seite des AM62L-Prozessor-SDK auf TI.com heruntergeladen werden. Bevor wir uns eintauchen, stellen wir sicher, dass wir die erforderliche Hardware haben, einschließlich des SDK AM62L-Starterkits und EM2 CC3351 Evaluierungskits. Zunächst habe ich das Debian Trixie -Bild bereits auf die SD-Karte geflasht. \r\nDieses Image stellt das erforderliche Betriebssystem bereit und bietet sofort einsatzbereite Unterstützung für TCC 33. Familie erschwinglicher WLAN-Begleit-ICs. Ich habe die Platine EM2 mit CC3351 mit dem M2-Steckplatz des SK AM62L-Starterkits verbunden. Ein Display ist über den HDMI-Anschluss mit diesem eingebetteten Linux-System verbunden. \r\nIch habe auch den Micro-USB-Anschluss an der Starter-Kit-Platine mit meinem Computer verbunden, um die Befehlszeilenschnittstelle für die Interaktion mit dem System zu aktivieren. Wir verwenden Putty als serielle Terminalanwendung. Lassen Sie uns nun einen mobilen Hotspot auf dem Smartphone öffnen und den CC3351 mit diesem Hotspot verbinden. Dazu beginnen wir mit der Initialisierung des WLAN-Moduls mit dem Befehl bash usr share CC3351 SDA Start.sh. \r\nAls Nächstes stellen wir eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her, indem wir den Befehl bash usr share cc 33 x SDA verwenden. Stellen Sie eine Verbindung her, und geben Sie die SSID und das Kennwort Ihres mobilen Hotspots ein. Dadurch wird eine Verbindung zum angegebenen Netzwerk hergestellt, was dazu führt, dass Smartphone als Zugriffspunkt in unserem eingebetteten Linux-System als Station fungiert. Die CC3351 ist auch in der Lage, gleichzeitigen AP und Stationswalze zu ermöglichen, aber für diese Demo verwenden wir nur ihre Stationsregel. \r\nJetzt können wir Inhalte wie HTTP-Videostream über dieses lokale Netzwerk streamen und auch eine Verbindung verwenden, um von unserem eingebetteten Linux-System auf das Internet zuzugreifen. Sobald wir verbunden sind, erhalten wir eine IP-Adresse mit dem Befehl CPC minus i space Wlan0. Da wir nun eine IP-Adresse haben, können wir mit dem Streaming des Smartphone- Bildschirms über einen HTTP-Server beginnen. Als Nächstes greifen wir über den integrierten Chrom-Browser auf diesen https-Stream auf unserem eingebetteten Linux-System zu. \r\nWir verwenden den Befehl usr bin Chrom und die IP-Adresse UCL EQUAL Angle Ozonplattform Wayland no Sandbox und starten den Vollbildmodus. Dadurch wird der Chrom-Browser gestartet und eine Verbindung zum angegebenen Server und Port hergestellt, sodass wir den Telefonbildschirm auf dem lokalen Display drahtlos streamen können. Wie Sie sehen, verwenden wir die Bildschirmfreigabe drahtlos. Sehen wir uns an, wie weit eine Austin-Reise von Texas Instruments sein wird. \r\nWie Sie sehen, wird diese Karten-Seite auf dem Telefonbildschirm geladen, und wir können sie in Echtzeit auf dem HDMI-Display anzeigen. Ich kann sogar mit der Karte interagieren, in und aus zoomen und andere Orte anzeigen. Das war's! Zur heutigen Demonstration haben wir gezeigt, wie Sie ein WLAN-Netzwerk mit dem CC3351-Modul anschließen und den Telefonbildschirm mit dem ARM-basierten Anwendungsprozessor AM62L an ein HDMI-Display streamen. Die Technologie, die wir heute demonstriert haben, umfasst eine breite Palette von Anwendungen, darunter Kombiinstrumente für Motorräder oder Freizeitfahrzeuge, Smart Home-Geräte, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und vieles mehr. \r\nWenn Sie mehr über den CC3351 Companion, IC und den AM62L-Prozessor erfahren möchten, besuchen Sie bitte die Website von Texas Instruments. Viel Spaß beim entwickeln!