无线连接

无线网络处理器 – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

套件 & 评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和应用特定硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack

CC3100 BoosterPack 主要有两种使用方法。连接至 TI MCU LaunchPad(提供针对 MSP-EXP430F5529LP 的软件示例)或使用 CC31XXEMUBOOST 仿真板将其连接至您的 PC 以便进行 MCU 仿真。

  • 注意:CC31XXEMUBOOST 是用于闪存 CC3100 BoosterPack、使用无线电工具(进行无线电性能测试或让器件进入认证模式)以及执行联网日志处理以进行高级调试所必须的一款高级仿真板。

     

PurePath™ 无线开发套件

充分评估 PurePath 无线技术和 CC8520 在无线音频中的应用。套件附带的音频接口包括 S/PDIF 光纤 + 同轴输入/输出、线路输入/输出、耳机输出和麦克风输入。

PurePath 无线耳机开发套件

PurePath 无线耳机开发套件包括所有必要硬件,让您能够对模拟输入与输出应用以及采用 CC85xx 的 USB 应用进行评估、演示、原型设计和开发。此套件中的主要器件是两块 CC85xx 耳机电路板。

CC256x 蓝牙/双模评估模块

CC256x 蓝牙解决方案可以支持蓝牙经典和低功耗蓝牙或 ANT。CC256x QFN EM 板用于评估目的,可与 TI 的硬件开发套件(例如 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438)配合使用。

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

CC3100 软件开发套件 (SDK)

CC3100 SDK 包含驱动程序、25 个以上的示例应用以及使用 CC3100 SimpleLink Wi-Fi 解决方案所需的文档。

  • 它包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统和用户文件(证书、网页等)。

SimpleLink Wi-Fi Starter

SimpleLink Wi-Fi Starter 应用可让您配置、连接 SimpleLink Wi-Fi 设备,并与之进行通信。该应用采用 TI 独特的 SmartConfig 技术,即一步式 Wi-Fi 设置过程,允许多台设备快速高效地连接至 Wi-Fi 网络。

  • 考虑到应用通常没有用于输入 Wi-Fi 网络名称和密码的显示屏或键盘,SmartConfig 技术使得终端用户能够将其基于 SimpleLink Wi-Fi 的设备轻松连接到接入点。

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SimpleLink Studio for CC3100

一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发 MCU 的嵌入式网络应用 & 软件。嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发/测试应用 & 使用 CC3100 BoosterPack 将应用连接到云。

用于 SimpleLink 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。