无线连接设计和开发
使用我们经济实惠的创新型无线解决方案设计您的产品
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
TI 开发人员专区一站式提供所有资源,方便您进行查找。轻松获取软件、示例、培训和开发工具。无需安装数千兆字节软件即可在线开始评估和开发。
通过为所使用的器件或开发板量身定制的内容和工具,准确获取所需内容。
最新软件库、示例和文档中心
Resource Explorer 是一款基于网络的工具,用于快速浏览和访问必要的软件和文档。将其与 CCS Cloud 配合使用,用户可以在评估硬件上运行示例和演示,而无需下载和安装本地软件。
面向所有器件的易于使用的实践培训模块
SimpleLink Academy 包含用于所有无线连接 TI LaunchPad™ 开发套件的多个演示和文档。为演示器件功能,每个模块会逐步介绍软件开发工具包 (SDK) 中的示例。
主题范围涵盖无线连接示例和实时操作系统 (RTOS) 基础知识、多协议操作和高级器件功能,可满足您的应用需求。
简化硬件和软件配置
SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS 和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。
它可以作为 Code Composer Studio 软件的一部分、独立应用程序或基于云的应用程序提供。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
使用我们预先认证的模块为您的产品添加无线连接,尽可能减少设计工作量
通过将外部元件集成到单个模块并利用 TI 无线认证,缩短产品上市时间。对周围的无源器件进行内化可简化您的制造供应链和设计工作。每个模块都获得了世界各地重要监管机构的认证,无需昂贵的射频设备、工程和投资。
用于快速评估 TI 器件、无需投入大量资源的低成本、模块化开源硬件生态系统
TI LaunchPad 开发套件旨在通过即插即用功能使您轻松进行编程和调试。使用符合监管要求的硬件测试我们可扩展产品系列的所有功能。我们的开发套件支持在线和离线无缝运行,从而帮助您更快地将产品推向市场。
请参阅下方 LaunchPad 生态系统的部分硬件开发工具列表。
与我们的专家合作
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。按照简单的三步流程来申请审查。
硬件开发工具
Sub-1GHz、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和多协议
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 开发套件用于加快 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R7 无线 MCU 的开发速度。SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
低功耗 Bluetooth®、Matter 和 Zigbee®
CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件
该 LaunchPad 开发套件可借助支持低功耗 (LE) 蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 低功耗蓝牙 MCU 加快开发速度。SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU
借助该 LaunchPad™,开始使用 SimpleLink™ 无晶振 BAW CC2652RB 多协议无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)。CC13X2-CC26X2 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
Wi-Fi® 和 Matter
CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC3235S) 的亮点是 CC3235S,它是一款单芯片安全解决方案和无线微控制器 (MCU),集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU 以及运行 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。LAUNCHXL-CC3235S 具有可实现完整开箱即用体验和快速开发的板载仿真功能和传感器。该板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。请访问 (...)
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板,从而实现快速软件开发。
此套件可用于 3 种配置:
- MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3301 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
- 处理器和 Linux 评估:BP-CC3301 + (...)
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
TI SimpleLink SDK 支持各种蓝牙配置文件和角色,并具有帮助您开始设计应用的示例。TI 会一如以往地维护 SDK,从而符合最新的蓝牙核心规范并获得其认证。
处理器和 MCU 与 TI 软件的互操作性支持最新的 Wi-Fi 连接标准,包括 Wi-Fi 6 (802.11ax)。由于可轻松集成到基于 Linux® 和 RTOS 的系统中,您可放心地连接物联网设备。
多个 IDE(Code Composer Studio™ 软件和 IAR Embedded Workbench)和操作系统(无操作系统、TI-RTOS、FreeRTOS)可支持 SDK 中的所有示例应用(HTTP、消息队列遥测传输、Matter、配置)。
TI SimpleLink SDK 支持 Matter、TI 15.4-Stack、Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和专有协议等无线协议。动态多协议的并发运行支持低功耗蓝牙和 TI 15.4、Zigbee 或专有 Sub-1GHz。
软件开发工具
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 系列产品。这些 SDK 共同为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。
此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK (...)
TI 15.4-Stack 网关 Linux 软件开发套件
Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是适用于 TI 微控制器和处理器的集成开发环境 (IDE)。它包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。Code Composer Studio 可在 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌面上下载。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中使用它。
Code Composer Studio 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能分析器以及很多其他功能。直观的 IDE 将引导您完成应用开发流程的每个步骤熟悉的工具和界面使入门变得简单。
Code Composer Studio 将 (...)
SimpleLink Connect 移动应用程序
SimpleLink Connect 移动应用程序是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与运行 SIMPLELINK LOWPOWER SDK 的 CC23XX 器件配合使用。该应用程序为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用程序的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。