无线连接

低功耗蓝牙(BLE) – 工具与软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

开发套件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2640R2F LaunchPad 开发套件

CC2640R2F 无线 MCU 有更多的闪存可用于用户应用,并且支持蓝牙 5。此开发套件物超所值,具有板载仿真器,且可通过 BoosterPack 扩展套件访问所有 I/O 信号以添加其他功能。

低功耗蓝牙 LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad 开发套件搭载的板载仿真器具有 USB 串行端口、1MB 外部闪存、+5dBm 输出功率 & Code Composer Studio IDE 许可证,可使用它来开始评估 SimpleLink 低功耗蓝牙 CC2640 MCU。

低功耗蓝牙 SensorTag 物联网演示套件

通过用于 CC2640 无线 MCU 的 SimpleLink 低功耗蓝牙 SensorTag 物联网演示套件,在 3 分钟内即可将您的传感器数据连接到云。请下载免费的 SensorTag 应用,轻松分析来自十个低功耗板载 MEMS 传感器的数据。

Voice-over-BLE HID 远程控制套件

利用此多合一解决方案开发基于 CC2640 无线 MCU 的低功耗 voice-over-BLE 远程控制。此套件具有高级控制功能,支持手势、指向和"Find me"以及语音命令等多种控制。

CC2540/CC2541 迷你开发套件

CC2540/CC2541 迷你开发套件是用于评估 CC2540 或 CC2541 无线 MCU 的完美产品。此套件包含 CC2541 钥匙扣板和 CC2540 USB 接收器来评估这两种低功耗蓝牙无线 MCU。

低功耗蓝牙模块 BoosterPack 插件模块

CC2540/CC2541 迷你开发套件是用于评估 CC2540 或 CC2541 无线 MCU 的完美产品。此套件包含 CC2541 钥匙扣板和 CC2540 USB 接收器来评估这两种低功耗蓝牙无线 MCU。

软件

SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2640R2F 软件开发套件

快速开始开发低功耗蓝牙应用。CC2640R2F SDK 和示例包是一个功能强大的工具套件,包括文档、示例应用(外围、中央、广播设备、观察器和网络处理器)、TI RTOS 和外设驱动程序。

低功耗蓝牙软件开发套件

用于 CC2640、CC2541、CC2540、低功耗蓝牙模块的 BLE SDK 和 Voice-over-BLE HID 远程控制套件。 SDK 包括开发所需的所有软件,并提供许多示例,例如简单广播设备、简单外设和简单网络处理器。

GitHub 代码示例

有关更多高级和专业化代码示例(例如低功耗蓝牙的更高吞吐量和多角色),请参阅 SimpleLink GitHub 页面,然后开始开发。

SimpleLink SensorTag 软件

低功耗蓝牙 SensorTag 物联网演示套件支持连接到云的传感器应用。通过简单接口,消费者可以使用 Android 或 iOS 智能手机/平板电脑来配置并读取来自 SensorTag 上的 10 个不同传感器的数据。

开发工具

Code Composer Studio IDE

在 SimpleLink CC2640R2F 无线 MCU 和基于云的 Code Composer Studio 上快速开始开发。利用集成 Resource Explorer 可以轻松地浏览所有需要的文档和示例以便快速进行评估。

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench for ARM 是包含项目管理工具和编辑器的集成开发环境,并具有可用于 TI-RTOS 的 RTOS 插件。IAR 支持 CC2640、CC2540 和 CC2541 器件。IAR 还支持许多调试器,包括:XDS100v3、XDS110、XDS200、IAR I-Jet 和 Segger J-Link。

Sensor Controller Studio

此传感器控制器是 CC2640 AUX 系列中的一款功率优化型专有 CPU,可独立于系统 CPU 状态自主执行简单的后台任务。

SmartRF Flash Programmer 2

SmartRF Flash Programmer 2 是一种用于对 TI 的 CC2640 ARM 器件进行编程的 PC 应用。此工具同时提供图形用户界面和命令行界面版本,并具有用于编辑辅助 MAC 地址以及对多个文件进行编程的功能。

CCS Uniflash

CCS Uniflash 是支持 Windows 和 Linux 的闪存编程器。它提供图形用户界面 (GUI) 和命令行界面 (CLI) 版本。CCS Uniflash 3.3 具有对 CC2640 无线 MCU 的内置支持。

用于 SimpleLink 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR Embedded Workbench 一起使用以进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 一起使用以进行闪存编程。

蓝牙 Developer Studio

蓝牙 Developer Studio 是由蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 开发的一种工具,用于帮助开发者加快应用开发和调试速度。BLE-Stack SDK 用户可以使用此 TI 插件来更快更轻松地创建低功耗蓝牙配置模式。

低功耗蓝牙器件监控器

BLE Device Monitor 是一种 Windows 应用,可显示任何低功耗蓝牙器件的服务、特征和属性。此外,它提供针对 SensorTag 的测试和监测,还可以用于为 SensorTag 和 BLE 无线 (OAD) 下载固件。

蓝牙资质

蓝牙特别兴趣小组和 FCC 提供了认证蓝牙产品的标准化要求。

SmartRF Studio 7

SmartRF Studio 是一个 PC 应用,可帮助无线电系统的设计人员在早期阶段评估射频 IC。它可以与几个开发套件结合使用,如用于 CC2640 无线 MCU 的低功耗蓝牙 LaunchPad 和 SensorTag 物联网开发套件。