Software & development tools

Wireless Connectivity solutions with the SimpleLink MCU Platform

无线连接软件开发生态系统提供 RTOS 和裸机(无操作系统)软件。其中包括许多软件堆栈,它们提供方便应用开发所需的所有软件。

 

 

了解有关 SimpleLink SDK 的信息

SimpleLink SDK 的宗旨是在单个环境中使用行业标准 API、TI 驱动程序和 TI RTOS 简化开发过程,为应用程序开发提供了坚实的基础

  • 在整个 SimpleLink MCU 产品系列上实现 100% 应用代码兼容性   
  • TI 驱动程序为集成外设提供一套标准化的功能 API   
  • 集成 TI-RTOS,这是一种用于完整开箱即用开发的强大智能内核   
  • 与 POSIX 兼容的 API 提供灵活的操作系统/内核支持   
  • 支持加密的安全功能   
  • 通过物联网堆栈和插件向您的设计中添加功能
SimpleLink SDK whitepaper

SDK 下载 & 插件

选择 SDK

SimpleLink SDK 将基本软件组件和易于使用的示例封装在一个全面的软件包中,从而提供统一和一致的体验。从驱动程序和通信栈到操作系统内核,客户在使用 TI 的 Arm® Cortex®-M 架构 MCU 来快速高效开发新应用时所需的一切都包含在该 SDK 中。该 SDK 也很好地集成到了开发环境中,便于用户使用高级调试功能。