微控制器 (MCU)

微控制器 (MCU) – 工具与软件

套件和评估模块

微控制器套件 & 评估模块包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进到生产阶段的功能。

德州仪器 (TI) MCU LaunchPad

德州仪器 (TI) LaunchPad 评估平台入门。TI 的微控制器系列有相应的 LaunchPad 套件,这些套件为开发人员提供了着手设计新应用所需的一切。

launchpad

MSP MCU 套件 & 评估模块

MSP MCU 套件 & 评估模块包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进到生产阶段的功能。

MSP MCU 套件 & 评估模块

实时控制 MCU

C2000™ 实时控制套件 & 评估模块可提供各种硬件平台,从而加快使用 C2000 微控制器进行的开发工作。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 MCU 可提供一系列旨在帮助开发并使客户更快将产品推向市场的硬件开发工具。

C2000 套件与评估模块

控制 + 自动化 MCU

控制 + 自动化 MCU 套件有三种不同的资源可加快基于 ARM® Cortex®-M MCU 的应用开发:LaunchPads、开发套件和参考设计。LaunchPad 提供一种快速、低成本的方式来评估 TM4Cx MCU。开发套件提供一个发挥特定产品系列的最大功能集的平台。参考设计提供特定于应用的设计,供客户用于加速终端设备设计。

DK-TM4C129G

微控制器的开发工具

来自 TI 和 TI 设计网络成员的 IDE、编译器和工具链。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio (CCS) 是完善的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),支持德州仪器 (TI) 的所有嵌入式处理器系列产品,并提供始终如一的开发体验。

Code Composer Studio

微控制器软件

微控制器软件开发生态系统包括代码生成工具、基于 GUI 的外设配置 & 高级驱动程序库 & API。特定于外设与特定于应用的软件、框架和软件编解码器也可帮助您进行软件开发。

MSP430Ware

MSP430Ware 是一组用于所有 MSP430 器件的代码示例、产品说明书和其他设计资源,方便地打包在桌面或云中,它基本上包含了开发人员要成为 MSP430 微控制器专家所需的一切!

除了提供已有 MSP 设计资源的完整集合外,MSP430Ware 还包含名为 MSP 驱动程序库的高级 API。借助这一新库,可通过易于使用的函数调用,轻松方便地与 MSP430 硬件通信。

SimpleLink™ MSP432™ 软件开发套件 (SDK)

SimpleLink MSP432 SDK 支持工程师快速开发基于 MSP432 MCU 的高度可用应用。作为一套综合性的软件包,SDK 由整个 SimpleLink 有线和无线 MCU 产品系列中的多个通用软件组件构成,其中包括 RTOS、驱动程序和中间件以及有关如何一起使用这些组件的示例。

SimpleLink MSP432 SDK

controlSUITE

满足所有 C2000 MCU 软件和硬件需求的一体化平台。controlSUITE 是 C2000 微控制器的软件、文档和硬件设计库。使用方便的图形界面可快速找到所需的支持,不论是示例代码或者甚至是硬件原理图。无需在不计其数的软件列表中搜索或在计算机上的复杂目录中导航。借助 controlSUITE,您可以轻松找到所需的软件,包括运行时库、应用库、EVM 支持示例、硬件原理图和文档等。

controlSUITE

用于 TI 微控制器的 TI 实时操作系统 (TI-RTOS)

TI-RTOS 是用于其微控制器平台的完善的实时操作系统 (RTOS)。它将实时多任务内核与包括 TCP/IP 和 USB 堆栈、FAT 文件相同和器件驱动器在内的附加中间件组件结合在一起,使开发人员能够专注于开发与众不同的应用。

TI-RTOS 现在可供经过挑选的器件使用,其中包括 ARM Cortex-M4 微控制器和 C2000™ 双核 C28x + ARM Cortex-M3 微控制器。

TivaWare

  • 免专利费的库(外设、USB、图形)
  • 特定于套件和外设的代码示例
  • 加快设计和开发速度
  • 完全以 C 语言编写
TivaWare

Hercules 外设驱动程序库

Hercules 外设驱动程序使用 TI HALCoGen 基于 GUI 的芯片配置工具进行配置和创建。利用 HALCoGen 提供的图形用户界面,用户可以配置外设、中断、时钟和许多其他微控制器参数。器件配置完毕后,用户可生成外设初始化和驱动程序代码,并将其导入 CCS、IAR 工作平台或 Keil uVision 中。HALCoGen 还包含几个有关使用多个关键外设的示例项目。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>