接口

USB Type-C 和电力输送 – 开始使用

什么是 USB Type-C™?

USB Type-C 是最新的 USB 标准。它支持可逆插头方向和电缆方向,同时采用小型连接器。供电能力已扩展至支持高达 15W 功率,这使得电源能动态管理 0.5A 至 3A 的电流。数据传输速率已提升至 10Gbps。 除此之外,USB 电力传输支持能实现高达 100W 的可协商功率。DisplayPort™ 交替模式和向后兼容性等其他功能使 USB Type-C 更上一层楼

浏览以下资源,了解更多信息:

标题
说明
类型
USB Type-C 与 USB PD:有何差异?
如何知道您是否实际需要电力传输?此快速概览将帮助您确定您的系统中是否需要电力传输或通道配置 (CC) 控制器。 
视频
如何选择合适的 USB Type-C 信号开关 USB Type-C 连接器的翻转能力会导致连接引脚冗余,相应地需要一个信号开关。继续阅读以查看信号开关和多路复用器的使用案例。
技术文章
USB Type-C 电路保护 一些最终用户可能使用非标配件,如电缆或适配器。本白皮书说明了这些情况如何给终端设备带来风险,并提供了一些注意事项,以保护您的系统,确保其避免可能遇到的问题。
白皮书

什么是 USB 电力传输? 

USB 电力传输 (PD) 是采用新 USB Type-C 标准和电缆的单线协议。 借助 USB PD,USB Type-C 端口可支持拉电流或灌电流,也可两者兼顾。USB PD 协商允许器件创建契约,从而为每个应用提供最佳的功率级别。  该协议可将 USB 的输出功率扩展至高达 100W(20V,5A)。由于 USB PD 协议用于协商数据和视频功能及方向,数据角色功能也得到增强。USB Type-C 端口可作为 USB 设备进行上行端口 (UFP) 传输,也可作为 USB 主机进行下行端口 (DFP) 传输,还可作为具有 UFP 和 DFP 功能的双角色数据端口 (DRD)。USB 交替模式支持 DisplayPort™ 等来宾协议。

浏览以下资源,了解更多详细信息。

标题
USB Type-C 和 USB 电力传输电源路径设计注意事项 本视频中的简介部分适合没有多少 Type-C 基础的人士,但对新的 USB PD 电源要求进行了详细介绍。 白皮书
交替模式: 打造另类 USB  探索 10G 线性转接驱动器开关如何通过 Type-C 通道提高 DisplayPort™ 交替模式的信号质量。 
白皮书
快速角色交换电源架构 
PD 3.0 的快速角色交换 (FRS) 功能有助于防止器件意外断电时数据丢失。但是,即使具有 FRS 功能,电源设计仍然具有挑战性。请参阅我们的 FRS 软件狗示例和从以前的设计中获得的教训。 
白皮书

精选视频

精选技术文章

通过我们 Type-C 和电力传输团队的工程师,了解有关具体发展趋势和技术挑战的更多信息。 

技术文章

USB Type-C™ 技术文章


参考设计 

您有具体的技术问题吗?将其发布在我们的在线支持论坛上,从而获得我们技术专家的快速响应。  

浏览各种 USB Type-C 和电力传输参考设计,从而帮您快速开始系统开发。