TI BOM & cross reference tool FAQ

请阅读以下关于新"BOM & cross reference tool"的常见问题。

全部展开全部折叠

TI BOM 和交叉参考工具有什么新功能?

TI 现在提供一个集中的工具,用于提交和搜索器件信息以及潜在的等效 TI 交叉参考器件。可通过搜索栏一次提交一个器件型号,通过使用“Create New List”按钮创建新的器件列表来一次提交多个器件型号,或者通过上传包含完整器件列表的文件一次提交多达 5,000 个器件,还可通过“Upload BOM”按钮上传物料清单 (BOM)。 此工具取代了以前的交叉参考搜索工具。

如何在新工具中搜索器件信息和等效的 TI 交叉参考器件?

可通过三种方式搜索器件和交叉参考信息:  单个器件搜索、“Create New List”和“Upload BOM” . 

单个器件搜索 - 只需在工具主页面的搜索栏中输入部分或完整的器件型号,然后单击“Search”按钮。 系统可能会要求您确认所需的器件以及匹配的等效 TI 交叉参考器件(如果可用)。 进行选择后,所选器件的器件信息将显示在主屏幕上。

Create New List - 单击“Create New List”按钮将打开一个新窗口,您可以在其中命名要创建的列表。然后,该工具将打开,您可以手动输入需要添加(并查看器件信息和潜在交叉参考器件)的器件列表,如果需要,也可以通过单击“Upload BOM”按钮从该页面上传 BOM。

Upload BOM – 单击主页面或“Create New List”页面上的“Upload BOM”按钮将打开一个新窗口;在此窗口中,可从计算机上选择一个包含您希望提交到工具(以便查看器件信息和潜在交叉参考器件)的器件型号列表的文件。 选择要上传的文件后,将出现一个新窗口,您可以在其中确认 BOM 数据并命名所上传的新列表。 在此处,您还可以在 BOM 中指定希望在最终结果中显示的任何特定于用户的列,例如客户器件型号、数量等。完成后,只需单击“Save list”,BOM 工具便会打开并开始处理您的器件列表,这些器件将以列表形式显示在主屏幕上。

我可以在线搜索或提交哪些器件?

您可以搜索/提交任何制造商的任何器件型号,但只有在我们的数据库中具有交叉参考匹配项的非 TI 器件才会显示 TI 等效器件。 如果我们没有可用的交叉参考器件,您将收到通知信息。在工具中提交的 TI 器件将按原样显示在搜索结果中,除非找到较新/更新的等效 TI 器件,在这种情况下,将显示较新的器件。此外,还将显示 TI 器件的参数信息、库存、定价、产品说明书链接和其他信息(如果可用)。

在工具中执行搜索或上传时需要哪些器件信息?

只需要部分或完整的制造商器件型号。但是,在上传 BOM 时提供完整的器件型号以及制造商名称可能会为您提供最匹配的交叉参考结果。

我不确定具体的型号该怎么办?

如果您不确定具体的器件型号,请输入尽可能多的信息,我们的工具会根据您的输入尝试查找任何可能的匹配项。有时,只输入器件的前几个字母或数字就可能有用。

我可以提交 TI 器件并查看非 TI 的等效交叉参考器件吗?

不可以。无法提供非 TI 的等效交叉参考器件。在工具中提交的 TI 器件将按原样显示在搜索结果中,除非找到较新/更新的等效 TI 器件,在这种情况下,将显示较新的器件。

如何在我上传的器件列表中添加更多器件?

在列表的底部,对于希望添加到现有列表的任何其他器件,您可以添加相应的器件型号和数量。 以这种方式添加新器件时,客户器件型号或原始上传列表中的任何其他特定于用户的列将不可用。

我可以购买我搜索到或上传到该工具的器件吗?

是的,对于直接上传的 TI 器件,或者是交叉参考结果中的器件,如果库存中有货,并可从 TI store 或 TI 授权半导体经销商处购买时,可以直接购买列出的这些器件。只有可订购的 TI 器件型号才可供购买。通过此工具无法购买其他制造商的器件。

我搜索/提交器件后,为什么我看到的是器件类别名称的链接,而不是等效的 TI 交叉参考器件结果?

在某些情况下,尽管搜索/提交的器件被认为是我们数据库中的有效器件,但是我们可能无法提供等效的 TI 交叉参考器件。如果可能,我们将提供与搜索/提交的器件类别相匹配的产品系列页面或参数表页面的链接。例如,如果搜索的器件是运算放大器,但我们没有等效的器件,则会显示指向运算放大器产品系列页面的链接。 您可以在此页面中研究哪些 TI 器件最符合您的需求。

为什么该工具显示我搜索/提交的器件没有可用的器件数据或交叉参考信息?

在某些情况下,我们的数据库可能无法识别您搜索/提交的器件,因此无法提供有关该器件的任何详细信息,也无法提供等效的 TI 交叉参考器件。 很多时候,如果器件输入错误或误输入,可能会发生这种情况。在其他情况下,我们的数据库能够识别输入的器件并将其显示在工具中,但该器件可能不是我们的竞争产品,或者我们没有等效的 TI 交叉参考器件。

为什么工具中显示的 TI 器件不可购买?

在某些情况下,可能无法购买工具中列出的 TI 器件。出现这种情况可能是因为,当前库存无货,或者器件本身可能不是可订购的器件型号,在这种情况下,您可以在工具中单击“View product folder”链接,在该器件的 TI 产品文件夹中搜索可订购的器件型号。对于提交的器件型号,如果我们没有等效的 TI 器件,我们还可能提供相应产品系列页面或参数搜索表的链接。在此处,如果您找到符合需求的器件,则可从 TI store 或某一家 TI 授权半导体经销商处购买该器件。

不同的 XREF 代码是什么意思?

S - 直接替换:该器件在功能、参数和引脚布局方面与竞争对手的器件完全相同,可以“直接替换”。
Q - 相同功能和引脚布局:该器件与竞争对手的器件具有相同的功能和引脚布局,但并不完全等效。
P - 相同功能:该器件具有与竞争对手器件相同的功能,但引脚不兼容且/或参数不相同。
F - 相似功能:该器件与竞争对手器件的功能相似但不等效。

如何查看器件的参数信息?

 

在“XRef, Form Fit Function Equivalents”窗口中会显示等效的 TI 交叉参考器件,您可以通过单击“Parametric info”查看特定 TI 器件的参数数据,或者通过单击“Compare”将特定 TI 器件与提交的原始器件(如果可用)进行比较。 此外,还可通过单击“Parametric Info”列下的图标,查看工具主页面器件列表中的可用器件的参数信息。注意:不是所有器件都能提供参数信息。

我可以保存 BOM 上传结果吗?

是的,您可以从结果主页面中使用“Custom Export”按钮导出 BOM 上传结果。

如果我对此工具的数据或功能有其他疑问,该怎么办?

 

请访问 TI 客户支持页面 并单击"联系 TI 客户支持中心",告诉我们您对我们新的 TI BOM & 交叉参考工具有何疑问,我们会尽快答复您。