WEBENCH® LED 架构

迅速创建不同的 LED 照明设计,并从效率、大小以及成本方面
对高达 100,000 流明输出的设计方案进行比较。WEBENCH
LED Architect 不仅易于使用而且功能极其强大,
可为您的照明系统提供丰富的比较、筛选和优化功能
选项。

  • 轻松指定所需的光输出
  • 从一系列在几秒钟内创建的 LED 和散热器设计中进行选择
  • 每一种组合都针对热管理和稳定操作进行了优化
  • 从我们建议的拓扑中选择您的首选电子驱动器
  • 优化您的完整解决方案的总体尺寸、效率和成本
  • 利用包含 110 家制造商提供的 21,000 种无源组件的庞大库
  • 仅需旋转优化器即可对每个组件选择算法进行调优
  • 利用转盘节省您宝贵的系统探索和实时计算时间
  • 有关更多信息,请查看如下所示的导览视频和分步式说明

导览视频(5:36 分钟)

  • WEBENCH LED 架构使用快速入门指南
  • 特性和功能概述
  • 设计示例

分步说明:

1.您如何在几秒钟内创建一个经优化的具有电子驱动器和稳定热管理的 LED 灯?

让我们查看一个实例。最终用途是一个具有 8,000 流明输出以及 110-130V 交流电源电压的 LED 路灯。该设计需要高达 50°C 的严苛环境温度。

为了创建该照明解决方案,设计人员需要考虑很多因素:光输出、系统成本、产生的热量、尺寸、制造复杂性、热管理和热量对性能的影响、恒定电流 LED 驱动器电路和 LED 动态电阻、组件选择、系统损耗和能效以及供应商选择和上市时间,等等。

LED 照明设计示例:

表组件  

Parameter Specification
Application LED Street Lamp
Light Output 8000 Lumens
Supply Voltage 110-130V AC
Ambient Temperature 50 °C

2.为了实现我们的解决方案,我们配置了 WEBENCH® LED 架构

  • 交流电源电压:110-130V
  • 温度:50°C
  • 目标流明:8800(允许 10% 的透镜损耗)
  • 颜色:冷白

在更新之后按“Recalculate”

3.比较和评估生成的完整照明设计

a:8800 Lumens
优化器设置 3
53 Cree MX6 LED
66x25cm 散热器
150 美元 BOM 成本(1000 件)

 

 b:可视化工具图显示比较值
建议值为左侧的绿色球
或表的第一行

 c:使用顶部的滑块筛选结果

4.快速查看替代方案

a:8800 流明
优化器设置 2(以尺寸和成本为重点)
48 Cree MX6 LED
47x25cm 散热器
127 美元 BOM 成本(1000 件)

该设计要求更低的成本,因此我们将使用优化器转盘
对结果进行调优以降低成本(通过将转盘旋转至设置 2)。这样
会使设计将更多电流驱动到 LED 中,从而使用
更少的 LED 实现相同的 8800 流明输出。

该设计还需要更小的尺寸。更小的散热器将
要求设计的工作温度上升。在转盘
设置 2 下尺寸更小且 LED 的散热量更大,
因此在实际应用中必须考虑该折衷
对产品寿命的影响。


对于转盘设置 1 和 2,该架构允许
温度上升到制造商的最大温度额定值。好处是
尺寸更小且成本更低,但代价是工作温度
更高。用户可以通过“Advanced Inputs”面板控制
工作温度。

5.使用优化器转盘评估其他照明设计方案

通过优化器转盘设置,您可以在系统级别为 WEBENCH® LED 架构中的每个组件选择调节计算。

在优化器转盘设置一中,会使每个公式和库
选择实现最小的物理尺寸。使用 86 个很小的 LED
输出 8800 流明,可以创建完整的照明解决方案并通过它
在 13x25cm2 空间中安全地管理散热。

或者,如果您需要最高的照明效率(或
能效),那么您可以将转盘旋转至设置 5,在该设置下
每种选择都转向效率。

当然,在每种设置下,设计人员可以通过高级输入链接控制或调节每种选择。

针对您的首选 LED/散热器组合按“Select”按钮。对于我们的解决方案,我们选择了选项 2

6.现在从恒定电流 LED 电子驱动器选项中进行选择

现在,根据照明选择的电压、电流和工作温度,我们可以配置电子驱动器。

可以通过不同的方式连接和驱动多个 LED

  • 串联:电流较低,灯串平衡,但电压较高
  • 并联:电压较低,但存在电流共享问题

驱动器拓扑替代方案:

  • 降压、升压、降压/升压

WEBENCH® LED 架构会计算每种电源架构
选项,单击“Select LED”后,会在接下来的屏幕中
显示最佳解决方案

7.利用 WEBENCH® 优化器转盘可以轻松地对您的驱动器电路进行调优

电路要求建立了驱动器电路以及
使其可靠工作的组件成功运行的
范围。

在该范围内,可以根据优化器转盘设置对每个组件选择进行调优或调节。

当然,这些仅是默认选择。用户能够
将选择的任何组件更换为合格范围内的其他组件
,如何他们的首选制造商不可用,他们也可以
将其自己的定制组件添加到电路中。

8.评估您的驱动器电路。

对于电源架构和 LED 架构等 WEBENCH®
架构,在基本 WEBENCH 客户端仪表板的左侧
添加了项目摘要面板。

只需在仪表板中您希望更详细地
查看信息的部分单击,它就会放大
以填满整个屏幕。单击仪表板顶部的返回
箭头可返回到主视图。

用户可以在仪表板中练习有关该电路的任何内容,
包括在很多情况下对电路进行电气仿真以查看
瞬态响应,或进行热仿真以查看电子驱动器的
功率耗散交互。

9.对设计进行原型设计。

只需单击一下,您就可以为您的定制设计解决方案生成完整的项目报告。

这是一个动态生成的 PDF,其中包含有关
所有项目细节的广泛信息,包括 LED 阵列、
散热器信息、驱动器信息、原理图和 BOM。

为方便起见,您可以通过“Bill Of Materials”选项卡
导出包含订购部件号的完整物料清单。对于 Build It!
支持的器件,您可以订购提供同一天运送的完整 BOM,
具体取决于组件供货情况选择。

可以通过仪表板顶部的“Share Design”按钮与合作伙伴共享整个项目设计。

10.使用 LM3464 进行路灯验证

设计规格:

Parameter Specification
Application LED Street Lamp
Light Output 8000 Lumens
BOM Cost $135 @ 1k budgetary
Supply Voltage
120 VAC: 36V-52V supply in
Ambient Temperature 50°C

设计时间约 30 分钟

原型设计时间约 10 天
(包括思考时间和花在板上的等待时间!)

原型设计成本约 600 美元