公司

创新历程

在过去的 85 年里,我们进行了多次自我调整。尽管今天我们已成为一家全球科技公司,创新精神在过去几十年始终处于我们价值观的核心地位,最早可追溯到 1930 年,当时 TI 创始人心怀愿景创立了 TI 公司。

1930s

1930 年,Geophysical Service Inc. 正式创立,这是一家小型油气公司。创始人的进取精神、愿景和创新为如今的德州仪器 (TI) 奠定了牢固的基础。

1940s

我们开始将信号处理技术应用于潜水艇探测,后来又应用于雷达,这使得我们于 1946 年创建了电子装置实验室与生产业务部。

1950s

公司正式更名为德州仪器公司,并于 1954 年发明硅晶体管,开始进军半导体行业。1958 年,TI 员工 Jack Kilby 发明了集成电路,为半导体行业带来了革命性的变化,并为所有的当代电子产品铺平了道路。

1960s

1967 年,公司研发了首款手持式电子计算器 (Cal Tech),同时专注精力研发速度更快、尺寸更小、功能更强大的 TI 芯片。在这十年间,安装 TI 组件的阿波罗月球探测器模型在月球着陆。

1970s

公司不断提升改造电器、消费类电子产品和工业装置,推出了首款单芯片微控制器 (MCU),这款产品将所有计算元素集成在单个芯片上。TI 工程师还发明了单芯片语音合成器,并在 TI Speak & Spell 产品中首次应用。

1980s

1980 年,TI 推出了首款商用单芯片数字信号处理器 (DSP),并生产出针对高速数字信号处理进行优化的微处理器。五年后,TI 发明了数字微镜器件(也被称作 DLP® 芯片),该器件为屡获殊荣的 DLP 技术 (Emmy® 1998) 和 DLP Cinema® (Academy® Plaque 2009) 奠定了基础。

数字微镜器件(也被称作 DLP 芯片)的发明者是 Larry Hornbeck。

1990s

TI 发明了 MSP430™ MCU,这是一款 MCU 系列产品,其设计特点是成本低、功耗效率出色,由此将嵌入式处理提升到新的水平。此外还推出了首款手机专用的应用处理器 (OMAP)。凭借 1990 年推出的 TI-81 与 1999 年推出的 TI-83 Plus(配备 FLASH™–ROM 存储器),TI 在图形计算器行业处于领导地位。

2000s

TI 将重心扩展到模拟和嵌入式处理技术,推出适用于各种应用的半导体技术。2007 年,我们推出了首个单芯片数字手机解决方案系列 (LoCosto),使手机技术更加经济实惠,并增加了能让手机更加智能的功能。2009 年,位于达拉斯市的 Kilby Labs 相继创立,为 TI 的创新提供了动力,并为我们的工程师打造了一个快速探索突破性新兴技术的环境。

2010s

2011 年,TI 收购了 National Semiconductor,为下一代信号处理技术奠定了基础。

我们整个公司致力于开发突破性创新技术,包括 2011 年推出的行业首款用于能量收集应用的微功率升压充电器 (bq25504),以及 TI 教育技术部门首款具有全色背光显示器的图形计算器 (TI-NSpire CX (Cas));2012 年推出首款用于移动应用快速开发、配备六个传感器的蓝牙低功耗套件(SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗 SensorTag 套件),以及允许开发人员在工业和医疗市场中使用 DLP 技术的 DLP® 评估模块;2013 年推出行业首款电感数字转换器 (LDC1000)。

现在即可使用

我们是一家世界 500 强技术公司,员工多达 30,000 人,产品将近 100,000 种,名下专利超过 40,000 项。

  • 1930s
  • 1940s
  • 1950s
  • 1960s
  • 1970s
  • 1980s
  • 1990s
  • 2000s
  • 2010s
  • 现在即可使用