德州仪器 (TI) 在线使用条款

德州仪器 (TI) 在线使用条款

1.范围和内容

 

德州仪器(Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, USA)及其子公司(以下简称“TI”或“我们”)在 TI 网站上为您提供内容、网站功能及其他产品和服务,包括但不限于设计和计算工具、博客、移动应用、下载区域、研究区域、社区论坛、聊天功能、视频、分享网站、供应商数据交换、产品和营销信息以及其他在线服务(统称为“TI 服务”)。您了解并同意您仍有责任根据自己的独立分析、评估和判断来设计您的系统和产品。TI 提供的 TI 服务遵守本使用条款(以下简称“使用条款”)的规定。

2.您同意

 

使用 TI 服务,即表示您同意本使用条款。本使用条款构成您与 TI 之间具有法律约束力的协议。使用 TI 服务,即表示您同意本使用条款通过引用的方式包含的 TI 隐私政策(包括 Cookie 政策)。请仔细阅读这些文档。如果您不同意本条款,请勿使用 TI 服务。

3.服务条款

 

TI 提供一系列广泛的 TI 服务,有时可能适用附加条款。在使用 TI 服务(例如,TI E2E™ 社区TI 设计WEBENCH® 设计中心立即订购和 TI 的教育技术商店)时,您对此类 TI 服务的使用将受指南、条款、通知和免责声明、最终用户许可协议以及其他适用于该 TI 服务的协议(统称为“服务条款”)约束。如果本使用条款与服务条款不一致,则发生冲突时应以服务条款为准。

4. TI 服务的使用限制和访问终止

 

TI 服务受版权法、国际版权公约以及其他知识产权法律和条约的保护。除此处所述之外,未经 TI 事先明确书面同意,不得出于任何目的转载、抄袭、借鉴、修改、显示、分发、复制、销售、转售、访问或以其他方式利用任何部分或全部 TI 服务。

您同意不以违反任何适用法律或法规的方式使用 TI 服务;不跟踪、骚扰或伤害其他个人;不冒充任何人或实体或以其他方式歪曲您与某人或某个实体的隶属关系;不干扰或中断 TI 服务或与 TI 服务相连的服务器或网络;不使用任何与 TI 服务有关的数据挖掘技术、机器人或类似数据抓取或提取方法;不加框架于或使用框架技术链住任何商标、标识、所有权或其他信息(包括数据表、图像、文本、页面布局或表格);也不会试图通过黑客技术、破译密码或其他任何方式未经授权访问 TI 服务的任何部分或其他任何帐户、计算机系统或与 TI 服务相连的网络。

根据可能适用的任何服务条款,TI 将授予您下载、转载、显示和分发 TI 服务的权限,但仅限用于非商业或个人用途,前提是您不会修改此类 TI 服务,而且您会保留此类 TI 服务上显示的所有版权和所有权声明。

TI 进一步授予 K-12 教育机构、高校和社区学院下载、转载、显示和分发TI服务的权限,但仅限在课堂中使用,前提是此类机构承认 TI 服务来源于 TI 公司并包含以下出处说明:“由德州仪器 (TI) 提供。”法律明令禁止未经授权使用任何 TI 服务,违者可能受到民事和刑事处罚。如果您违反了上述使用条款或服务条款中的任何规定,本授权将随即终止。终止时,您同意销毁所有与 TI 服务相关的材料。

TI 保留出于任何理由随时单方面终止、暂停或修改您对所有或部分 TI 服务或其中任何部分的注册或访问权限的权利,恕不另行通知。

5.您的帐户

 

您可能获得权限创建、访问和使用一个采用 TI 服务且包含您的偏好设置和其他信息的帐户(以下简称“帐户”)。只有您本人有权创建帐户,其他任何个人或实体无法共享或通过其他方式使用此权限。您在此承诺并保证您在注册帐户时向 TI 提供的所有信息都是最新、完整且正确的,如果以后发生任何导致信息不完整或不正确的变更,您都将及时更新此类信息。您有责任对自己的帐户和密码保密并限制他人访问您的计算机,并且您同意对使用您的帐户或密码开展的所有活动负责。如果 TI 怀疑您提供的任何信息不真实、不准确、不完整、不是最新、具有误导性或欺骗性,则 TI 可以访问、拒绝服务或取消涉及您的帐户的订单、限制您的帐户、删除或者编辑您的账户内容或终止您的帐户。请参阅上面的第 4 部分以了解更多限制条件。

6.您发布或提交的信息

 

TI 服务的某些功能可能允许您发布或提交信息。您可以发布观点、评论、视频及其他内容和通信,并提交建议、意见、评论、疑问或其他信息,前提是此类内容不涉及所有权、机密、非法、淫秽、恐吓、诽谤、侵犯隐私、侵犯知识产权、违反您的义务(伦理、法律或其他)或以其他方式对第三方造成伤害或可能产生异议(由 TI 全权决定),且不构成或含有软件病毒、政治竞选、商业招揽或任何形式的“垃圾信息”。您不能使用虚假电子邮件地址、冒充他人或任何实体,也不能以其他方式误导任何信息或其他内容的来源。

如果您发布或提交了信息,您即授予了 TI 非独占性、免版税、永久、不可撤销且充分转授权的权利在全球范围内的任何媒体中使用、转载、修改、调整、发布、翻译、从中创建衍生作品、分发并显示此类内容。您授予 TI 及其转授权持有人使用您提交的与此类内容相关的名称的权利。您承诺和保证:您拥有或以其他方式控制对您所发布内容的所有权利;您已获得对此类内容的所有必需权利,有权授予 TI 此处所述对此类内容的权利;内容都是准确无误的;使用您提供的内容不会违反此政策规定,且不会对任何个人或实体造成伤害;以及对于因您提供的内容造成的所有索赔,您都将对 TI 进行赔偿。您同意在合理必要时与 TI 合作证明或履行这些权利和义务。TI 有权但无义务监视和编辑或删除任何活动或内容。对于您或任何第三方发布的任何内容,TI 不承担任何责任或义务。

7.有关软件的特定声明

 

TI 服务提供下载的所有软件(以下简称“软件”)均受版权保护。使用本软件时需遵守此类软件随附或包含的许可条款(以下简称“许可条款”)。在下载和使用软件之前,请仔细阅读所有许可条款。对于未随附或未包含任何条款的软件而言,应适用以下条款:评估、开发和演示软件许可协议。

8.有关链接的特定声明

 

TI 允许使用网站的纯文本名称或 TI 公司的纯文本名称将文本链接到 TI 网站的内容,但前提是此类链接没有:

  I.         整合、显示或复制来自TI网站的任何内容(例如:通过直接连接访问TI内容或围绕 TI 内容嵌入、框架或创建其他浏览器或边框环境);

 II.         在其中使用 TI 的任何版权信息或标识、设计、口号、产品商标或服务商标,除非 TI 以书面形式明确表示同意;

III.         显示有关 TI 产品或服务的虚假或误导性信息或想法;

IV.         暗示 TI 推广、认可或与任何第三方或其意见、网站、产品或服务有任何关系;或

V.         使用任何自动化程序、数据挖掘技术、机器人、抓取器、网络爬虫或类似的数据收集或提取方法。

TI 可能提供第三方网站的链接或嵌入内容。此类第三方网站不受 TI 控制,且 TI 不对此类网站上或通过此类网站可获得的内容、产品、服务或其他材料或此类网站的运营商的活动承担责任。TI 仅出于便利目的提供此类第三方网站的链接及访问,并不表示 TI 认可这类网站的内容、产品、服务或运营商。对第三方网站、功能和工具的使用需遵照此类网站和服务的适用使用条款和隐私惯例。

9.企业使用 TI 服务

 

如果您是代表企业使用 TI 服务,则该企业应接受本条款,而且您承诺并保证您获得企业授权可代表企业提供这样的接受。而且,您和企业同意:对于因使用 TI 服务或者违反使用条款或服务条款而引起的或与之相关的任何索赔、诉讼或举措(包括因索赔而引起的任何债务或费用以及损失、损害、诉讼、裁决、诉讼费用和律师费),企业应保护 TI 及其子公司、管理人员、代理和员工免受其害并提供赔偿。

10.保证和免责声明

 

TI 服务严格“按现状”提供,且不保证没有瑕疵。TI 从未以明示、默示、法定或其他方式进行任何关于 TI 服务或其使用的保证或陈述,包括准确性、完整性或安全性。TI 不对 TI 服务或其使用有任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、安静享用权、平静占有权以及不侵犯第三方知识产权作出任何保证。TI 不对与 TI 服务中提供的任何项目或产品的组合相关的或基于这些组合的第三方侵权索赔负责,也不为您提供辩护或赔偿。无论是何原因造成任何实际的、特殊的、意外的、从属的或间接的损害,无论基于任何责任理论以及无论 TI 是否被告知关于 TI 服务或您对 TI 服务的使用以任何形式造成此类损害的可能性,TI 都不予负责。

TI 保留随时且自行决定中止 TI 服务或其半导体产品和服务,或对其进行更正、增强、改进或其他更改的权利。关于 TI 产品,请查看我们的产品变更通知和产品报废政策(点击此处)。TI 强烈鼓励客户直接从 TI 或从以下网页 上按地区和国家列出的 TI 授权半导体经销商处购买 TI 器件。您应在使用 TI 服务或下达订单之前获取最新的相关信息,并验证此类信息是否是最新且完整的。

所有 TI 产品的销售均遵循订单确认时 TI 约定的单独条款(例如 TI 的销售条款和 TI 交易的销售条款)。

TI 可向您提供技术、应用或设计建议(包括参考设计)、质量描述、可靠性数据或其他服务。TI 不对此类服务或项目承担任何义务或作出任何承诺或保证。您应自行对您的产品和应用程序负责,包括那些使用 TI 产品的产品和应用。为尽量降低与您的产品和应用相关的风险,您应提供充分的设计和操作安全措施。

TI 不对使用了 TI 产品或服务的任何组合、机器或流程已获得与之相关的专利权、版权、屏蔽作品权及其他知识产权的任何许可作出任何明示或暗示的保证或承诺。TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息不能构成使用此类产品或服务的许可或与其相关的保证或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其他知识产权的许可,或是 TI 的专利权或其他知识产权的许可。

在转售 TI 产品或服务时,如果偏离或夸大 TI 对该产品或服务参数的陈述,将会使相关 TI 产品或服务的所有明示或任何暗示保证无效,并且这属于不公平、欺诈性的商业行为。TI 对任何此类陈述不承担任何责任。

您应自行负责您的应用的设计、校验和测试以及遵守与您的应用有关的所有法律、监管和安全方面的要求。考虑到您的应用可能遇到的环境和其他情况,行业最佳实践通常要求您在实际应用中进行资格测试。对于您的应用,您表示您具备所有必要的专业知识,能够创建和实施安全措施以(1)预测故障的危险后果,(2)监控故障及其后果,以及(3)降低可能导致损害的故障可能性,并采取适当的补救措施。您同意在使用或分发任何包含 TI 产品的系统之前,将彻底测试这些系统和此类系统中使用的 TI 产品的功能。

除非 TI 明确指明个别 T I产品符合特定行业标准(例如 ISO/TS 16949 和 ISO 26262),否则 TI 不对任何不符合此类行业标准要求的故障责任。

当 TI 特别推广 TI 产品以促进功能安全或符合行业功能安全标准时,此类 TI 产品旨在帮助客户设计和创建符合适用功能安全标准和要求的应用。在应用中使用 TI 产品本身并不能在应用中建立任何安全特性。您必须确保适用于您的应用的安全相关要求和标准得到遵守。

TI 可能会明确指定某些 TI 产品完成某一特定的资格认证(例如 Q100、军事级别或增强产品)。您同意您有必要的专业知识来为您的应用选择有适当的资格认证的 TI 产品,并且对该适当的 TI 产品的选择由您自己承担风险。您自行负责遵守与此类选择相关的所有法律和法规要求。

除非双方的授权人员已签署了专门管理此类使用的合同,否则您不能将 TI 产品运用在任何具有生命攸关的医疗设备中。生命攸关的医疗设备是指其故障会造成严重人身伤害或死亡的医疗设备(例如:生命维持系统、起搏器、除颤器、心脏泵、神经刺激器和植入物)。此类设备包括但不限于美国食品与药物管理局鉴定为第三级设备及美国以外相同等级的所有医疗设备。

您将向 TI 及其代表全额赔偿因您不遵守本章节规定而产生的任何损害、成本、损失和/或债务。

11. 隐私和网站政策、修改和可分割性

 

请查阅我们的隐私政策(包括 Cookie 政策)以了解我们的做法,这些政策也将适用于您对 TI 服务的使用。请查阅我们的服务条款和本站点上公布的其他政策。这些条款和政策也将适用于您对TI服务的使用。我们保留随时更改我们的站点、政策、服务条款和本使用条款的权利,恕不先行通知。本使用条款的生效日期在此网页的底部列出。如果您继续使用 TI 服务,即表示您接受本使用条款。本使用条款取代以前的所有版本。如果任一条款被视为无效、失效或出于任何原因而被视为不可执行,则该条款应被视为可分割且不应影响其余所有条款的有效性和可执行性。

12.著作权投诉

 

如果你发现你的作品被复制和发布在 TI 的网站上且构成著作权侵权,可通过以下方式联系 TI 的指定代理。你承诺并保证你提交的信息都是真实、完整和准确的。我们保留如果你的通知不清楚或者不符合适用的法律要求,我们保留对此通知不予处理的权利。

指定代理(回复:著作权侵权)
德州仪器 (TI) 公司 
12500 TI Boulevard 
Dallas, Texas 75243
USA
电子邮件: copyright@list.ti.com
电话: 972-995-2011

如果你想报告任何不恰当的或者冒犯性内容,请使用我司的信息请求表

13. 出口管制

 

TI 商品的出口、再出口、转让受美国出口管制和制裁的约束,这些商品包括技术、软件、软件源代码、技术数据、相关技术及其直接商品(以下简称“ TI 商品”),由包括但不限于美国商务部工业安全局(以下简称“BIS”)根据其《出口管理条例》(以下简称“EAR”)(联邦法规第 15 号规则第 730-774 部分)、美国财政部海外资产管理办公室(以下简称“OFAC”)根据其《海外资产管理条例》(联邦法规第 31 号规则第 500 部分)以及非美国政府机构的其他适用出口管制法律法规(以下统称“出口管制”)进行监管。某些 TI 服务可能也受这些出口管制的制约。

您了解并同意您将遵守并将确保您的子公司(如适用)遵守与TI 商品和 TI 服务相关的出口管制。您进一步陈述并保证 TI 的商品和服务不会被出口、转口、转让或转售给美国政府禁止参与出口活动的个人或实体(统称“制裁名单”)。制裁名单包括但不限于商务部的制裁人员清单、实体清单、国防贸易管制局的法定禁止清单以及财政部发布的特定国民清单上列出的个人或实体。

在未获得 BIS、OFAC 或其他相关的美国政府负责机构的授权,以及在未符合 EAR 和其他适用的美国政府-法规的情况下,您或您的子公司将 (i)不得直接或间接的将 TI 的商品或服务出售、出口、转口、转让、转售或提供;不得直接或间接的将 TI 商品和服务的直接商品出口给任何 EAR 740 部分 1 号补充协议定义的 E 类国家即美国禁运、制裁或限制的目的地,或任何在 EAR 744 部分 4 号补充协议列出的实体或企业;或(ii)不得出口、转口、转让、提供、购买或转售 TI 的商品或服务最终用于军事用途,也不得用于 EAR 740 部分 1 号补充协议定义的 D 类国家的军事最终用户。“最终用于军事用途”是指被归类到美国军火清单(“USML”)(联邦法规第 22 号规则第 121 部分,国际武器交易条例);或国际军火清单(“IML”)(参照瓦森纳协议网站:www.wassenaar.org)或出口控制分类编号(“ECCN”)以“A018”结尾的或 ECCN “600 系列”的商品。“军事终端用户”指国家武装部队(例如陆军、海军、海军陆战队、空军或海岸警卫队),以及国民警卫队、国家警察、政府情报或侦察组织或任何具有支持最终用于军事用途行为或职责的个人或实体。您进一步确认并同意,未经美国政府授权,不得直接或间接地出口、转口、转让或转售商品-用于核武器、生化武器或导弹技术的设计、开发、制造或使用。

您也了解并同意遵守与您使用任何 TI 商品或 TI 服务有关的、根据其他法律和法规(例如:欧洲委员会条例或其他国家规定)对其他最终用途/最终用户的其他适用限制。

上述美国禁运/制裁或限制目的地、实体或拒绝人员名单会发生变更。

14. 一般条款

 

任何与 TI 服务相关的索赔均受德克萨斯州法律的管辖,并依其解释,但不参照其中的法律冲突原则。任何因您使用本站点而引起的或与之相关的争议均将提交,而且您特此同意由位于德克萨斯州达拉斯市的州和联邦法院专属管辖并在此裁决。您同意放弃以缺少属人管辖权和不方便法院原则进行所有辩护,并且同意可以按照适用法律或法院规定认可的方式进行处理。

TI 由其位于美国境内的办事处运营或管理本站点。TI 不对本站点上引用的 TI 服务是否适用或可用于世界其他地区作任何陈述。从美国境外的地点访问本站点的用户有责任遵守当地的适用法律。

尽管 TI 向您提供了对 TI 网站上英语版本信息的翻译,您仍应同意向您提供翻译仅出于便利目的,您与 TI 间的关系只适用于英语版本。如果 TI 网站上英语版本的信息与翻译后的信息之间存在任何矛盾,以英语版本为准。

 

生效日期:2018年5 月29日