TI 建议使用相应的 LaunchPad 开发套件来评估 CC1352R 和 CC1352P 无线 MCU,以便获取更多可用闪存 (352KB) 和 SimpleLink SDK 支持:
- LAUNCHXL-CC1352P1
- LAUNCHXL-CC1352P-2
- LAUNCHXL-CC1352R1
LAUNCHXL-CC1350
CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
LAUNCHXL-CC1350
概述
SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将 Sub-1GHz 与低功耗 Bluetooth® 无线电相结合,轻松实现了手机与远距离连接的出色组合,在单个芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。
CC1350 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU,而且具备低功耗蓝牙实施方案。CC1350 无线 MCU 包含一个作为主处理器以 48MHz 运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,还包含丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
LAUNCHXL-CC1350US 射频前端针对 FCC 下的 915MHz 频段运行进行了优化,适合在日本使用。
CC1350 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的组成部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。
特性
- 具有低于 1GHz 应用和低功耗蓝牙无线电的 LaunchPad 套件,适用于带有集成型 PCB 迹线天线的无线应用
- 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
- 使用板载仿真器可立即开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 评估板应用配合使用
- 与 LCD BoosterPack 模块兼容
- 1 个 CC1350 LaunchPad
- Micro USB 电缆
Sub-1GHz 无线 MCU
开始使用
- 订购 SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-CC1350
- 下载 CC13x0 SDK
- 接受 SimpleLink Academy 培训
立即订购并开发
LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
文档
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
最新信息
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF 数据包监听器 2
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
最新信息
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
发布信息
The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.
最新信息
- The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
- Bugfix for the TI 15.4-Stack
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
- Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件
Windows Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
产品
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
文档
SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin Users Guide
发布信息
最新信息
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx and CC26xx devices
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
评估板
开发套件
发布信息
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Installer executable
Compressed archive
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
文档
HTML document
Compressed source file archive
发布信息
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
最新信息
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack 网关 Linux 软件开发套件
Link to TI 15.4-Stack Gateway Linux installer
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
硬件开发
文档
TI 15.4-Stack Linux Gateway User Guide
最新信息
- Maintenance release
发布信息
- Developers targeting products based on TI 15.4-Stack have two architecture choices for their product development.
- First option is to have entire TI 15.4-Stack application and stack run within the SimpleLink CC13x0/CC13x2 MCU (as an embedded application) while the second option is to have the application running on a host (running Linux OS, etc) interfacing to the SimpleLink ULP CC13x0/CC13x2 MCU running the MAC Co-Processor Application. This TI 15.4-Stack Linux SDK provides example Linux host applications, tools, documentation that allow to develop products using the architecture option two using a Linux host interfacing with the CC13x0/CC13x2 running MAC CoProcessor as described above.
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | CC1350 LaunchPad Getting Started Guide (Rev. B) | 2018年 6月 20日 | |||
白皮书 | 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2019年 11月 23日 | |||
产品概述 | Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack | 2019年 1月 14日 | ||||
应用手册 | RF PCB Simulation Cookbook | 2019年 1月 9日 | ||||
数据表 | CC1350 SimpleLink™ 超低功耗 双频带无线 MCU 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 7日 | |
证书 | LAUNCHXL-CC1350US EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 | PDF | HTML | 2018年 5月 23日 | |||
更多文献资料 | SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) | 2017年 5月 26日 |