CC3100BOOST
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
CC3100BOOST
概述
特别说明:
要更新 CC3100 器件上的固件,请使用无线电性能工具、执行网络处理日志来进行高级调试,或使用 TI SimpleLink™ Studio for CC3100 MCU 仿真器(基于 PC),您还需要使用 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST)。建议至少使用一个 CC31XXEMUBOOST 板来更新 CC3100BOOST 套件上的固件。此类套件以捆绑包的形式在 TI store 上打折出售。
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块(含 QFN 封装器件)可用于连接到 TI LaunchPad 评估套件(为 MSP-EXP430F5529LP 和 MSP-EXP430FR5969 提供的软件示例)。CC3100BOOST 通过 Advanced Emulation BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) 连接到 PC,以便使用 SimpleLink Studio for CC3100(包含在 CC3100 SDK 中)进行 MCU 仿真和软件开发。还可通过引脚将该套件连接到其他平台,请参阅编程指南中有关将驱动程序和示例代码移植到任何微控制器的说明。
此套件具有 3 种配置:
1.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:在 CC3100 软件开发套件 (SDK) 中运行所有软件并在 MSP430F5529 MCU 上进行开发
2.CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST:用于所有 CC3100 开发
3.CC3100BOOST:独立的 CC3100 BoosterPack 购买选项,适用于已经具有 CC31XXEMUBOOST 的情况
借助 SimpleLink Wi-Fi CC3100 解决方案,用户可灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。这款 Internet-on-a-chip™ 解决方案包含轻松创建 IoT 解决方案所需的全部资源,即安全功能、快速连接、云支持、公开文档、E2E 支持论坛等。更多有关 CC3100 的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。
特性
- 采用 QFN 封装的 CC3100 Wi-Fi 网络处理器
- 获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的先进 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件
- 2 个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头)可用于连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
- 具有基于 U.FL 的测试选项的板载芯片天线
- 使用 USB 或来自 MCU LaunchPad 的 3.3V 从板载 LDO 供电
- 2 个按钮
- 4 个 LED
- 用于电流测量的具有 0.1 欧姆电阻器的跳线
- 0.8 兆位串行闪存
- 40MHz 晶体、32KHz 晶体和振荡器
- U.FL 和芯片天线
- USB
- 具有 6mm 间距和轨道宽度的 4 层 PCB
立即订购并开发
CC3100BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
CC3100SDK — CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件
Link to Windows Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
Link to Service Pack Installer for CC3100SDK
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
文档
Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers
发布信息
SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS — 报告:CC3XXX 法规认证
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
文档
Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE & Japan Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports
Link to CC3100MODBOOST Reference Only Certification Reports
Link to BOOSTXL-CC3120MOD Reference Only Certification Reports
Link to LAUNCHCC3220MODASF Reference Only Certification Reports
Link to CC3100BOOST Reference Only Certification Reports
Link to CC3100MODBOOST Reference Only Certification Reports
Link to CC3120BOOST Reference Only Certification Reports
Link to CC3220S-LAUNCHXL and CC3220SF-LAUNCHXL Reference Only Certification Reports
Link to BOOSTXL-CC3135 Reference Only Certification Reports
Link to LAUNCHXL-CC3235S and LAUNCHXL-CC3235SF Reference Only Certification Reports
Link to LAUNCHCC3235MOD Reference Only Certification Reports
Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports
最新信息
- Added certification reports for SimpleLink CC3X35 Modules
- Added certification reports for SimpleLink CC3235 Module Launchpad
发布信息
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide (Rev. B) | 2015年 1月 21日 | |||
应用手册 | 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 | |
白皮书 | Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) | 2019年 5月 23日 | ||||
白皮书 | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019年 1月 31日 | ||||
证书 | CC3100BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution Getting Started Guide (Rev. D) | 2018年 5月 9日 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017年 10月 16日 | ||||
更多文献资料 | TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) | 2016年 9月 7日 | ||||
技术文章 | Taking advantage of real-time operating systems with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015年 5月 27日 | |||
白皮书 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014年 7月 31日 |