CC2533 RF4CE 开发套件

(停产) CC2533DK-RF4CE-BA

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

Not Recommended for New Designs (NRND). Replaced by CC2650RC - The device has the SIMILAR FUNCTIONALITY but is not functionally equivalent to the compared device.

TI does not recommend using this part in a new design. This product continues to be in production to support existing customers

查看所有相关产品


描述

随着 RemoTI 软件协议栈 1.3 版的推出,CC2533 开发套件经过更新已具备高级远程控制功能,同时还可为符合 ZigBee RF4CE 标准的产品提供快速上市所需的一切必要条件。

CC2533 RF4CE 开发套件可支持 TI 第二代符合 2.4GHz IEEE 802.15.4 的片上系统 CC2533,同时包含用于评估、开发、测试以及调试 RF4CE 兼容产品所需的所有硬件、软件和工具。CC2533 RF4CE 开发套件拥有众多组件,其中包括一个带移动传感器(3 轴加速器和 3 轴陀螺仪)的高级可编程远程控制,一个简易封装的可编程远程控制,一个可通过 USB 与 PC 远程控制仿真软件接口连接的目标模块(接收机板),两个不同的 USB 软件狗,以及使用该套件开发基本远程控制、带鼠标指向和键盘功能的高级远程控制以及消费类电子产品所需的全部调试设备和线缆。

CC2533 RF4CE 开发套件用于支持在 TI 业界领先且符合 RF4CE 标准的RemoTI软件架构上进行开发。 RemoTI 安装程序可在 www.ti.com/RemoTI获得,一起提供的还有内核协议栈库、ZRC 和 ZID 配置文件支持、远程控制应用代码示例、1 个 PC 仿真器工具、空中下载和串行引导加载程序演示代码、1 个 802.15.4 数据包嗅探器,以及闪存编程器等。

特性

CC2533 RF4CE 开发套件可配套提供:

  • 1 个高级远程控制
  • 1 个基于 CC2533 的具有 CC2533EM 模块的射频远程控制目标模块(接收器板)
  • 1 个 CC2531 Nano USB 记忆棒
  • 1 个 CC2531 USB 软件狗
  • 1 个基本远程控制(可编程)
  • 1 个 CC 调试器
  • 线缆
  • 文档


技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1086 2010年 6月 25日
应用手册 (8)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 390 2014年 12月 18日 49
PDF 443 2014年 12月 18日 47
多种文件格式   2013年 3月 12日 58
多种文件格式   2013年 3月 12日 90
多种文件格式   2013年 3月 12日 80
多种文件格式   2013年 3月 12日 94
PDF 74 2009年 7月 12日 39
PDF 217 2009年 5月 20日 50
用户指南 (7)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 852 2014年 4月 17日 1,926
PDF 2084 2014年 4月 9日 6,128
PDF 478 2013年 3月 12日 52
PDF 2063 2013年 2月 12日 6,128
PDF 1412 2012年 1月 19日 30
PDF 777 2009年 9月 24日 63
PDF 673 2009年 9月 24日 165
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
符合 RF4CE 规范的协议栈  REMOTI  软件库 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于射频片上系统的调试器和编程器  CC-DEBUGGER  Debug Probes/Analyzers 

设计套件与评估模块 (2)

名称 器件型号 工具类型
CC2531 USB 评估模块套件  CC2531EMK  子卡 
CC2533 评估模块套件  CC2533EMK  子卡 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CC2533  用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案  无线连接 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs