用于医疗成像的 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK)
TMDSMDSK6455
此产品不再投入生产。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

与 Spectrum Digital 联合开发的用于医疗成像的 TMS320C6455 DSP 入门套件 (DSK-MI) 是低成本开发平台,旨在加快基于 TI TMS320C64x™ DSP 系列的医疗成像应用的开发速度。该 DSK-MI 现采用业界性能最高的运行速度高达 1.2GHz 的单核 DSP。

C6455 DSK-MI 是对用于医疗诊断超声波系统的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED) 进行评估的理想平台。STK-MED 的 90 天免费评估版本包含在医疗成像 DSK 中。该工具套件是针对 TI C64x+ 构架进行优化的多种标准超声波算法的集合。工具套件光盘上提供的信息可以帮助开发人员设计并使他们的医疗成像系统达到最佳性能。该光盘包含最新的医疗应用指南、TI 应用手册以及与医疗成像相关的 TI 白皮书。

TMS320C6455 DSK-MI 采用串行 RapidIO® (sRIO®) 总线接口,并且提供了完整且易于使用的多处理器 C6455 DSP 开发系统,而且 sRIO 可与第三方工具、FGPA、sRIO 开关和配备 sRIO 的嵌入式处理器进行通信连接。

该套件使用 USB 通信来真正实现即插即用功能。初级和熟练的设计人员都可以使用该入门套件的全功能 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 和 eXpressDSP™ 软件(包含 DSP/BIOS™ 内核和参考框架)立即开始着手创新的产品设计。

C6455 Code Composer Studio DSK 工具包括 C6000 调优显示板,使开发人员能够访问高速缓冲存储器调优和代码大小调优分析工具,以及编译器咨询和多事件描述器。通过优化高速缓冲存储器的使用和选择最佳的编译器优化开关,该工具调整套件有助于开发人员提高应用程序的性能,以便利用图形工具和主动建议来实现终端应用的大小和性能目标。

C6455 DSK-MI 允许您快速下载和步进代码以及使用实时数据交换 (RTDX™) 来改进主机和目标的通信。DSK-MI 实用程序包括用于对闪存、实用程序和软件进行编程的 Flashburn 以及用于确保 DSK 正常运行的加电自检测和诊断实用程序。

特性
该 DSK-MI 具有 TMS320C6455 DSP,这个 1.2 GHz 的器件每秒能完成 80 亿条指令 (MIP) 执行,它专为要求最高性能的 DSP 的产品而设计。基于高性能 TMS320C64x+™ DSP 平台的 C6455™ 专为高性能存储器密集型应用而设计,例如医疗成像、网络、视频、成像和大多数的多通道系统。TMS320C6455 DSK-MI 板的其它硬件特性包括:
  • 通过 USB 支持嵌入式 XDS510 类 JTAG
  • 128MB 存储器和 8MB 闪存
  • EMIF(32 位数据)和 McBSP0 可与连接器 1 相连
  • HPI/PCI 可与连接器 2 相连
  • 高质量 24 位立体声编解码器
  • 用于插入式模块的扩展端口连接器
  • 板载标准 14 引脚 IEEE JTAG 接口
  • 板载 60 引脚高密度 JTAG 接口
  • +5V 通用电源
软件 – 通过 TI 强大而全面的 Code Composer Studio™ DSK 开发平台,开发人员可以轻松瞄准 TMS32C6455 DSP。这些工具运行于 Windows© 2000 和 Windows XP 操作系统,能让开发人员轻松管理复杂程度各不相同的项目。适用于 TMS320C6455 DSK-MI 的 Code Composer Studio 特性包括:
  • 高效优化的 C/C++ 编译器、汇编器、连接器
  • 集成调试器
  • 数据可视化工具
  • 描述器、高级优化工具和调整工具
  • 灵活的项目管理器
  • DSP/BIOS™ 实时内核
  • 目标错误恢复软件
  • DSK 诊断工具
电路板支持库 (BSL)

电路板支持库 – 电路板支持库 (BSL) 为配置和控制所有板载设备提供了 C 语言接口。库中包含离散模块,这些模块内置和存档于库文件中。每个模块代表一个应用程序接口 (API),简称为 API 模块。结构化的模块粒度使每个器件均可在独立的 API 模块中实施。BSL 的目标是提供高级别的硬件抽象和软件标准化,以缩短开发时间并提高便携性。库和库目录中提供了 BSL 源码。您可以扩展或修改该源码,并创建您自己的库。您还可以将 BSL 源文件直接包含在您的应用中,以实现更强大的控制功能。

具有完整源码的示例代码:
  • 加电自检侧 – 帖子 – 通常已通过编程写入到电路板的闪存中,因此它会在启动时运行。
  • 应用示例 – LED 闪光示例(2 个版本)– 使用 BSL 调用使 LED #0 闪光
  • AIC23 编解码器的应用示例 – 使用 BSL 生成 1KHz 正弦波
用于医疗诊断超声波系统的 TI 嵌入式处理器软件工具套件 (STK-MED)

该 STK-MED 是针对 TI C64x+ 内核进行优化的多种标准超声波算法的集合。这些算法展示了超声波处理功能如何高效利用 C64x+ 构架来实现高性能和低功耗。

包括用于参考和支持的详细算法描述、API 文档和测试台。同时还包括 TI 的 IQ 数学库,它使用最佳精确度针对 STK-MED 中包含的算法使用进行了高度优化。

该 STK-MED 的目标是通过提供优化的处理块实施(它们常用于诊断超声波系统)来缩短客户的开发时间。您可以轻松扩展或修改源码,以便为自己的开发创建自定义版本。


技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1676 2012年 3月 28日
应用手册 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 166 2010年 6月 8日
PDF 1029 2010年 6月 8日
PDF 114 2010年 6月 8日
PDF 656 2009年 4月 3日
PDF 499 2008年 12月 18日
PDF 185 2008年 11月 7日
PDF 190 2005年 12月 23日
用户指南 (18)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1020 2011年 7月 1日
PDF 347 2011年 6月 3日
PDF 353 2011年 6月 2日
PDF 1484 2011年 2月 3日
PDF 670 2010年 11月 8日
PDF 944 2010年 8月 3日
PDF 481 2010年 7月 30日
PDF 505 2010年 5月 18日
PDF 256 2009年 12月 8日
PDF 261 2009年 10月 28日
PDF 601 2009年 2月 11日
PDF 120 2008年 12月 2日
PDF 2881 2008年 6月 10日
PDF 337 2007年 7月 18日
PDF 498 2006年 5月 2日
PDF 168 2005年 12月 23日
PDF 196 2005年 12月 23日
PDF 262 2005年 12月 23日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 333 2010年 6月 8日
更多文献资料 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 729 2013年 7月 12日
PDF 262 2012年 1月 20日
PDF 385 2010年 6月 8日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章