SOLUTION_ADAPTER

适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具

SOLUTION_ADAPTER

概述

The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power design.  The graphical interface steps you through the process of selecting the solution to adapt, selecting the relevant options for that solution (like device and control mode), and customizing the solution for your design.

To get started using the Solution Adapter:

  1. Follow the steps on the powerSUITE  page.
  2. Click on the Solution Adapter icon inside powerSUITE. All of the TI kits supported by the powerSUITE framework are displayed here. Select the solution you are interested in.
  3. On the next page, select the options for the solution, such as the device and the control mode, by clicking on the corresponding button.
  4. A dialog box will pop-up asking you to select the location to save the project.
    • Note: This location should reside outside of the controlSUITE file structure.
  5. A project will be created at this location for the solution selected and a GUI page from the project will appear inside CCS which will allow customization of the solution, for example changing the inductance value, changing the capacitance value, changing the build level, etc.
  6. For details on how to use the Solution Adapter with an existing TI development kit, you can refer to the user guide for the development kit and browse to the “Customize Solution Using powerSUITE” section.
  7. If you have questions, feel free to post them on the C2000 E2E Forum
特性
  • Graphical tool for creating digital control loop source code

  • The Solution Adapter Tool is included as part of powerSUITE

C2000 实时微控制器
TMS320C28341 具有 200MIPS、FPU、196KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28342 具有 300MIPS、FPU、196KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28343 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28343-Q1 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28344 具有 300MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28345 具有 200MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28346 具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28346-Q1 具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2801 具有 100MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2801-Q1 具有 100MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28015 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28016 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM、CAN 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28016-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM、CAN 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802-Q1 具有 100 MHz 频率、64 KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280200 具有 40MHz 频率、16KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280220 Piccolo 微控制器 TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280230 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280270 具有 50 MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28030 具有 60MHz 频率、32kB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28030-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035-EP C2000™ 具有 60MHz 频率、128KB 闪存和 CLA 的增强型产品 32 位 MCU TMS320F28035-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28044 具有 100MHz 频率、128KB 闪存、16 个 HRPWM 通道的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2806 具有 100 MHz 频率、64 KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2806-Q1 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、52KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、52KB RAM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062F 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28063 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、68KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28064 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、128KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28065 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、128KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28066 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、68KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28066-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、68KB RAM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28067 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28067-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、100KB RAM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28068F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2808 具有 100MHz 频率、128kB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2808-Q1 具有 100MHz 频率、128KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809 具有 100 MHz 频率、256 KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809-Q1 具有 100MHz 频率、256KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2810 具有 150MHz 频率、128KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2810-Q1 具有 150MHz 频率、128KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2811 具有 150MHz 频率、256KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2811-Q1 具有 150MHz 频率、256KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2812 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2812-Q1 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28232 具有 100MIPS、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28232-Q1 具有 100MIPS、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28234 具有 150MIPS、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28234-Q1 具有 150MIPS、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28235 具有 150MIPS、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28235-Q1 具有 150MIPS、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28332 具有 100MIPS、FPU、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28333 具有 100MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28334 具有 150MIPS、FPU、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28335 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28335-Q1 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320LF2402A 16 位 DSP、40MHz 频率、8kw 闪存、64 引脚 TMS320LF2403A 16 位 DSP、40MHz 频率、16kw 闪存、64 引脚 TMS320LF2406A 16 位 DSP、40MHz 频率、32kw 闪存、100 引脚 TMS320LF2407A 16 位 DSP、40MHz 频率、32kw 闪存、144 引脚 TMS320R2811 具有 150MHz 频率、40KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320R2812 具有 150MHz 频率、40KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320R2812-Q1 具有 150MHz 频率、40KB RAM 和 EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV 数字电源降压转换器 BoosterPack
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具 SFRA 软件频率响应分析器 (SFRA)
IDE、配置、编译器或调试器
POWERSUITE powerSUITE

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频