InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

为不断传承“让设计工程人员更容易获得及使用电机控制解决方案”这一理念,TI 倍感自豪地推出自己的最新款电机控制技术 InstaSPIN-BLDC。InstaSPIN-BLDC 专门针对低成本 BLDC 应用而推出,是一款遵循“越简单越好”理念的无传感器控制技术。在与超过 50 种不同电机类型进行的现场测试中,InstaSPIN-BLDC 能够在短短 20 秒内启动任一电机的运行!具有这种令人难以置信稳健性的原因在于,InstaSPIN-BLDC 无需任何与电机参数有关的知识即能够工作,而且用户仅需调节单个微调值即可。

与其他基于 EMF 过零检测时序的无传感器 BLDC 控制技术不同,InstaSPIN-BLDC 可通过监测电机的磁通量来判定为电机换向的时间。在免费的 GUI(见图)的帮助下,用户可以在一个图形窗口中观察磁通量信号,通过设置“磁通量阈值”滑条来设定电机应换向的磁通量水平。理想的换向可通过观察相位电压和电流波形来进行验证,如图所示。

除了具备可与任何 BLDC 电机配合的能力,InstaSPIN-BLDC 还体现出对速度瞬态微变的极高适应性。在采用过零检测时序法的情况下,用户需要始终使用既往 (PAST) 信息来预测未来 (FUTURE) 换向事件。但 InstaSPIN-BLDC 通过监测实时磁通量波形来判断进行换向的适当时间。突发性的速度变化将会实时反映到磁通量波形上,这样只要一跨过指定阈值,就能够立即进行换向。

使用磁通量进行换向与使用反 EMF 过零检测时序进行换向相比,还能让电机在较低速度下更加稳定地运转。与磁通量信号不同的是,反 EMF 信号的幅度会在较低速度下减弱,从而导致恶劣的信噪比性能。InstaSPIN-BLDC 不仅可以低速实现顺畅运转,而且即便是在重负载下也能提供前所未有的可靠电机启动。

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1601 2013年 7月 23日 下载英文版本
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 216 2012年 10月 17日
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
全套 StellarisWare®(所有电路板、所有组件)  SW-LM3S  应用软件与框架 
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU  DRV8302-HC-C2-KIT  评估模块和开发板 
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU  DRV8301-HC-C2-KIT  评估模块和开发板 
配备 DRV8312 和 Piccolo MCU 的三相 BLDC 电机套件  DRV8312-C2-KIT  评估模块和开发板 
高电压电机控制和 PFC 开发者套件  TMDSHVMTRPFCKIT  评估模块和开发板 

TI 器件 (28)

器件型号 名称 产品系列
DRV8301  具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(具有 SPI 的 PWM 控制器)  电机驱动器 
DRV8302  具有双路电流感应放大器和降压转换器的三相无刷电机前 置驱动器(PWM 控制器)  电机驱动器 
DRV8312  带浪涌保护的 6.5A 三相无刷直流电机驱动器(PWM 控制器)  电机驱动器 
TMS320F28020  具有 40MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F280200  Piccolo 微处理器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28021  具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28022  具有 50MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28023  具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28026  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28027  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28031  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28032  具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28033  具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28034  具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035  具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28035-EP  增强型产品 Piccolo™ 32 位微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28050  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28051  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28052  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28053  TMS320F2805x Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28054  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28055  Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU) 
TMS320F28062  具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28065  具有 90MHz 频率、FPU、VCU、128KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28066  具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28067  具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 
TMS320F28069  具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章