Grace – 图形外设配置工具
GRACE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 通知我 状态 当前版本   版本日期   说明  

GRACE:
Grace - standalone version; does not require Code Composer Studio IDE

免费



ACTIVE v2.2.0.00006   16-Dec-2013   A GUI-based peripheral configuration tool that generates fully commented C code.  

GRACE-CCSV4:
Grace 1.0 Plugin for Code Composer Studio 4.2

无此商品 ACTIVE      

GRACE-CCSV6:
Grace Plug-in for Code Composer Studio 6.1.2

免费



ACTIVE v3.10.0.82   23-Dec-2015    

描述

GRACE MSP430 软件

有关详细信息,请访问 Grace Wiki

- 借助 Grace 软件充分利用集成了模拟和数字外设的 MSP430 MCU
通过与按钮、下拉菜单和文本字段进行交互,启用和配置 ADC、DAC、计时器、时钟、串行通信接口及其它内容。借助 MSP430 MCU 高度集成的外设集轻而易举进行导航。

最新版本中受支持的具体 MSP430 器件包括:

  • MSP430FR57xx/58xx/59xx 器件
  • MSP430G2xx 超值系列器件
  • MSP430F2xx 器件

独立编程或无缝集成到 TI 的基于 Eclipse 的 Code Composer Studio 软件
Grace 软件生成易于理解的 C 代码,可以直接插入到您的活动项目。与集成开发环境 (IDE) 无缝整合,能够像对手写代码那样对 Grace 生成的代码进行调试,将代码下载至 MSP430 微处理器。Grace 还可用作支持 IAR Embedded Workbench 等其他 IDE 的独立工具。

特性
  • 基于 GUI 的配置工具,用于设置 ADC、运算放大器、计时器、时钟、GPIO、比较器、串行通信,以及其它 MSP430 外设。
  • 生成易于理解的 C 代码,以正确配置您的设备
  • 兼容 LaunchPad 和大多数 eZ430 工具
  • Grace 工具提示提供很有帮助的弹出窗口和提示,以便正确配置 MSP430 器件
  • 最大限度地减少任何配置冲突或多个外设之间的冲突

安装说明:

对于 Code Composer Studio 6.x 用户

  • Grace 3 可供所有安装了 Code Composer 6.x 的 MSP430 用户使用。安装 CCS 6 之后,您会看到一个提示通过 CCS 应用中心下载 Grace 3 Beta 版的选项。请注意,您需要点击应用中心的“See more >>”链接。从应用中心安装 Grace 会更新任何所需的相关组件,例如,XDCTools 和 DriverLib。

对于 Code Composer Studio 5.x 用户

  • Grace 2.0 是一款预安装在 CCS 版本 5.3 及更高版本中的插件,通常情况下,该插件会随附于 MSP430 软件包内。如果您尚未安装,请从此处下载并安装 Code Composer Studio 5.3http://www.ti.com/ccs。您可以通过在 CCS 的“Help” ->“About Code Composer Studio ”菜单中找到 Grace 图标来查看您的 Grace 的版本。
  • 如果您已经安装了 CCSv5.3:请重新运行最新的 CCS 安装程序并选择想要进行安装的组件。您还可以使用 Eclipse 的安装新软件功能。

对于 IAR Embedded Workbench 用户

有问题?要提供反馈?请在 E2E 论坛的 MSP430 部分中寻求帮助,论坛地址为 www.ti.com/gracefeedback


技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 745 2014年 6月 13日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2175 2012年 3月 5日
相关产品

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章