驱动程序或库
CC256XMSPBTBLESW
用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
CC256XMSPBTBLESW
概述
基于 MSP430™ MCU 软件的 TI 双模蓝牙堆栈(适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗)可支持 MSP430 MCU,且同时包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849),同时还可提供简易命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。
为实现完整的评估解决方案,CC256XMSPBTBLESW 可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438 搭配使用。此外,适用于 MSP430 MCU 的堆栈已通过认证且免专利费。
该软件可与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEM 和 CC2564MODNEM)搭配使用,从而提供完整的蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,进而减轻设计工作量并缩短上市时间。CC256x EM 板包含 TI 的第七代蓝牙核心,并提供符合蓝牙 4.1 标准且已通过产品验证的解决方案。这些器件可提供最佳射频性能,同时其发射功率和接收灵敏度较之其他纯 BLE 解决方案也超出了翻了一番。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的蓝牙 BR/EDR/LE 运行模式的能耗。
特性
- 支持双模蓝牙 4.0 - 获蓝牙认证且免专利费
- 该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849)
- 全线程安全性
- 支持非线程化(无操作系统)环境
- 配备完整文档的 API 接口
- 支持任何闪存 >= 128KB 且 RAM >= 8KB 的 MSP430 MCU
- 示例应用可用于以下 MCU 开发套件:
- MSP-EXP430F5529
- MSP-EXP430F5438
- 可选择启用/禁用协议/模式
- 支持 CCS 和 IAR IDE
- 提供经典模式
- 高级音频分发模式 (A2DP):A3DP 实施
- 音频/视频远程控制模式 (AVRCP)
- 通用访问模式 (GAP)
- 通用音频/视频分发模式 (GAVDP)
- 免提模式 (HFP)
- 人机接口设备模式 (HID)
- 串行端口模式 (SPP)
- 提供蓝牙低功耗模式
- 警报通知服务 (ANS)
- 警报通知模式 (ANP)
- 电池服务 (BAS)
- 设备信息服务 (DIS)
- Find Me 模式 (FMP)
- 通用访问模式服务 (GAPS)
- 通用属性模式 (GATT)
- 医疗温度计服务 (HTS)
- 医疗温度计模式 (HTP)
- 心率服务 (HRS)
- 心率模式 (HRP)
- 人机接口设备服务 (HIDS)
- HID over GATT 模式 (HOGP)
- 及时警报服务 (IAS)
- 链路断开服务 (LLS)
- 电话警报状态服务 (PASS)
- 电话警报状态模式 (PASP)
- 近距传感模式 (PXP)
- 发射功率服务 (TPS)
下载
您可能需要的其他资源
驱动程序或库
SLLC428 — TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver
SLLC428 — TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc428 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc428b/sllc428b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC428. Please update any bookmarks accordingly.
支持的产品和硬件
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 10
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2021年 8月 31日 | ||||
网络安全公告文章 | InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy | 2021年 6月 22日 | ||||
网络安全公告文章 | Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) | PDF | HTML | 2020年 5月 18日 | |||
应用手册 | CC2564 HFP/HID/SPP Integration Demonstration | 2018年 11月 20日 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017年 10月 16日 | ||||
更多文献资料 | Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) | 2016年 2月 3日 | ||||
用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide | 2015年 10月 1日 | ||||
用户指南 | Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide | 2015年 7月 24日 | ||||
用户指南 | CC256x QFN EM User Guide Wiki | 2015年 6月 16日 | ||||
白皮书 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014年 3月 25日 |