Sharp ® Memory LCD BoosterPack
430BOOST-SHARP96
此产品不再投入生产。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

Due to the discontinued LS013B4DN04 LCD module, the 430BOOST-SHARP96 is now superseded by the BOOSTXL-SHARP128, which uses a 128x128 pixel LS013B7DH03 display that is pin-to-pin compatible.

主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

Sharp® 内存 LCD BoosterPack 插入式模块基于 Sharp Electronics 生产的 LS013B4DN04 显示屏并采用电容式触控滑块。MCU LaunchPad 评估套件开发人员可以使用此 BoosterPack 通过 96x96 像素显示屏显示传感器读数、时间和其他信息,以及提供触控输入!

特性
  • Sharp LS013B4DN04 内存 LCD
    • 具有 96 x 96 像素的 1.3 英寸屏幕
    • 超低功耗
    • 提供出色的视角和高对比度图像或文本
    • 显示屏使用 SPI 进行串行控制
  • 2 个电容式触控滑块
  • 还提供 DCDC 3V 至 5V 转换器以支持 5V Sharp 显示屏
  • 软件通过 TI 的软件库实现
    • 提供图形库支持和示例
    • 提供电容式触控库支持和示例
  • 提供全套可供下载的开放源码硬件和软件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1535 2014年 2月 17日
更多文献资料 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
2015年 7月 20日
2015年 10月 8日
PDF 39 2019年 1月 2日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章