机架式服务器

德州仪器的服务器主板解决方案

设计注意事项

服务器计算机是一个计算系统,设计用于运行特定应用或需要长期运行的应用,通常极少有人干扰。尽管服务器可以使用商品计算机组件构建而成,但专用服务器必须使用专门的硬件以实现最佳可靠性。服务器中根本不存在图形用户界面 (GUI),因此无需安装昂贵的视频适配器和音频接口、游戏手柄连接以及通常在笔记本电脑或台式计算机中用到的 USB 外设。我们采用了可靠的风扇甚至中央空调来使系统保持冷却。我们还需要特殊的冗余不间断电源来确保电源故障期间不会出现数据丢失。

服务器计算的发展趋势:

多处理:集中于服务器处理器的该性能凭借多核心处理器,已经从简单地增强线性执行力(即提高时钟速度)转变为开发多线程技术。回顾从前,服务器已利用过多款处理器(单个内核)来提升性能,而近几年已经能够将多个处理内核嵌入到单个处理器当中,使服务器能同时执行多串代码。处理内核增加时,逻辑上线程的数量也会增加,从而可以充分利用这些多内核系统增强的处理能力。

功耗和热注意事项:多核处理器的新增优势在于,运行这些更新的处理器所需的功率不随单个单片集成电路上提供的内核数量线性增加。事实上,与其前身相比,当今的双核与四核处理器在功耗上更具可比性。对于那些专门从事处理器散热研究的硬件工程师来说,这是个好消息。

架构创新:对于所有计算系统而言,处理器、存储器或 I/O 中的瓶颈都可能严重降低整体性能。当今处理器具有增强的多内核与多线程性能,能够执行特定的 124 位指令,从而显著提升性能。由于存储器得到改进,全缓冲 DIMM (FBDIMM) 降低了延迟,从而实现了更短的读/写访问时间。高速接口标准(如 PCI-Express、HyperTransport、Serial ATA、SAS 和 USB)可以确保信息以足够快的速度进入服务器,以实现服务器的处理功能。

虚拟化:虚拟化是一项新的软件技术,它允许主机服务器的单个操作系统中的硬件同时在同一计算机上运行多个操作系统和多个应用程序,从而提高利用率和灵活性。

View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (6)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.13 MB 2018年 7月 5日
PDF 464 KB 2016年 11月 3日
PDF 200 KB 2016年 4月 26日
PDF 689 KB 2014年 10月 2日
PDF 1.01 MB 2014年 6月 6日 下载英文版本
PDF 256 KB 2005年 1月 17日

产品公告和白皮书

白皮书 (2)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 202 KB 2013年 2月 21日
PDF 1.09 MB 2012年 11月 12日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面