数码摄像机 (DVC)

高清数码摄像机 (DVC)/便携式摄像机的方框图 (SBD),它可以录制和回放全动作视频/音频,具有稳定的图像/视频和高质量的视频输出

设计注意事项

在过去几年中,数码相机 (DSC) 和数码摄像机 (DVC) 技术越发成熟,可实现多项先进功能,其中包括噪声过滤、红眼即时消除、从视频中提取打印内容、图像和视频稳固、相机内编辑、无线传输和远程控制。所有这一切都推动集成路线图的发展。鉴于尺寸/重量和充电循环寿命,现代 DVC 倾向于采用锂离子电池代替碱性电池。CMOS 传感器已成为运动捕获的成像解决方案。

DVC 设计中需要考虑的一些常见问题是:

电源:CMOS 传感器需要高 PSRR LDO。重要的是在关键频率下观察 PSRR 值,主要是在直流/直流稳压器的频率级别 (1MHz~3MHz) 内,因为这是系统中产生的主要噪声。此外,RTC 电源需要低 IQ LDO,为了延长 DVC 待机时间,必须使用低 IQ。

低 IQ 和高效率是所用的直流/直流稳压器的重要特性,以最大限度地延长电池寿命和运行时间。如果尚未集成到所用的音频解决方案中,则升压转换器用于为音频放大器提供 5V(典型值)电压,从而在电池的整个充电范围内实现恒定的输出音量。选择音频录制/播放的低 IQ 音频编解码器,以及用于音频解决方案的 D 类放大器也可以增加播放运行时间。

与大多数电池应用一样,需要一个简单的电池充电器。利用具有动态电源路径管理的电池管理解决方案,可允许 DVC 在电池充电时进行录制和播放。同样,使用支持阻抗跟踪的电量监测计解决方案可通过更精确地计算电池中剩余的可用能量来延长 DVC 运行时间。

DVC 使用 LCD 显示屏来验证录制时帧里的内容,并且作为主播放机制。如果没有集成到 LCD 面板驱动器中,则需要 LED 背光。当今的许多 DVC 还支持 LCD 显示屏上的触摸屏控制,以最大限度地减少相机所需的附加控件的数量,并协助进行相机内编辑。对于支持静态图像相机的更高端型号,也可能需要使用 Xeon Flashlight 驱动器。

TI 的产品组合包括电源、音频和视频信号链以及处理解决方案,可允许用户灵活地满足其当前和未来产品需求的性能要求。

View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (8)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2011年 6月 2日
HTM 8 KB 2010年 7月 16日
HTM 9 KB 2010年 1月 27日
HTM 9 KB 2009年 11月 11日
HTM 8 KB 2009年 6月 12日
HTM 8 KB 2008年 11月 19日
HTM 9 KB 2004年 5月 3日
HTM 9 KB 2000年 3月 7日

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 216 KB 2014年 9月 3日

白皮书 (6)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 94 KB 2011年 6月 16日
HTM 9 KB 2008年 7月 18日
PDF 94 KB 2007年 10月 10日
PDF 358 KB 2007年 9月 19日
PDF 470 KB 2007年 3月 20日
HTM 8 KB 2006年 10月 25日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面