SimpleLink Wi-Fi CC31xx/CC32xx 工具与软件

TI 提供多种硬件、开发工具和软件开发套件,包括用于 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列的样例应用、驱动程序和 PC 工具

评估套件

SimpleLink Wi-Fi 评估套件包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。硬件产品包含多项可帮助推进到生产阶段的功能。

无线网络处理器

  • CC3100 BoosterPack™ 插件模块和套件

片上系统套件:MCU+NWP

  • CC3200 LaunchPad™ 开发套件
软件

了解用于简化您的设计的 SimpleLink Wi-Fi 软件开发套件、服务包和示例代码。

常见软件

无线网络处理器

片上系统:MCU+NWP

开发工具

SimpleLink Wi-Fi 软件开发套件、服务包、示例代码和 TI 参考设计可提供用于快速启动您的设计的最轻松开发体验。

特定于应用的工具

物料使用申请表

一般软件工具

评估套件

无线网络处理器

  BoosterPack 和评估套件 说明 价格
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack(含 QFN 封装器件)BoosterPack(含认证模块) 具有 QFN 封装器件的 SimpleLink Wi-Fi CC3100 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块具有认证模块的 BoosterPack 插件模块 用于 TI LaunchPad 套件以将 Wi-Fi 添加到系统的插件模块,以及实现 CC3100 闪存和高级调试所需的仿真 BoosterPack 起始价格为 41.00 美元
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPackSimpleLink Wi-Fi 高级仿真 BoosterPackMSP-EXP430F5529LP LaunchPad SimpleLink Wi-Fi CC3100 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块 + SimpleLink Wi-Fi 高级仿真 BoosterPack 插件模块 + MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 套件 适用于一站式评估解决方案的 SimpleLink Wi-Fi CC3100 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块、高级仿真 BoosterPack 套件和 MSP430F5529 LaunchPad 套件 53.99 美元

无线 MCU - 完整的片上系统

  LaunchPad 和评估套件 说明 价格
LaunchPad(含 QFN 封装器件)LaunchPad(含认证模块) 具有 QFN 封装器件的 TI LaunchPad 套件具有认证模块的 TI LaunchPad 套件 用于在 CC3200 单芯片微控制器上开始进行开发的评估套件和 Wi-Fi 解决方案 起始价格为 29.99 美元

软件

常见软件 说明
SimpleLink Wi-Fi Starter Pro SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用程序。
Wi-Fi 配置 Wi-Fi 配置是将新的 Wi-Fi 器件(站)连接到 Wi-Fi 网络(接入点)的过程。该过程涉及加载包含网络名称 (SSID) 的站及其安全凭据。TI 的 SimpleLink Wi-Fi 系列提供最灵活的配置选项,包括接入点模式、WPS、TI 的 SmartConfig 技术和其他选项。

无线网络处理器 器件 说明
CC3100 软件开发套件和固件

CC3100

CC3100 SDK 包含驱动程序、许多有关 Wi-Fi 功能和互联网的样例应用以及使用 CC3100 Internet-on-a-chip™ 解决方案所需的文档。此 SDK 可与 TI 的 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 套件或 SimpleLink Studio(一款允许使用 CC3100 进行 MCU 开发的 PC 工具)配合使用。您也可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。
通过 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 以及在 RTOS 上可支持所有示例应用。通过 IAR 可支持部分应用。

无线 MCU 器件 说明
CC3200 软件开发套件和固件

CC3200

CC3200 SDK 包含用于集成式可编程 MCU 的驱动程序、超过 40 个有关 Wi-Fi 功能、互联网应用和外设功能的样例应用,以及使用该解决方案所需的相关文档。此 SDK 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 无线 MCU 评估板配合使用。
具有 Code Composer Studio IDE 的集成 Cortex®-M4 和 RTOS 支持所有示例应用。部分应用支持 IAR、GCC、TI RTOS 和 FreeRTOS

开发工具

常见工具 器件 说明
Uniflash CC3200 和 CC3100 用于对外部闪存进行编程的独立工具
无线电测试工具 CC3200 和 CC3100 发送命令,以在不同的测试操作模式(接收和发送)下配置 Wi-Fi。进行法规认证时需要此工具

一般工具 器件 说明
Code Composer Studio™ IDE CC3200 和 CC3100 Code Composer Studio IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。
IAR Embedded Workbench CC3200 和 CC3100 适用于 MSP MCU 的 IAR Embedded Workbench Kickstart 是一个完整的调试器和 C/C++ 编译器工具链,用于构建和调试基于 MSP430™ 和 MSP432 微控制器的嵌入式应用。
适用于 MSP MCU 的开放源码 GCC CC3200 和 CC3100 TI 与 Red Hat 合作推出得到全面支持的新型开源编译器,它继承了由社区推动的 MSPGCC。此免费 GCC 4.9 编译器支持所有 MSP430 器件且没有代码大小限制。

无线网络处理器 器件 说明
SimpleLink Studio for CC3100 CC3100 基于 PC 的工具,用于模仿 MCU 对 CC3100 的控制

无线 MCU 器件 说明
PinMux 实用程序 CC3200 选择符合系统需求的外设组合