无线网络处理器 工具与软件

立即加入 myTI

设置您最喜爱的无线产品、工具和软件的相关通知!

创建帐户

套件与评估模块

无线连接套件和评估模块包括一组电路板,范围从演示和特定于应用的硬件,到用于硬件性能测试和软件开发的全功能开发套件。

SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack

CC3100 BoosterPack 主要有两种使用方法。连接至 TI MCU LaunchPad(提供针对 MSP-EXP430F5529LP 的软件示例)或使用 CC31XXEMUBOOST 仿真板将其连接至您的 PC 以便进行 MCU 仿真。

注意:CC31XXEMUBOOST 是用于闪存 CC3100 BoosterPack、使用无线电工具(进行无线电性能测试或让器件进入认证模式)以及执行联网日志处理以进行高级调试所必须的一款高级仿真板。

了解详细信息

立即购买 随 CC31XXEMUBOOST 和 MSP-EXP430F5529LP 一起购买

随 CC31XXEMUBOOST 一起购买

PurePath™ 无线开发套件

CC85xxDK 将让用户完整评估 PurePath 无线技术以及用于无线音频应用的 CC8520。套件附带的音频接口包括 S/PDIF 光纤 + 同轴输入/输出、线路输入/输出、耳机输出和麦克风输入。PurePath 无线音频评估板上安装了 TLV320AIC3101 音频编解码器,该评估板还具有与其它 TI 编解码器兼容的连接器。CC85xxDK 可与 PurePath 无线配置器 PC 工具配合使用,从而帮助设计者配置和测试 PurePath 无线音频器件。

了解更多信息 立即购买

PurePath™ 无线耳机开发套件

PurePath 无线耳机开发套件包括所有必要硬件,让您能够对模拟输入与输出应用以及采用 CC85xx 的 USB 应用进行评估、演示、原型设计和开发。此套件中的主要器件是两块 CC85xx 耳机电路板。

了解更多信息 立即购买

CC256xQFNEM 蓝牙/双模评估模块

此评估模块板采用了 TI 针对 CC256x 蓝牙解决方案的参考设计。该 CC256x 蓝牙解决方案可支持蓝牙经典和蓝牙低功耗或 ANT。TI CC256x 蓝牙器件是一个完整的 BR/EDR/LE HCI 解决方案,能够减少设计工作量,从而实现有线替代、无线传感器、移动设备配件、工业控制、健康与健身设备和简单音频解决方案等应用的快速上市。此器件基于 TI 的第七代核心,提供支持 4.1 双模 (BR/EDR/LE) 协议且经过产品验证的解决方案。

了解详情 立即购买

软件

无线网络堆栈、外设和驱动程序库以及软件应用示例,用于简化无线应用的设计过程。

CC3100 软件开发套件 (SDK)

CC3100 SDK 包含驱动程序、25 个以上的示例应用以及使用 CC3100 SimpleLink Wi-Fi 解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统和用户文件(证书、网页等)。此 SDK 可与 TI 的 MSP430F5529 或 SimpleLink Studio for CC3100(一款可让您使用 CC3100 进行 MCU 仿真的 PC 工具)配合使用。您也可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。

了解详细信息

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter

SimpleLink Wi-Fi Starter 应用可让您配置、连接 SimpleLink Wi-Fi 设备,并与之进行通信。该应用采用 TI 独特的 SmartConfig 技术,即一步式 Wi-Fi 设置过程,允许多台设备快速高效地连接至 Wi-Fi 网络。考虑到应用通常没有用于输入 Wi-Fi 网络名称和密码的显示屏或键盘,SmartConfig 技术使得最终用户能够将其基于 SimpleLink Wi-Fi 的设备轻松连接到接入点。

了解详细信息

开发工具

使用这些开发工具进行射频测试、配置和代码生成,让您顺利开展编程工作。

SimpleLink Studio for CC3100

SimpleLink Studio for CC3100 是一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发适用于微控制器的嵌入式网络应用和软件。使用 SimpleLink Studio for CC3100,嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发并测试应用,并使用 CC3100 Booster Pack 将其应用连接到云。然后可以轻松地将该应用移植到任何微控制器。

了解详情

用于 SimpleLink™ 解决方案的调试器和编程器

CC 调试器是一种用于 SimpleLink™ 无线网络解决方案的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

了解详细信息