SimpleLink MCU Platform

一个环境,无限潜力

TI 的全新 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台在单个软件开发环境提供最广泛的联网 ARM® MCU 产品系列,为开发者设定了新的标准。TI 的 SimpleLink 平台提供为您的物联网 (IoT) 应用提供灵活的硬件、软件和工具选项,实现前所未有的可扩展性。只需投资一次 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),即可通过 100% 的代码可移植性在整个产品系列中利用。

SimpleLink<sup>™</sup> MCU 平台 || 有线和无线 MCU | 开发套件 | SimpleLink Academy | Code Composer Studio<sup>™</sup> IDE | TI Resource Explorer | 100% 代码可移植性

了解 SimpleLink SDK

  • 在整个 SimpleLink MCU 产品系列上实现 100% 代码兼容性
  • TI 驱动程序为集成外设提供一套标准化的功能 API
  • 集成 TI-RTOS,这是一种用于完整开箱即用开发的强大智能内核
  • 与 POSIX 兼容的 API 提供灵活的操作系统/内核支持
  • 支持加密的安全功能
  • 通过物联网堆栈和插件向您的设计中添加功能
SimpleLink SDK

SimpleLink SDK 的工作原理

SimpleLink 平台的宗旨是在一个环境中使用行业标准 API 简化开发过程,TI 驱动程序和 TI RTOS 为应用程序开发提供了坚实的基础。

单击进入下列方框图以了解更多信息。

  • 您的应用
  • SDK 插件
  • TI SimpleLink MCU SDK

中间件

Wi-Fi®Bluetooth 低耗能、低于 1GHz、802.15.4、图形等
TI 驱动程序
DriverLib
POSIX
操作系统内核
示例

您的应用

将时间用于创建差异化的应用 - 让 TI 处理其余工作。共同的 SDK 基础可确保实现 100% 的应用代码可移植性。TI 对该平台的持续耕耘保证了 API 兼容。此外,该 SDK 的通用组件可在行业标准的开源许可模型下使用,使客户可以直接在应用中使用。

SDK 插件

SimpleLink SDK 可通过 SDK 插件进行扩展,这种插件是模块化软件,增加了对外部组件和软件的支持。这些插件构建在 TI 驱动程序之上,可直接从 TI 以及第三方获得。最初,SimpleLink MSP432 SDK 的实施方案将采用蓝牙低耗能和 Wi-Fi 插件进行连接。TI 的插件产品将进行扩展,包括传感器、致动器、显示器等,使开发人员能够使用这种模块化软件方法快速构建复杂的系统。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

TI 驱动程序

TI 驱动程序让开发人员以可移植、功能丰富的方式访问外设。TI 驱动程序 API 在所有 TI SimpleLink 器件上均以相同的方式呈现特定于硬件的驱动程序的功能,让开发人员能够以可移植、功能丰富的方式访问各种外设。TI 驱动程序是开源的 [采用 Berkeley 软件分发 (BSD) 许可证],并建立在硬件抽象层上,提供对器件完整功能的完全访问。这种器件无关的方法确保了现在和将来在 SimpleLink 器件之间轻松移植应用代码。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

DriverLib

DriverLib 硬件抽象层 (HAL) 包含将写入内容提取到硬件寄存器中的 C 函数。TI 驱动程序和操作系统内核支持使用 HAL 访问硬件功能。在特定于器件的头文件基础上构建的 HAL 遵循 ARM CMSIS 标准,因而简化了寄存器级别之外的器件模块访问。通过访问 DriverLib HAL,开发人员可以剥离 TI 驱动程序的各层,以便更好地控制其应用或通过强化软件来进行外设优化和特定于器件的优化。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

POSIX(适用于 Unix 的可移植操作系统接口)

符合 POSIX 标准的 API 支持其他第三方内核,如 FreeRTOS。POSIX 层将应用使用的 RTOS 内核功能抽象出来。POSIX 是关于操作系统之间兼容性的 IEEE 工业标准。由于在典型应用中需要的代码量少于 2KB,因此 POSIX 层可确保轻松地对示例和用户应用进行重用以及移植到其他内核。POSIX 兼容性还允许 TI 第三方公司连接到 SimpleLink SDK 器件以添加对其内核的支持。这为使用任何操作系统(包括 FreeRTOS)进行设计提供了完全的自由。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

操作系统内核

集成的 TI-RTOS 内核提供实时的多任务服务,如任务的时序和调度。TI-RTOS 是可信赖的强大解决方案,已经部署在各种 TI 嵌入式解决方案的数千个应用中。内核是开源的(采用 BSD 许可证),采用 TI 的器件产品系列通过锁步方式开发而成,可实现非常低的延迟和高效的代码规模。开发人员可以优化应用的功耗、性能和代码大小来满足他们的需求。SimpleLink SDK 还支持其他 RTOS 内核,如 FreeRTOS。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

中间件

中间件在驱动程序之上添加功能,它包括通信堆栈、图形库、数学库、开源文件系统等。TI 已针对 SimpleLink 器件完成了中间件的所有测试和集成,因此能够快速轻松地将诸如 Wi-Fi 或蓝牙低耗能等新技术集成到应用中。

SimpleLink MCU SDK

SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 使工程师能够使用 TI 的 SimpleLink 联网 MCU 系列开发创新的应用。

示例

该 SDK 提供了大量免费示例。通过使用这些示例,客户可以快速轻松地立即开始编写应用。每个示例都带有自己的文档和项目文件,为您提供入门所需的一切。提供的示例采用支持的 RTOS 内核。某些 SDK 还提供了不使用 RTOS 的示例。


SimpleLink 微控制器和网络处理器

主机 MCU
独立无线 MCU 或网络处理器
无线网络处理器
MSP432
CC3220
CC2640R2F
CC1350
CC1310
CC3120
ADC14 图标
Wi-Fi 认证徽标
蓝牙徽标
SafeTI 工具和软件
蓝牙徽标
SafeTI 工具和软件
Wi-Fi 认证徽标

SimpleLink SDK 在 TI 的可扩展、高度集成、低功耗 ARM® Cortex®-M 架构微控制器上运行,在单个开发环境中跨越 100 多个不同的配置选项。SimpleLink 器件系列提供:

  • 最低功耗、高级安全性和一流模拟集成度
  • 轻松集成到您的系统,从而加快推向市场的速度
  • 无线 MCU,无需单独主机 MCU 即可支持大量应用
  • 主机 MCU 可借助通用 SDK 元素添加高级模拟功能、更大存储器或更强的处理能力

了解 SimpleLink 器件产品系列


产品手册搜索产品

SimpleLink 开发套件

开始使用适合 SimpleLink 器件的 TI LaunchPad 开发套件

  • 起始价格为 12.99 美元
  • 板载调试器/编程器
  • 访问 BoosterPack 插件模块生态系统
  • 开源硬件设计

LaunchPad 和 BoosterPack 套件

MSP-EXP432P401R

MSP-EXP432P401R

  • SimpleLink MSP432 LaunchPad 套件
  • 集成 14 位 ADC
  • 无线主机 MCU

了解详情

CC3220SF-LAUNCHXL

CC3220SF-LAUNCHXL

  • SimpleLink CC3220 LaunchPad 套件
  • Wi-Fi 支持
  • 无线 MCU

了解详情

LAUNCHXL-CC2640R2

LAUNCHXL-CC2640R2

  • SimpleLink CC2640R2F LaunchPad 套件
  • Bluetooth 低耗能支持
  • 无线 MCU

了解详情

LAUNCHXL-CC1350

LAUNCHXL-CC1350

  • SimpleLink CC1350 LaunchPad 套件
  • 低于 1GHz + 蓝牙低耗能支持
  • 无线 MCU

了解详情

LAUNCHXL-CC1310

LAUNCHXL-CC1310

  • SimpleLink CC1310 LaunchPad 套件
  • 低于 1GHz 支持
  • 无线 MCU

了解详情

CC3120BOOST

CC3120BOOST

  • SimpleLink CC3120 BoosterPack 套件
  • Wi-Fi 无线网络处理器

了解详情

TI Resource Explorer - 在一个位置满足您的所有开发需求

  • 支持云的存储库,一键式访问您所需的所有开发资源
  • 快速筛选对应于您的器件的培训、软件、文档、演示等
  • 与 TI 和第三方 IDE 的集成提供了一键式代码示例导入功能以加速开发

了解 TI Resource Explorer

与 TI Cloud 工具集成

  • 将 SimpleLink SDK 代码示例直接导入 TI 的 Code Composer Studio IDE
  • 或者将 SDK 示例导入 CCS Cloud(基于浏览器的强大 IDE)
  • 在您喜爱的 Web 浏览器中编辑、构建、调试和刷写 LaunchPad 套件

了解详情

Code Composer Studio™ IDE

  • 行业领先的集成开发环境 (IDE)
  • 包含优化型 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具以及多种其他功能。
  • 基于 Eclipse 开源开发环境

了解详情

SimpleLink Academy

  • 健全的培训材料集合
  • SimpleLink 生态系统提供几十个培训、实验和练习,让您快速上手
  • 了解如何充分发挥 SimpleLink 器件的潜力,包括无线连接

了解详情