Tools & software for Bluetooth® low energy

开发套件

Bluetooth 低耗能 LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad 开发套件搭载的板载仿真器具有 USB 串行端口、1MB 外部闪存、+5dBm 输出功率和 Code Composer Studio IDE 许可证,使用此开发套件可开始评估 SimpleLink 蓝牙低耗能 CC2640 MCU。利用 TI 创新的 BoosterPack 生态系统可向 Bluetooth 低耗能系统添加附加功能。请阅读《LaunchPad 套件快速入门指南》,然后开始开发。

立即购买    详细信息

Bluetooth 低耗能 SensorTag 物联网演示套件

通过用于 CC2640 无线 MCU 的 SimpleLink Bluetooth 低耗能 SensorTag 物联网演示套件,在 3 分钟内即可将您的传感器数据连接到云。请下载免费的 SensorTag 应用程序,轻松分析来自十个低功耗板载 MEMS 传感器的数据。SensorTag 物联网套件可以使用 DevPack 实现扩展以便于添加您自己的传感器或传动器。因此,SensorTag 套件是实现您的云连接产品创意的完美邀约。

立即购买    详细信息

Voice-over-BLE HID 远程控制套件

利用此多合一解决方案开发基于 CC2640 无线 MCU 的低功耗 voice-over-BLE 远程控制。此套件具有高级控制功能,例如手势、指向和“查找我”以及语音命令。因此,它是向远程控制中添加 Bluetooth 低耗能 HID 连接的最简单方式。此易用开发套件是用于语音远程控制、电视、机顶盒以及更多应用的理想产品。

立即购买    详细信息

CC2540/CC2541 迷你开发套件

CC2540/CC2541 迷你开发套件是用于评估 CC2540 或 CC2541 无线 MCU 的完美产品。此套件包含 CC2541 钥匙扣板和 CC2540 USB 接收器来评估这两种 Bluetooth 低耗能无线 MCU。该钥匙扣可以被编程为 Bluetooth 低耗能外设,并能够以无线方式与作为中央设备运行的 CC2540 USB 接收器进行通信。钥匙扣包含可修改的软件,可以针对许多不同应用对此软件进行定制。

立即购买    详细信息

蓝牙低耗能模块 BoosterPack 插件模块

Bluetooth 低耗能模块 BoosterPack 与超低功耗 MSP432 MCU LaunchPad 套件配对,从而轻松地向主机 MCU 添加 Bluetooth 低耗能功能。Boosterpack 上的 Bluetooth 低耗能模块运行简单网络处理器模式并使用 UART/SPI 接口来连接到主机 MCU。

立即购买    详细信息

软件

蓝牙低耗能软件开发套件

首先下载用于 CC2640、CC2541、CC2540、Bluetooth 低耗能模块和 Voice-over-BLE HID 远程控制套件的 Bluetooth 低耗能软件开发套件 (SDK)。BLE-Stack SDK 包括开发所需的所有软件,并提供许多示例,例如简单广播设备、简单外设和简单网络处理器。所采用的配置文件的使用示例也包含在安装程序中,例如血压、HID 键盘/鼠标、心率等。在开始之前,请阅读《软件开发者指南》的“入门”页面。

详细信息

GitHub 代码示例

有关更多高级和专业化代码示例(例如 Bluetooth 低耗能的更高吞吐量和多角色),请参阅 SimpleLink GitHub 页面,然后开始开发

详细信息

开发工具

Code Composer Studio IDE

含有项目管理工具和编辑器的集成开发环境。Code Composer Studio (CCS) 6.1 具有对 CC2640 无线 MCU 的内置支持(CCS 6.0.1 通过应用程序内的更新也支持)并支持 XDS 调试器:XDS100v3、XDS110 和 XDS200。CCS 与 TI-RTOS 高度集成,支持 TI-RTOS 对象视图并可免费使用。通过生成免费许可证,可支持使用低成本 XDS100/XDS110 调试探针或者带有板载调试探针的 TI 板,包括 Bluetooth 低耗能 SensorTag 物联网开发套件 DevPack 调试器 (XDS110)。请参阅 CCS 许可 Wiki 以了解更多详细信息,并参阅软件开发套件中的发行说明来了解每种器件需要此 IDE 的哪种版本。

详细信息

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench for ARM® 是包含项目管理工具和编辑器的集成开发环境,并具有可用于 TI-RTOS 的 RTOS 插件。IAR 支持 CC2640、CC2540 和 CC2541 器件。IAR 还支持许多调试器,包括:XDS100v3、XDS110、XDS200、IAR I-Jet 和 Segger J-Link。要了解每种器件需要此 IDE 的哪种版本,请阅读软件开发套件中的发行说明。

详细信息

Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio 为 CC2640 传感器控制器提供开发环境。此传感器控制器是 CC2640 AUX 系列中的一款功率优化型专有 CPU,可独立于系统 CPU 状态自主执行简单的后台任务。Sensor Controller Studio 可以使用类似 C 语言的编程语言来实施传感器控制器任务算法,并输出传感器控制器接口驱动程序(其中整合了生成的传感器控制器机器代码以及关联的定义)。借助此工具,您可以使用集成的传感器控制器任务测试和调试功能来实时显示传感器数据并验证算法,从而实现快速开发。

详细信息

SmartRF Flash Programmer 2

SmartRF Flash Programmer 2 是一种用于对 TI 的 CC2640 ARM 器件进行编程的 PC 应用程序。此工具同时提供图形用户界面 (GUI) 和命令行界面 (CLI) 版本,并具有用于编辑辅助 MAC 地址以及对多个文件进行编程的功能。此工具支持 JTAG 接口和 CC2640 串行引导加载程序

详细信息

CCS Uniflash

CCS Uniflash 是支持 Windows 和 Linux 的闪存编程器。它提供图形用户界面 (GUI) 和命令行界面 (CLI) 版本。CCS Uniflash 3.3 具有对 CC2640 无线 MCU 的内置支持。

详细信息

Bluetooth Developer Studio

Bluetooth Developer Studio 是由蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 开发的一种工具,用于帮助开发者加快应用开发和调试速度。BLE-Stack SDK 用户可以使用此 TI 插件来更快更轻松地创建 Bluetooth 低耗能配置模式。

详细信息

蓝牙低耗能 (BLE) 器件监视器

BLE Device Monitor 是一种 Windows 应用程序,可显示任何 Bluetooth 低耗能器件的服务、特征和属性。此外,它提供针对 Bluetooth 低耗能 SensorTag 的测试和监测,还可以用于以无线方式 (OAD) 下载 SensorTag 和 Bluetooth 低耗能 LaunchPad 的固件。BLE Device Monitor 需要以 HostTestApplication 编程的 CC2540USB 接收器。

详细信息

Bluetooth 资质

Bluetooth 特别兴趣小组 (SIG) 和 FCC 提供了认证 Bluetooth 产品的标准化要求。为了在欧盟和北美市场销售您的 Bluetooth 低耗能产品,您的设备需要遵守 FCC(美国联邦通信委员会)、欧盟委员会 (R&TTE) 和 IC(加拿大工业部)的监管要求。对于 Bluetooth 设备,还需要 Bluetooth 合规性和认证。Bluetooth 兼容性认证的目标是在市场上提供的海量蓝牙移动设备中提供无缝的用户体验。上市的产品必须合格,TI 的 BLE 解决方案具有合格设计清单,其中包含相应的合格设计标识(例如,如果使用 CC2640,则需要声明 ID:D030978 和合格设计 ID:82185)。

详细信息

SmartRF Studio 7

SmartRF Studio 是一种 PC 应用程序,可帮助无线电系统的设计者在设计过程的早期阶段轻松评估射频 IC,并可与若干开发套件(例如,用于 CC2640 无线 MCU 的 Bluetooth 低耗能 LaunchPad 和 SensorTag 物联网开发套件)配合使用。SmartRF Studio 包括针对无线电数据包发送和接收以及连续波传输和接收的测试功能。要评估定制板上的射频性能,请将 SmartRF Studio 连接到受支持的评估板或调试器,也可以在没有任何硬件的情况下使用,但是只能用于生成、编辑和导出无线电配置设置。

详细信息