构建您自己的 BoosterPack

BoosterPack™ 插件模块允许您扩展 TI LaunchPad™ 开发套件的功能和增加无线连接、电容式触控、温度传感、显示等功能。

我们还使您能够更为轻松地构建自己的 BoosterPack!使用本页上的资源可以创建您的 BoosterPack 设计文件,获取社区支持,并通过几个简单的步骤让您的想法从概念变为 PCB 再变为产品。

BoosterPack™ 模块引脚标准

所有的 BoosterPack 模块应坚持如下所示的 BoosterPack 引脚标准,以确保 LaunchPad 套件生态系统内的兼容性。

同时,当定义您的 BoosterPack 引脚时,请确保使用 BoosterPack Checker 工具,以查看您提出的引脚如何与特定的 LaunchPad 套件和其他 BoosterPack 模块保持一致。



尝试设计您的 BoosterPack 模块,以最大程度地共用引脚。使用 I2C 和 SPI 这样的总线,增加您 BoosterPack 模块的互操作性。

(!)

感叹号表示 GPIO 可中断。

检查特定 LaunchPad 套件的文档,以确认其是否与 BoosterPack 模块标准兼容。虽然大多数 LaunchPad 套件都符合标准,但可能会有一些偏差。

另请注意,LaunchPad 套件通常在一个特定引脚上提供多个功能。注意引脚多路复用以了解每个引脚的附加特性与功能。

设计注意事项

其他注意事项

可访问性

当最终确定 BoosterPack 模块的尺寸时,请务必考虑 LaunchPad™ 套件(按钮、LED、测试点等)上底层组件的易于访问性。

Energia 软件库

别忘记软件!Energia 库是您的软件的理想帮手。一个 Energia 库有可能让多个 LaunchPad 套件使用您的 BoosterPack 模块。请务必通过在您的库中公开正确的功能来提供正确的功能。在 Git Hub 上传您的库!

还应为常用的 IDE,如Code Composer Studio™ IDECCS Cloud其他工具创建若干代码示例。

开放源码硬件和许可证

确保了解您所使用的资源!同时切勿忘记考虑根据其发表您各种文件的许可证!下面是一些可能会对您有用的快速参考。


Creative Commons 许可证

Attribution CC BY


此许可证可以让其他人在您的工作基础上进行分发、再混合、改进和构建,只要他们信赖您的原始创作。这是所提供的最具适应性的许可证。


Creative Commons 许可证

Attribution CC BY-SA


此许可证可以让其他人出于商业目的在您的工作基础上进行分发、再混合、改进和构建,只要他们信赖您的原始创作并且按照相同的条款许可其新创作的产品。此许可证通常相当于“反版权”免费和开放源码软件许可证。基于您的工作的所有新工作将具有相同的许可证,因此任何衍生产品也允许商业使用。这是由 Wikipedia 等来源使用的许可证,推荐用于将会在合并来自 Wikipedia 和类似许可产品的内容中获益的材料。


对 PCB 符号和尺寸自动化

您最喜欢的 EDA 工具需要符号或尺寸?查看 http://webench.ti.com/cad/ 以了解可导入 Altium、Eagle 等工具的各种符号与尺寸。


BoosterPack 组合

希望与其他 BoosterPack 模块配对?确保在您的 BoosterPack 模块夹层中审查每个 BoosterPack 模块的引脚!VCC、GND、SPI 和 I2C 等可以控制相同的总线,但是随着更多的 BoosterPack 模块堆叠,其他引脚可能发生冲突。

希望检查 LaunchPad 套件和 BoosterPack 模块之间的兼容性?访问 BoosterPack Checker 以获得即时兼容性检查结果。

启用可堆叠性

所有 LaunchPad 套件和 BoosterPack 模块必须使用具有长引线的排针母座系列(100 mil 间距)

堆叠 LaunchPad

可堆叠接头的推荐器件:

Major League Electronics

用丝网印刷术印制 PCB

标记引脚

明智地使用丝网印刷品。标签引脚、跳线和其他重要组件以改善 BoosterPack 模块的易用性。

火箭徽标的使用



如果您的 Booster 符合我们的引脚排列标准,您可以在您的 BoosterPack 模块的丝网上放置火箭徽标。

下载 SVG 图形 (Zip, 72KB)

第三方使用指南

构建适用于 TI LaunchPad Development Ecosystem 的 BoosterPack 模块?在此处检查这些指南与最佳实践。

具有 BoosterPack 模块

在构建您的 BoosterPack 模块并最终确定价格和分发策略后,您可以将其应用至 TI Cloud 工具网站上 BoosterPack 兼容工具所特有的 BoosterPack 模块。

考虑在 dev.ti.com/bpchecker 上使用“添加 BoosterPack”按钮以纳入 BoosterPack 模块相册中。