Wi-Fi 产品

适用于 Linux® 和 RTOS 系统的高性价比、可靠且可扩展的 Wi-Fi® 产品

parametric-filter查看所有产品
我们的产品系列包括将全新连接标准 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和低功耗 Bluetooth® 5.3 技术集于一身的高性价比产品。这些产品旨在轻松集成到基于 Linux 和 RTOS 的系统中,因此您可以安心无忧地连接物联网设备。我们是值得信赖的合作伙伴,在工业物联网 Wi-Fi 产品开发方面拥有 20 多年的丰富经验。

按类别浏览

配套 IC

将 Wi-Fi 和低功耗蓝牙添加到包含处理器 (MPU) 或微控制器 (MCU) 的现有系统中。

无线 MCU

将 SimpleLink™ Wi-Fi 无线 MCU 用作主应用处理器,从而实现云连接。

了解 Wi-Fi 产品系列

Wi-Fi 产品 设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类齐全且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

硬件

探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

软件

SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

教育资源

将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

设计和开发资源

评估板
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3301 BoosterPack™ 插件模块 (BP-CC3301) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad™ 开发套件或处理器板,从而实现快速软件开发。

此套件可用于 3 种配置:

  • MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3301 + LaunchPad 且 MCU 运行 TCP/IP,如 LP-AM243
  • 处理器和 Linux 评估:BP-CC3301 + (...)
培训
SimpleLink Wi-Fi Academy
通过我们自定进度的动手实践培训模块,开始使用 TI SimpleLink Wi-Fi 解决方案。
设计工具
SimplElink™ Wi-Fi 设备的硬件设计评审

在 CC3XXX Wi-Fi 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查 Wi-Fi 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

对于基于 CC3301 和 CC3300 的设计,请将请求连同设计文件直接通过电子邮件发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。可从这些器件的相应产品页面请求获取有关这些器件的设计文档。

对于所有其他 CC3xxx (...)

CC3350
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.744

CC3351
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.936

CC3300
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.6

CC3301
Wi-Fi 产品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

价格约为 (USD) 1ku | 1.792

为何选择 TI Wi-Fi

checkmark

强大的性能

我们的 Wi-Fi 技术可随时随地发挥作用。基于数十年的经验,我们强大的 Wi-Fi 无线电可在全球 220 多个接入点提供一致的性能。

checkmark

经济实惠的解决方案

我们的产品设计为高度集成的解决方案,需要较少的 BOM 并可降低整体系统成本。

checkmark

轻松连接到处理器或 MCU

我们的产品可连接到任何具有灵活系统架构并支持 Linux 和 RTOS 的处理器或 MCU。

checkmark

高级安全特性

我们的 Wi-Fi 产品提供全新的内置安全特性(如 WPA3),可让您实施互联应用所需的安全措施。

Wi-Fi 技术

TI Wi-Fi 6 - 性价比高且可靠

 

我们全新的 CC33xx 配套 IC 起售价格为每千片 1.60 美元,可在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内运行,在 220 多个接入点之间提供更高的 Wi-Fi 6 网络效率和稳定连接。

实现Wi-Fi 6的特色产品
新产品 CC3300 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
新产品 CC3301 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

Matter

观看基于 SimpleLink™ Wi-Fi 器件的全新 Matter 标准(此前称为“基于 IP 互联的家居项目 (CHIP)”)演示。Matter 提供了一个将兼容器件和系统互联的统一连接标准。这一统一的应用层使制造商能够加快开发速度,并为消费者改进了智能物联网设备之间的兼容性。TI 支持适用于 Matter 配件的所有基于 Wi-Fi 的拓扑。

实现Matter的特色产品
CC3235SF 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
新产品 CC3301 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

了解特色应用

楼宇自动化
为各种低功耗楼宇自动化产品提供可靠且安全的 Wi-Fi 6 云连接
电动汽车充电基础设施
使用可扩展的 TI Wi-Fi 6 进行本地和云连接,从而在电动汽车充电器中实现高效的能源管理
医疗
在医疗设备中实现安全可靠的 Wi-Fi 连接
主要和小型家用电器
从一系列 Wi-Fi 6 配套 IC 和无线 SoC 中进行选择,为大型和小型家用电器添加云连接
太阳能和储能
利用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 将光伏逆变器和电池连接到智能电网

为各种低功耗楼宇自动化产品提供可靠且安全的 Wi-Fi 6 云连接

凭借 20 多年开发 Wi-Fi 器件的经验,TI 可助您:

  • 创建云连接 HVAC 系统,将各种传感器关联在一起,以实现高效监测和控制。
  • 支持低功耗室内或室外摄像机,可安全地流式传输高清视频和音频,让您更加安心无忧。
  • 开发针对电池寿命进行优化的 Wi-Fi® 门锁,可通过云安全访问。

特色资源

参考设计
  • TIDM-1020 – 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
  • TIDC-01005 – 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
产品
  • CC3220SF – 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
  • CC3235SF – 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

使用可扩展的 TI Wi-Fi 6 进行本地和云连接,从而在电动汽车充电器中实现高效的能源管理

TI Wi-Fi 连接能够为电动汽车充电基础设施提供可扩展且功能丰富的产品组合。

 

主要优势:

  • 借助强大的 Wi-Fi 连接(高达 50Mbps)增强负载平衡。
  • 基于部署站点,使用 AP/STA 或 Wi-Fi 网状拓扑创建可扩展的基础设施。
  • 通过多角色功能和集成式低功耗蓝牙简化安装和维护。
  • 借助支持工业级温度(-40°C 至 +85°C)的认证模块减少工程设计工作。
  • 将 Wi-Fi 与主机 MPU 或 MCU 无缝集成,以支持业界通用 OCPP。

特色资源

产品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案
硬件开发
  • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

在医疗设备中实现安全可靠的 Wi-Fi 连接

TI 拥有广泛的安装基础和多年为医疗设备制造商提供支持的经验,是能够满足您医疗设计中 Wi-Fi 连接需求的强大长期合作伙伴。

 

主要优势

  • 具有双频带(2.4GHz 和 5GHz)功能,能够在医院等拥塞射频环境中实现可靠连接
  • 借助经监管认证(FCC/IC/CE 和 TELEC)模块简化设计并缩短产品上市时间
  • 借助经 WPA3 和 FIPS 验证的加密模块满足最新安全性要求
  • 利用集成式低功耗蓝牙优化 2.4GHz 技术之间的吞吐量

特色资源

硬件开发
  • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

从一系列 Wi-Fi 6 配套 IC 和无线 SoC 中进行选择,为大型和小型家用电器添加云连接

TI 可靠且安全的 Wi-Fi 产品系列提供:

  • 适用于电池供电和线路供电应用的低功耗功能
  • 具有 30 多个信息安全机制的多层安全方法

特色资源

产品
  • CC3230S – 具有 256KB RAM、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
  • CC3235SF – 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
  • LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
技术资源
软件开发

利用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 将光伏逆变器和电池连接到智能电网

TI Wi-Fi 连接有助于管理来自光伏逆变器和家用电池的实时数据,从而减少对中央电网的能源依赖。

 

主要优势:

  • 借助强大的 Wi-Fi 连接(高达 50Mbps)进行实时监测和控制。
  • 由于支持较高工作温度(高达 +105°C),即使在极为严苛的环境中也能提供可靠的 Wi-Fi 连接。
  • 通过多角色功能和集成式低功耗蓝牙实现轻松配置。
  • 借助认证模块减少工程设计工作,或通过使用 Wi-Fi IC 自行设计模块来降低系统成本。

特色资源

产品
  • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
  • CC3301 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

技术资源

视频
视频
Wi-Fi 测试实验室导览
走进 TI 测试其所有 Wi-Fi 器件的互操作性测试实验室。 
视频
视频
Wi-Fi 安全
详细了解我们 Wi-Fi 产品系列中提供的内置安全特性。
资源
资源
有关 Matter 连接标准的常见问题解答
通过提供基于成熟技术的统一应用层,各制造商可以利用此开源协议提高开发速度。