产品结构树

电源管理 支持与培训

电源管理培训

TI 的技术资源涵盖了全面的电源管理设计培训,内容涉及理论概念或针对最复杂电源挑战的具体实用设计建议。获取由电源专家提供的培训、建议和支持,还可选择按需培训模块、面对面研讨会、视频、网络研讨会等多种方式来个性化您的培训体验。

电源基础知识

通过我们的介绍性培训课程了解电源基本概念。这些视频可让工程师对电力电子有基本的了解,其中包括电源管理概述和各种电源拓扑的介绍。

标题 说明
电力电子技术简介 - 概述 此概述强调了电力电子在我们日常生活中的重要性。
电源组件简介 此电源概述介绍了功率转换器设计中需要的四个主要组件:电感器、电容器、二极管和 MOSFET。

电源拓扑

标题 说明
电源拓扑概述 此概述视频介绍了功率转换器,并解释了 18 种不同电源拓扑的功能,所有这些拓扑对于我们日常电力电子产品的运转有着重要作用。
电源拓扑简介 此电源概要演示介绍了三种常用的功率转换器电路:线性稳压器、降压转换器和升压转换器。
什么是降压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了降压拓扑
什么是升压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了升压拓扑
什么是降压-升压拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了降压-升压拓扑
什么是反相降压-升压转换器拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了反相降压-升压拓扑
什么是 SEPIC 拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 SEPIC 转换器拓扑
什么是正激式转换器拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了正激式转换器拓扑
什么是推挽式拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了推挽式拓扑
什么是半桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了半桥拓扑
什么是全桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了全桥拓扑
什么是移相全桥拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了移相全桥拓扑
什么是 Cuk 转换器? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Cuk 转换器
什么是 Zeta 转换器? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Zeta 转换器
什么是反激式拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了反激式拓扑
什么是 Flybuck 拓扑? 这个 3 分钟的简短教程概要介绍了 Flybuck 拓扑

电源设计小贴士

拓扑

标题 说明
SEPIC 转换器工作方式,原理(第 1 部分) 此视频介绍了 SEPIC 的优势和一般工作原理。重点说明了 FET 两个工作状态期间的关键电压和电流波形。
SEPIC 转换器工作方式,实验室演示(第 2 部分) 实验中为一个 12V/1A SEPIC 参考设计进行了加电。示波器上显示了 FET 和整流器开关电压以及电感器、整流器和耦合电容器电流。
Sepic 转换器实现高效偏置 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讨论了 Sepic 转换器如何实现高效偏置
使用降压控制器实现降压-升压 在电源设计小贴士 5 中,Robert Kollman 讲述了如何使用降压控制器实现降压-升压。
降压功率级的布局 此视频展示了降压转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
SEPIC 功率级的布局 此视频展示了 SEPIC 转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
升压功率级的布局 此视频展示了升压转换器的简化原理图和 PCB 布局。视频中介绍了临界电流路径,并且根据高频开关电流优化了组件布局。
设计简单的隔离式偏置电源 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了如何设计一个简单的隔离式偏置电源。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
低压降压 IC 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 探讨了一个从 400V 输入产生 500V 输出的电源系统。
低成本高性能 LED 驱动器 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了低成本高性能的 LED 驱动器
60W USB-C 交流/直流适配器参考设计演示 在此视频中,我们介绍了 60W USB-C 适配器的参考设计。我们讨论了设计架构并演示了可变输出电压的协商。

克服设计挑战

标题 说明
采用压降方法的并联电源 在此电源设计小贴士中,TI 的高级应用经理 Robert Kollman 介绍了采用压降方法的并联电源。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
注意那些意外的谐振响应 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了系统中的意外谐振响应。
缓冲反激式转换器 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讲述了如何缓冲反激式转换器。
缓冲正激式转换器 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了如何缓冲正激式转换器。
小心循环电流 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了为何应该注意 SEPIC 耦合电感器中的循环电流。
避免这些常见的误差放大器陷阱 在此电源设计小贴士中,TI 的高级应用经理 Robert Kollman 介绍了三个常见的误差放大器陷阱。这些是新设计师在误差放大器设计中常犯的典型错误。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
注意电容器 RMS 波纹电流额定值 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了设计人员常犯的一个错误,这个错误让过多纹波电流进入电容器,从而可能缩短电容器寿命。
避免电感磁芯损耗引起烧毁 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 告诉我们如何防止电感磁芯损耗引起烧毁。
解决电源电路损耗问题 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了如何才能解决电源电路损耗问题。
简单估计负载瞬态响应 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 展示了如何估计负载瞬态响应。
估计 MOSFET 中的瞬态温度 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了如何估计 MOSFET 中的瞬态温度。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
电源设计小贴士:高频导体中的电流分布 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了高频导体中的电流分布。如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。
USB-C 供电概述 在此视频中,我们讨论了新的 USB-C 电缆及其对供电的影响。与传统的 USB 电缆相比,USB-C 使用更万能的电缆,可供输送更多的电力。
更高电压的 LED 将提高效率 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 讨论了离线驱动高电压 LED。
使用多个环路来控制电源 通常情况下,电源的输出电压经调节后提供给负载。电池充电器使用两个环路:一个用于控制输出电压,另一个用于控制输出电流。在此电源设计小贴士“专家咨询”视频中,Dave 请求 TI 的 Robert Taylor 探索这些环路的相互影响。
补偿隔离电源 了解光隔离器和TL431电路的传递函数后,更容易补偿隔离电源。在此电源设计小贴士“专家咨询”视频中,Dave 请求 TI 的 Brian King 通过数学理论推导出这个传递函数,并深入了解补偿器极点和零点的位置。
带电流模式控制的 LED 稳压器 通常使用同步降压转换器来调节 LED 中的电流。在此电源设计小贴士“专家咨询”视频中,Dave 要求 TI 的 John Betten 演示如何补偿峰值电流模式控制器中的控制环路,从而确保在调节电流而非输出电压时的稳定性。
为双倍数据速率 (DDR) 内存供电 在 Robert Kollman 的最新电源设计小贴士视频中,他讨论了如何为双倍数据速率 (DDR) 内存供电。
挑选 MOSFET 的适当电阻比 在此电源设计小贴士中,Robert Kollman 探讨了同步降压稳压器以及如何在功率级的两个 MOSFET 之间分配成本。
输入滤波器减幅 在此电源小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了输入滤波器减幅带来的好处。
控制有噪声的电源 在此电源设计小贴士视频中,Robert Kollman 讲述了如何控制有噪声的电源。
选择适当的电源工作频率 在此电源设计小贴士视频中,TI 的 Robert Kollman 讨论了如何挑选适当的电源工作频率。
稳压器输出电压精度 在此电源设计小贴士中,TI 的高级应用经理 Robert Kollman 介绍了稳压器的输出电压精度,并解释为何它可能没有您想象的那么糟糕!如需查看整个电源设计小贴士文章系列,请访问 Power Management DesignLine,并搜索:Power Tips。

设计工具

通过观看这些持续时间为 3-5 分钟的视频,充分利用 TI 的强大电源设计工具并提高设计速度。

标题 说明
功率级设计器简介 欢迎参加功率级设计器培训。该工具使工程师能够在短时间内更有效地计算其电源设计中的功率级的所有重要值。
WEBENCH® 电源设计器培训系列 观看以下视频系列,了解关于如何使用 WEBENCH® 电源设计器的一些提示和技巧。
TINA-TI 视频培训系列 此培训系列介绍如何使用德州仪器 (TI) 免费的 SPICE 仿真器 TINA-TI™。

电源产品培训

培训库包含了从基础到最高级的全面资源,无论您要设计哪种电源管理功能,都可以使用该库来解决问题。请单击您所需的功能以了解详情。

标题 说明
非隔离式直流/直流开关稳压器 从基本原理到高阶概念,深入探讨非隔离式直流/直流开关稳压器的机理。
线性稳压器 (LDO) 对于 LDO 的相关设计有疑问?从低噪声到小尺寸 LDO,TI 全都有。
USB Type-C 和 PD 从 USB Type-C 的基本原理到为您的设计选择合适的 IC,TI 的培训资源可以帮助您推进项目进展。
以太网供电 (PoE) 无论是受电设备 (PD) 还是电源设备 (PSE),TI 都有各种培训视频可协助您进行以太网供电 (PoE) 设计
保护、监控和热插拔 保护、监控和热插拔解决方案的按需培训
LED 驱动器(照明) 涵盖所有外形尺寸和功率等级的 LED 照明培训。
电源模块 进一步了解如何使用电源模块减少设计和验证时间并缩短应用开发周期。

设计支持

借助 TI 的技术设计资源来简化您的电源管理项目。

TI E2E™ 社区

寻找答案、分享知识,并与同行工程师共同解决问题。

了解详情

WEBENCH® 设计中心

WEBENCH 设计中心

生成、优化和仿真符合您独特电源规格的设计。

了解详情

TI Designs

浏览 1,000 多种经过实验室测试的电源参考设计。

了解详情

Power House 博客

技术解决方案、行业趋势以及有关电源设计和管理的见解.

Fully Charged 博客

电池供电型设计的最新电源趋势.