2009 年,我们希望这一生态系统拼图中分散的几块会拼合到一起,从而在设备相互操作性、无线连接、人体传感器网络 (BSN) 运用、数据安全、数据存储和简单医护点服务的数据管理系统方面提供令人振奋的远程医疗创新。
美国医疗保健花费约为国内生产总值 (GDP) 的 17%,且还在不断增长。远程医疗为美国市场提供了一种可行的解决方案,该解决方案不但有助于降低医疗成本,而且还可为那些居住在偏远地区需要诊断和治疗的数百万人提供远程服务,这些病人将可以使用到相同的技术。
除了这类系统中明显的相互操作性挑战以外,与美国经济一样,广大医疗设备厂商有许多问题需要解决,其中之一便是对这些技术的认可和使用。偿付环境需要实现各种护理费用的支付,包括远程监控、诊断和最终治疗服务的费用等。对这些生态系统进行相互操作性试验、经验证有效后,还必须要建立一个合适的偿付模型,从而推动其运用。
什么技术会在该过程中扮演最重要的角色?
诸如 BSN 的一些捕捉相应生物数据的技术是引导这一变革的核心技术。这些超低功耗技术采用领先的半导体技术,该半导体技术集成了可编程模拟传感电路、微控制器功能、低功耗存储功能以及超低功耗的无线通信功能。想象一下,通过一些“印刷电池”(使用常见的胶布绷带形式,也称为“数字贴”),如此低功耗却可以实现长达 5 天时间的 ECG 传感功能,或者甚至长达 1 年时间的简单体温检测功能。利用电子持续测量的远程医疗系统,医院保健提供商、管理式医疗组织和联合诊所每年可节省数百万。通过持续即时的监护病患,不仅仅降低了成本,而且也提高了医疗保健的品质。
作者简介
Steven A. Dean 现任 TI 医疗产品市场营销总监,他拥有逾25年的半导体工作经验。目前,Steve 团队主要负责将 TI 广泛的产品用于医疗应用并与大学建立关系以及在医疗设备行业作合理的投资。Steve 毕业于普渡大学(Purdue University),获电子工程理学士学位,以及工商硕士学位。
|