电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

具有 PFC 功能的先进马达控制提高家电效率 - TInergy 系列文章(十六)

能源技术的无限可能


TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。

作者:摘自德州仪器 能源博客 (TInergy), 更多精彩内容,请访问 TInergy

功率因数校正 (PFC) 之所以能带来更高的电网效率,是因为它支持系统调节其吸取的电力。这就使得系统只吸取它们需要的电力,从而减少意外峰值的发生。因此,电力公司无需生产更多的电力来补偿突发峰值。正因如此,PFC 将成为许多市场的一个关键要求——例如,IEC 60730 就要求所有在欧洲销售的白色家电均要具有 PFC 功能。

马达控制器也感到了对于更高效率的迫切需求。诸如磁场导向控制等技术能够更加精确地控制马达,从而使马达能在各种速度下运转并保持峰值效率。通过将先进的马达控制技术同功率因数校正相结合,马达控制系统可以满足更高能效需求。

基于 Piccolo 微控制器,德州仪器 (TI) 的新型马达控制器套件支持客户开发集成马达控制器和功率因数校正系统。如欲了解更多详情,敬请访问 www.ti.com/piccolomotorcontro,或登录 https://www.ti.com/lit/an/sprt528/sprt528.pdf 查看《高性能和高效马达控制系统设计》白皮书。

-Charlie Ice
C2000 MCU 市场营销经理