能源技术的无限可能
TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。
作者:摘自德州仪器 能源博客 (TInergy), 更多精彩内容,请访问 TInergy
自动抄表 (AMR) 无线通信可为电力企业节省大量的时间和成本。然而,选择和部署一种 AMR 解决方案时却存一些特殊的挑战。由于存在某些拓扑结构限制,因此需要抄表人员“开车”(或“步行”)前往进行自动抄表,事实上电力企业员工一般驱车前往、逐户收集数据。因此,数据监控和追踪并不连续,从而给误差出现埋下了伏笔。由于并非 100% 区域覆盖,因此电力企业可能看不见一些电表,这样就要求高代价的重访、安装、布线或中继器。另外,在一些多用户建筑和高密度区域中,无线电信号必须要能够穿过楼层,并满足最小有效距离要求。
Virtual Extension 的创新 Diversity Path Mesh™ 技术同德州仪器 (TI) 智能电网解决方案相结合后,VE 的无线网状网络可提供 100% 的区域覆盖,并支持电力企业节省数据收集、防盗、远程操作以及预付费服务等方面的成本。TI MCU 和 RF 技术有助于提高性能、实现成本最小化、缩小板级空间并加速 VEmesh 网络应用的上市进程。
如欲了解 TI 智能电网解决方案的更多详情,敬请访问: www.ti.com/metering。
TI 能源博客小组
|