电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

灯泡的彻底升级 - TInergy系列文章(三)

TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。

作者: 德州仪器 Chris Link ,更多精彩内容,请访问 TInergy

前段时间,我偶然看到了两篇有趣的博客。其中,Katie Fehrenbacher 描述了将白炽灯泡换成 LED 灯泡会给我们带来的一些好处。Ariel Schwartz 的日志则介绍了一种迥然不同的方法,来研究 LED 能够实现的一些新型应用。

我们很可能会看到人们在尝试两种不同的方法。通过使用固态照明技术替代灯泡来对现有照明基础设施进行升级改造意义非凡。大家都可以享受到 LED 的诸多好处,例如:数万小时的使用寿命,以及相同发光强度下极低的功耗。而所有这些,都只需更换灯泡便能实现。

作为该创新的另一个方面,我们将会看到许多新的照明方法。人们当然希望天花板照明灯能柔和地照亮起居区。特别是,如果您考虑到当前非定向光源的使用,例如:利用固定安装灯泡照向天花板来为整个房间提供均匀的照明。利用 LED 阵列,建筑师或室内装修设计人员可以使用更少的步骤来达到相同的效果。LED 光源具有极佳的定向性,并且体积更小,从而可以将大量的 LED 组合成照明阵列,根据一天中的不同时间或您情绪的变化来调节照明。当然,这些新型照明灯主要安装在新建筑中。

两种情况中都仍然会存在从 110V/220 AC 到 DC 的转换。就 LED 阵列而言,其可能需要更大的电源,包括额外的调光和色彩控制。

TI.com 提供了替代灯泡照明的方法和一些简单的结构信息。正如半导体技术将电信从一种简易的有线电话变为众多手持多媒体设备一样,我们对其将帮助我们改变照明方式这一点兴奋不已。