一般模拟电压比较器都有一个缺点,而滞后功能则可以克服这个缺点。
作者:Bill Klein,德州仪器 (TI) 高级应用工程师 www.ti.com.cn
本系列的前一篇文章(第 16 部分)对电压比较器进行了介绍。当向输入端施加一个缓慢移动信号时,就会引起比较器应用方面的问题。该施加信号穿过开关点时,即使该信号所带电压噪声级别非常低,其也会引起比较器开关转换。当该噪声外加信号穿过开关点电压时,比较器可能会开关数次,如图 1 所示。
图 1 比较器噪声
当这种比较器被应用于如高速计数器等电路时,就会给一次转换带来许多错误的计数。就带推挽式输出级的比较器而言,利用滞后功能则可以解决这一问题,如图 2 所示。
图 2 滞后功能网络
该输出只有两种状态:V 低输出 (Vol) 或 V 高输出 (Voh),这样一来完成对该电路的分析就简单了。在该电路中,Voh 等于正电源电压,而 Vol 为接地或零电压。图 3 显示的是其传输函数。需要注意的是,开关点取决于状态改变以前的输出状态。
图 3 具有滞后功能的比较器的传输函数
就这两种情况而言,可以通过下列公式计算得出流经反馈电路的电流:
和
两种情况下的比较器开关电压分别为:
和
合并项得出:
和
总滞后电压为两个电平的差。由于 Vol 等于 GND(接地),因此滞后电压降至:
这一结果适用于反相比较器结构。需要注意的是,该比较器开关点(Vsl 和 Vsh)均取决于电源电压和参考电压。当 Vref 为电源电压的一半时,该开关点便大致与 Vref 相对称。
如果将 Vref 调至接近 Voh,则从 Vref 到 Vsh 的电压就会低于从 Vref 到 Vsl 的电压。这就引起开关电压间的中间值与 Vref不同。当 Vref 低于 Vs/2 时,情况则相反。
通过互换信号和参考电压,可以构建一种非反相比较器结构。但是,这样就危及到了反相输入给信号带来的高输入阻抗,而这可能是一种对设计至关重要的因素。这种比较器的开关点分别为:
和
这种分析是针对那些具有推挽式输出级的比较器。对于那些带有集电极开路或漏极开路输出级的比较器而言,上拉电阻器和负荷电阻器共同形成了一个分压器,其将 Voh 设定为电源电压的一部分,如图 4 所示。
图 4 集电极开路比较器输出因素
R(上拉)必须要小于 R1+R2,这样它才不会限制电路相关部分的电流。
请注意,一些在其芯片上已经包含了滞后功能的器件市场上已有销售。
作者简介
William P. (Bill) Klein 现任 TI 高性能模拟产品部高级应用工程师。Bill 是在 2000 年 8 月 TI 收购 Burr-Brown 公司时加盟 TI 的。他拥有超过 40 年的模拟电路设计工作经验,涵盖了从找矿勘查到核医学影像的广泛领域。目前,Bill 的任务是负责模拟电子实验室网络直播 (e-LAB Web Cast) 工作,介绍在模拟电路设计中所遇问题的解决方案。他毕业于亚利桑那州立大学 (Arizona State University),获电子工程理学士学位,并注册成为一名亚利桑那州专业工程师;此外,他还撰写了大量的杂志文章、应用手册以及会议论文。
|