电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB ™

晚春大扫除

作者:德州仪器(TI)Dave Freeman

每句俗语都蕴含着一定逻辑或道理。例如,“闪电从不会袭击同一个地方两次。”这也许是有道理的,因为遭受第一次闪电袭击之后,被闪电袭击的地方已经发生改变。但是,我并不能肯定站在刚刚遭受闪电袭击的地方呆着不动会平安无事。还有句俗语这样说:不去医院看医生,人将更长寿;因为好像在多数情况下,人们都是在医院才发现身患疾病的。该说法表明了一个事实:除非自感确实身患疾病,否则人们通常是不会去医院的。

根据我的经历,我也提出一句俗语,“旅行前请不要保养您的笔记本电脑。”就我的经验而言,电脑问题往往就在此期间暴露出来。最近,我决定对买了一年之久的笔记本电脑进行一下彻底大扫除。于是我首先用压缩气体罐将键盘和其他旮旯的浮尘吹走。结果三个很小但颇易看到的微粒被吹进了背光灯撑板 (backlight spreader) 与液晶面板之间。它们竟然最后掉进了屏幕中间。它们和 10 号字体逗号的大小与形状相差无几。明天我将启程开始为期一周的旅行,我可不想让显示器里夹带着三个永不消失的逗号。于是我开始拆卸液晶显示器,但这并不是个好办法。我发现屏幕顶部和两侧已用胶带密封了,而底部没有封住,于是“灰尘逗号”在清理气体的追赶下就从这里钻进了显示器。为了将背光灯撑板与液晶面板分开,我不得不拆下密封胶带。结果我发现胶带比其下面的屏幕连接线路还要结实稳固许多。于是,那个周六下午,我又买了一台新电脑。通过这件事我明白了一个道理:“吹走屏幕灰尘要一气呵成或沿屏幕向下将其吹掉。”

这一经历使我想到我们中又有多少人知道如何清理液晶面板呢?当您想到我们生活中的液晶显示器的数量时,我们确实需要了解如何做好这一工作。我首先要说人们的确应该阅读用户手册,以便找到推荐操作步骤。当谈到清洁 CRT 屏幕时,每个人都了解或自认为了解如何清洁玻璃。不过,那往往并不是清洁液晶显示器的方法。首先要想到的是不要将屏幕接触强溶剂或研磨剂的清洁用品。如今,屏幕已成为我们旅行及午餐时间的好伙伴,指纹、饮料污迹以及少量其他非预期物质经常会落到笔记本电脑、DVD 播放器或便携式游戏屏幕上。

首先,要像清洁其他东西一样,在开始清洁表面之前,先将杂物清理干净。压缩气体法也许此时会有所帮助的,但是请记住我的经历。压缩气体法应仅限于清理掉可能划伤屏幕的较大东西。如在清理光学器件时,应使用轻柔的做法。您无需劲风狂吹,您甚至可能没必要采取这一步骤。

几乎每条建议都说不要使用含有氨水、乙醇或丙酮的产品。普通的商业玻璃清洁剂可能含有以上成分。最常见的建议是使用含有异丙醇和蒸馏水的 50/50 混合物。这是清洁像眼镜和相机镜头等光学器件的最常用东西。显示器应处于关闭状态。将少量推荐液体涂在柔软的“无线头”布片上,并从上向下轻擦显示器。记住不能清洗显示器。最常用的一种清洁布是以超细纤维物质为主要原料制造而成的。但令我吃惊的是,即使是超细纤维布也有不同等级。这些布料每平方英寸可能含有几万至几十万的纤维。通常,超细纤维布的品质越高,纤维数量就越多。纤维结构也是很重要的。清洁布功能就是吸附屏幕上的多余物质,同时不会划伤屏幕。

便携式显示器是功能性的重要组成部分,同时它们也是非常脆弱的,且成本不菲。鉴于预期环境,显示器应当经久耐用。这可能使其更厚更重。我想我现已足够确信像光源与液晶显示器之间“逗号灰尘”那样的闪电不会再次袭来了。因此在我看来,请阅读有关清洁的用户手册,不要想当然地认为它仅仅是块长方形玻璃。从此往后,我将在旅行归来后进行电脑保养。