|
即使在发明集成电路 7 年之后,Jack Kilby 仍然对自己的发明不以为然,并预言道“从长远来看,这没什么大不了的”。50 年过去了,我们对此有更深刻的了解。这一发明继续影响着我们的日常生活,而且影响通常是细微且深刻的。集成电路的 DNA 实现了因特网、电脑、手机以及世界的移动性。
如今,集成电路无处不在,我们已无法想象它出现之前的世界是一个怎样的世界。全世界的工程师都在开发创新的应用,以帮助解决许多全球最迫切的难题。例如,许多欠发达国家/地区原来无法承担便携式医疗设备的昂贵费用,但现在,即使是有大量老龄人口的偏远地区也可以用上这些设备。越来越多的消费产品使用了低功耗、可回收的组件,从而参与到全球“绿色运动”中。具有集成刹车、视频和气囊安全系统的车辆的安全系数越来越高。
集成电路带来了孩子们喜爱的玩具、手持和无线视频游戏以及因特网、便携式电子产品和图形计算器等便利的教育资源。
此处未能一一列举。半导体领域的发展步伐丝毫没有减慢的迹象。
如今,对集成电路的全球需求量代表了一个年产值 2,500 亿美元的行业。从航天到动物学到公共安全,从金融到医疗到电子,这一产品继续支持每个领域的技术革新。
以手机为例。大约 15 年前,一些世界精英曾预测,只要手持设备的使用数量是 200 台,就算得上是巨大的成功。如今,这个数量是约 35 亿,或者说大致相当于世界人口的 60%。现在,我们可以将这种原来比砖头略大一点的产品舒适地握在手中。
在医疗领域中,集成电路的新应用正在帮助将大型成像设备变为手持产品。其它进展极有可能使体内心脏除颤器可以由环境能量或人体自身的热量无限期供电。
感谢 Jack,他的发明深深地影响了我们的生活,并为我们的生活带来了无限的可能性。
真的是这样吗?
每一代人似乎都会担心“酷玩意”的发明之路已到尽头。但历史告诉我们,这条路是永无止尽的。就拿过去 50 年来说,一代代后继工程师对 Jack 的原始电路作了很大改善。
现在,电气工程的学生(其中许多都参与了 TI 资助的研究和奖学金计划)以自己的创意成果为发明世界锦上添花。这些发明会使我们生活的世界变得更美好,并打开对以前来说不可想象的市场。
IT 首席执行官兼总裁 Rich Templeton 在 3 月份举行的年度全国黑人工程师学会 (National Society of Black Engineers) 会议上对 8,000 名青年工程师作的演讲中道出了重点。
他说道:“技术使我们可以解决医疗、电源效率和公共安全等领域的重要问题,这些领域关系到数十亿人并影响着世界每一个角落。这些难题迫切需要解决,而且需要立即解决。
解决方法不是来自各种会议、峰会或政治辩论, 而是来自像在座各位——一群希望创出一片新天空的充满创意的工程师——一样的人才。”
这正是 Jack 50 年前所做的事情。
|
|
|