投稿文章

数据转换器投稿文章

TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。

文章标题 作者 出版物
2015 年 09 月
面向 LDO 和降压型稳压器的瞬变测试平台和自动化方法 Kern Wong  
在 DC/DC 转换器中采用陶瓷或电解输出电容器 - 为什么不能兼用呢? Michael Score  
2015 年 06 月
在频域中设计一款用于 ADC 的抗混叠滤波器 Bonnie C. Baker  
2015 年 05 月
实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 Chris Glaser  
Fly-Buck™ 转换器在 PLC 应用中提供了 EMC 和隔离 Timothy Hegarty  
2014 年 12 月
用于高精度 DAC 的 SPICE 模型 Rahul Prakash  
2014 年 09 月
高效非反向降压-升压转换器设计技巧 范海峰  
2014 年 06 月
闭环电机控制:旋转分解器及编码器介绍 Rick Zarr eetop
2014 年 02 月
何时选择JESD204B接口? Sureena Gupta eetop
2012 年 07 月
模数转换器评估:与标准有关系吗? Rick Downs 21IC
2012 年 03 月
基于 ZETA 拓扑结构的 DC/DC 转换器设计 Jeff Falin eeworld
低成本隔离式 3.3V 到 5V DC/DC 转换器的分立设计 Thomas Kugelstadt ECCN
2012 年 01 月
更高的集成度、更低的成本需要更深入的系统理解 Rick Downs Jodl
2011 年 12 月
利用 R/C 滤波器实现 DAC 去干扰电路 Bonnie Baker 21IC
2011 年 10 月
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战 Richard Nowakowski EEfocus
2011 年 9 月
耦合电感 SEPIC 转换器的优势 John Bettenr eeWorld
2011 年 3 月
时序、精确度和可重复性以外的东西 Bonnie Baker 21IC Online
电压参考如何影响混合信号部分 Bonnie Baker 21IC Online
使用一款简单的解决方案吸收电流峰值和噪声 Bonnie Baker eefocus
将混合信号电压基准提升至更高的电平 Bonnie Baker eefocus
第三回合:可重复性研究 Bonnie Baker eefocus
井下钻具的高温电子器件 Mont Taylo eefocus
2010 年 11 月
根据系统和技术选择转换器 Bonnie C. Baker RongSheng Online
2010 年 2 月
如何收敛高速 ADC 时序 Joe Venable EETREND
2009 年 5 月
Δ-Σ 转换器的"多路复用" Bonnie Baker EDN
2009 年 4 月
走向环保:提高反向转换器效率 John Betten and Brian King EDAW
AFE 再塑超声波成像系统设计 Dafydd Roche EET China
为什么要选用性能优良的外部DAC? Xiaochen Xu,Stephan Baier,Harish Venkataraman and Anand Udupa EET China
2009 年 1 月
功耗仅为 15.5mW 的 16 位 1MSPS 模数转换器 Frank Ohnh?user EEPW
2008 年 12 月
正确理解和比较高速 ADC 的产品说明书 Eduardo Bartolome ECN China
2005 年 6 月
平板利用新潮、清晰的 D 类音频技术 Droge, Eric PlanetAnalog.com;wwwProductCenteronline.com
新一代 DAC 显著简化 WCDMA TX 设计 Beckemeier, Heinz-Peter Basestation E-Newsletter
2005 年 4 月
调整模拟系统的信号电平 Ohnhaeuser, Frank 电子工程专辑 - 亚洲(泛亚)
讨 论!数据转换器要理解 DSP 指令,需要记住 10 件事 Oed, Richard New Electronics
2005 年 2 月
实现高分辨率 A/D 转换器的更佳性能 Schreiber, Robert 微电子台湾;半导体网络
2005 年 1 月
实现失真目标。D/A 日志,第 3 部分,共 3 个部分 Kondoh, Hitoshi Planet Analog
2004 年 12 月
D/A 日志:工程领域挫败和成就的个人回顾 Allred, Rusty 和 Kondoh, Hitoshi 出版物:Planet Analog
2003 年 3 月
使 Δ-Σ 转换器达到最佳性能 Russell Anderson Analog ZONE
2002 年 2 月
D/A 日志:对工程领域挫败和成就的个人回顾(第 1 部分,共 3 部分) Hitoshi Kondoh - Rusty Allred 译 Planet Analog