有极少数人凭借他们的智慧和专业领域的成就改变了这个世界。Jack Kilby 就是其中之一。他发明的单片集成电路(即微芯片)打下了整个现代微电子技术领域的概念和技术基础。集成电路市场已从 Jack Kilby 的第一块简单电路发展成 2006 年总销售额 2100 亿美元的大市场。
Jack Kilby 在堪萨斯州大邦德长大,1958 年,他在达拉斯进了 TI。同年夏天,用借来的临时设备,他构想并造出了第一块电子电路,在这块电路中,所有器件,不管是有源的还是无源的,都组合在半个纸夹大小的半导体材料上。
40 多年前,Jack Kilby 在 TI 半导体实验室向几位同事展示了一个构造较为简单的设备 - 只有一个晶体管和锗片上的一些其他组件。当时在场观看的人并不知道,正是 Kilby 的这个发明给电子产业带来了一场革命。
“作为一名新员工,我没有假期,因此独自留下来,对 IF 放大器的试验效果进行思考。通过进行成本分析,我第一次深入了解到半导体车间的成本结构”。
2000 年,Jack Kilby 因 参与集成电路发明而获得了诺贝尔物理奖。为祝贺他,美国总统 Bill Clinton 写道“您可以为知道您的工作将帮助改善未来几代人的生活而感到自豪”。
Kilby Center 支持最先进的制造,包括 200 毫米晶圆上的高级 90nm 和 65nm 工艺。TI 于 1997 年 9 月 9 日为该中心揭幕,为纪念 Jack S.Kilby 而以其名字命名。
|