连接客户与现实世界
“高性能模拟对 TI 的业务而言至关重要。我们的数字与模拟技术紧密结合,相辅相成,这使我们成为独特的技术创新者 - 也是市场中占绝对优势的竞争者。我们致力于将工艺的所有性能发挥到极致,以最佳的性价比满足我们客户的要求。”
- 混合信号技术开发总监 Lou Hutter |
数字信号处理( DSP) 与其他数字器件必须同外部世界进行通信,而外部世界又为模拟信号。模拟技术将“真实世界”的信号(如光线与声音)转换为二进制脉冲再转换回来。没有模拟技术,就没有计算机、手机、PDA、数码相机、CD、DVD 及其他数字设备,更不要说因特网与各种数字通信服务了。
德州仪器 (TI) 明白模拟的高度重要性,并不断在模拟研发方面进行大量投资。模拟是我们业务的有机组成部分,从工艺研发到产品开发、量产乃至交付均无一例外。数字与模拟工艺开发相互结合,有助于两种技术的发展,从而确定了 TI 在数字与模拟两方面的领导地位,也使我们能够满足客户对更广的覆盖范围以及成本的降低的要求。
TI 的系统解决方案包括专门为满足系统中每个模拟块的要求而设计的模拟工艺和模拟产品。
具备 DSP 或其他处理器的所有系统都要求模拟芯片来接收并调节传送进来的模拟信号,然后再将其转换为逻辑可以处理的数字信号。在输出端,其他模拟器件重新将数字信号转换回模拟信号,并将其放大,从而驱动视频显示、音频扬声器等系统界面进行工作。如果系统包括无线电广播,那么为射频 (RF) 操作而设计的模拟功能就将接收并传输无线信号。最后,系统中的所有功能(包括数字逻辑)都要由模拟芯片提供核心动力,而这些模拟芯片则专门为处理与电池或电网供电有关的较高电压和电流而设计的。
根据系统要求,模拟功能可能是离散组件;也可能彼此集成;有些情况下则与 DSP 或其他数字逻辑相集成。是否需要集成取决于我们能否以低价格将哪些技术相结合,而又不影响性能或功耗。例如,对于手机而言重要的是低功耗和低成本,而基站则要求出色的性能以实现更高的通道密度。TI 的模拟设计小组致力于开发能够满足所有关键市场领域系统要求的产品。而 TI 模拟工艺开发队伍的工作就是提供制造技术,使这种产品成为可能。 |