公司信息

业务

技术及研发

TI 人

中国区联系信息

数字信号处理 (DSP)

TI 的业界领先的数字信号处理技术为高增长市场提供动力

数字信号处理 (DSP) 和高性能模拟是为创新、高增长应用提供动力以适应当今许多快速增长的市场的重要技术,如数字无线、宽带访问、数字音频、高分辨率成像和数字电机控制。德州仪器 (TI) 拥有将近 20 年的实时技术经验,在数千种使用 TI DSP 技术的不同终端设备上与客户合作。

DSP 是用户无法容忍任何延迟的应用的完美选择。特殊的微控制器 - 数字信号处理器 (DSP) - 可高度精确地瞬时执行数学计算功能,从而使其非常适合于实时处理。TI 的 DSP 可用于处理各种信息,包括声音、图像和视频。

在使用 DSP 的数字终端设备(如移动电话或数码相机)中,模拟芯片充当转换器,将声音或光(“现实世界”信号)转换成数字世界的 1 和 0。然后,DSP 瞬间压缩和处理这些数字信号,从而改变和改进信号。另一端的模拟芯片将数字信号重新转换成“现实世界”信号;因此人们能够理解此信息。在移动电话中, 芯片是这样工作的:

图

这种 DSP 和模拟组合创建的解决方案使:

  • 通过线缆调制解调器和数字用户线 (DSL) 访问因特网的速度更快
  • 因特网语音传输 (VoIP) 和因特网电话 (IP) 成为可能
  • 手机声音更清晰
  • 视频和因特网功能在第三代 (3G) 无线电话上成为可能
  • 通过因特网快速下载音乐
  • 白色家电和其它设备更安静、“更加智能”;以及更省电。

TI 是实时信号处理技术的公认市场领导者,在 DSP 和模拟市场均占第一位。据市场分析公司 Forward Concepts 分析,TI 在 2000 年占据 44% 的 DSP 市场。2001 年,DSP 芯片收入预计达 46 亿美元。DSP 市场分析师 Forward Concepts 预测到 2005 年 DSP 收入将以每年 18% 的速度增长。[来源:Forward Concepts -- 2001 年 7 月 2000 年 4 月]

TI 致力于为其客户提供创建成功数字设计的四个关键 - 代码兼容的 DSP 和辅助模拟产品、易于使用的软件和工具、24 小时可访问支持,以及全面的系统专业技术。TI 将软件、支持、高性能模拟先进的处理技术和制造能力与近二十年与客户在基于 DSP 的设计和系统要求上密切合作的经验完美结合。TI 的可编程 DSP 是唯一可实现当今和未来实时因特网应用所需的低功耗、高性能功能的处理器。

TI 正在为需要数字信号处理的应用提供大量世界上性能最高和功耗最低的 DSP的选择。可编程 TMS320C64x™ DSP 具有的性能比目前最快的 DSP 高 10 倍,并且与TMS320C62™ DSP 代码兼容。由于以高达 1.1GHz(或 1,100MHz)的速度工作,此 DSP 正将基础设施应用(如宽带)推动到家庭和 3G 无线基站。可编程 TMS320C55x™ 仅需要现已上市的功耗最低的 DSP 功率的 15%,而性能高五倍。C55x DSP 也与业界领先的 TMS320C54x™ DSP 代码兼容。以结合语音、视频和数据的因特网设备为目标,此芯片的低功耗意味着电池将持续几星期而不是几天。TI 目前正交付适用于各种应用的 C55x™ DSP 和 C64x™DSP 系列中的多种器件。

全世界超过 50,000 客户选择了 TI 定制的软件开发环境,因此他们可更轻松快速地将 DSP 集成到系统中。为最先推入市场并得到发展,使用 TI 的 eXpressDSP™ 实时软件技术与可编程 TMS320™ DSP 系列的客户可简便、经济高效地重新编程,而不是重组和替换。来自拥有 500 名员工的 TI 第三方网络的数千种可用产品使终端设备制造商更容易快速地定制 TI DSP,并将创新的、下一代产品快速地推入市场。

在所有 DSP 供应商中,只有 TI 的代码兼容发展蓝图向客户保证未来的 DSP 技术突破将与当今的设计兼容。使用为一个 TI DSP 架构编写的软件的设计人员将能够将其同时用于以前和未来的 TI DSP 平台,从而简化了设计流程,缩短了产品上市时间。设计人员将不需要在每次升级或更改应用程序时重写软件,由此显著地缩短了开发时间,并且使他们能够增加客户忠诚度,延长 TI 芯片解决方案的生命周期。

TI DSP 应用和市场:

  • 数字移动电话(TI DSP 被用于超过 60% 的目前使用的所有手持终端)
  • 无线基站(前 10 家 OEM 中的 8 家选择了 TI DSP)
  • DSL 调制解调器(TI 与前五家 PC 制造商中的四家合作)
  • 线缆调制解调器(前 10 家调制解调器供应商中的 9 家使用 TI 的线缆语音解决方案)
  • 因特网音频设备(这些设备采用 TI 的 DSP 多于其它任何芯片,以超出 70 个设计获胜)