模拟 | TI 的模拟策略 | 应用特定 | 市场环境与增长
模拟:因特网时代的基础技术
模拟和数字信号处理 (DSP) 是为创新、高增长应用提供动力的重要技术,以适应当今许多快速增长的市场,如数字无线、宽带访问、数字音频、高分辨率成像和电机控制。德州仪器 (TI) 专门研发这些实时技术,广泛用于成千上万个不同的终端设备。
模拟芯片是当今数字化世界中几乎所有应用的关键因素。它们将“现实世界”的信号(如语音、声音、压力、温度和电力)转换成数字化世界的 1 和 0,在此数字信号处理器 (DSP) 极其快速地处理数字信号,再将这些数字信号转换成现实世界的信号。下面是一种模拟芯片(数据转换器)在移动电话中所起的作用:
作为数字信号与“现实世界”信号之间的接口,模拟芯片在大多数电子设备中起着不可或缺的作用。DSP 和模拟芯片是因特网时代的驱动力量。德州仪器 (TI) 是这些技术的公认市场领导者,为诸如以下创新、高增长应用提供动力:
- 无线通信
- 宽带通信
- 消费类音频和视频
- PC 外设
- 工业应用
返回页首
TI 的模拟策略
为巩固专业技术和市场地位,多年来 TI 已收购和合并多家模拟公司。收购 Unitrode 和 Power Trends 之后,TI 巩固了其在电源管理集成电路 (IC) 中的技术地位。收购 Burr-Brown 说明了模拟对于 TI 公司策略的重要性,并使 TI 的模拟产品系列成为高性能模拟市场的最佳产品之一。最近对 Chipcon 的收购更为关键,它允许 TI 为客户提供业界领先的符合 ZigBee™ 的解决方案和广泛的专利射频 IC,从而推动了低功耗无线应用的创新。
作为半导体行业的最大细分市场之一,模拟 IC 市场构成了 TI 半导体收入的很大一部分 (40%),并且是公司增长的重要领域。例如,根据系统,电子系统中的每个 DSP 都有十个左右的模拟组件。TI 的模拟和 DSP 产品系列的兼容性为公司提供了不寻常机会:DSP 的成功带动了模拟业务的发展,而高性能模拟又使 TI 客户获得与众不同的优势。
TI 提供最广泛的差异化和创新模拟芯片系列以满足市场不断变化的需求。TI 适用于高性能和低功耗应用的数据转换器、放大器、电源管理、接口和低功耗无线收发器产品系列是业界最强的。而且,TI 的模拟领域专家比任何其它供应商的都要多,通过支持工具和文档使模拟设计变得更简单、更快速。总而言之,TI 具有成为首选高性能模拟供应商的所有优势:模拟专家的创新结合范围广泛的供应商的制造能力与先进的工艺技术能力。TI 的高性能模拟业务解决了大约 50,000 个不同大小的客户对独特的、现成的解决方案的需求。
返回页首
应用特定
TI 的应用特定模拟业务集中在少量需要定制应用特定产品的大客户。这些客户包括产品范围从打印机到汽车电子系统的索尼 (Sony)、三星 (Samsung)、LG、希捷 (Seagate)、日立环球存储科技有限公司 (Hitachi Global Storage Technology)、东芝 (Toshiba)、WD、HP、佳能 (Canon)、Continental Teves 和 Siemens VDO。TI 具有最完整的信号处理解决方案,在现有和新兴的高增长市场中提供了新的机会。
返回页首
市场环境与增长
模拟 IC 市场是半导体行业的严重分割和竞争区。数字电子的飞速增长促进了对模拟的需求。据全球半导体贸易统计组织 (WSTS) 统计,2005 年模拟市场收入为 319 亿美元。半导体行业协会 (SIA) 预测 2007 年将增长到 401 亿美元。该行业广阔的应用市场、数字系统对高性能模拟的不断增长的需求、相对稳定的定价以及高毛利暗示模拟 IC 行业在未来将持续稳定地增长。
根据不同的应用,模拟芯片被分为两大市场类别:标准(大众市场)和垂直(应用特定)。行业分析公司 Databeans, Inc. 将标准和垂直市场分为单独的类别以区分它们各自不同的用途。标准产品包括数据转换器、放大器、电源管理和特殊功能芯片。垂直市场内的模拟芯片用于数据存储、多媒体与汽车组件以及通信集成电路。
据模拟 IC 行业中的 Databeans Inc. 分析,前五家供应商控制 50% 市场,2005 年综合报告的模拟收入达 155 亿美元。2005 年,德州仪器 (TI) 占总体模拟市场份额的 14%,是模拟和混合信号组件的全球领先供应商。
返回页首 |