德州仪器 (TI):未来宽带的引领者
客户会很快意识到他们能在办公室、家庭和公共场所实现高速、高带宽的因特网连接。他们要求远程办公、无线下载数字音乐或参与电话会议和网上直播时随时随地保持不间断的宽带连接。
2003 年,德州仪器 (TI) 交付的宽带端口占全球总数的 32%。根据 Pyramid Research 的预测,到 2004 年底,全球将有超过 1.4 亿用户拥有宽带连接。对高速因特网访问的需求正在促进这一人数大幅度增长。随着集成了语音、视频和数据功能的新应用的不断引入,此增长将得到保持并为服务供应商提供新的赢利机会。
TI 提供了大量的宽带、消费者和无线技术选择。宽带技术包括数字用户线路 (DSL)、线缆调制解调器、无线 LAN (WLAN) 和因特网协议语音传输 (VoIP)。TI 的芯片和软件宽带功能使系统开发者能够开发出综合了这些技术的基于宽带的创新产品,并且使用户可以随处连接因特网。集成宽带产品(例如,带有无线和语音功能的小区 DSL 和线缆调制解调器,以及无线 IP 电话)使通信变得日益方便而轻松。TI 始终位于制订下一代集成器件框架的前沿。
完整而全面的解决方案
TI 利用其全套宽带产品系列以及丰富的经验,为全球领先的设备制造商提供集成的端到端解决方案。TI 为系统制造商提供了他们构建传统宽带产品以及设计创新产品和集成产品所需的资源。
而且,在极大地缩短制造商产品上市时间的同时,TI 的宽带解决方案实现了低功耗、小尺寸和更高的系统级别集成,这些要求是交付差异化、经济型产品所必需的。制造商可以使用 TI 公用客户端设备 (CPE) 平台、集成软件/硬件架构和应用编程接口 (API),以空前的灵活性快速而经济有效地交付产品。为使宽带平台易于集成,TI 的通用 VLYNQ™ 芯片到芯片串行接口使制造商可以方便地添加使产品转换为增强通信器件的板级协处理器和外设。
宽带主干
宽带网络组合了设备制造商根据半导体制造商的芯片和软件平台生产的并由服务供应商部署的终端设备。所使用的各类设备必须以无缝透明的方式共存和协作,以便最终用户可以体验到可靠的宽带服务。通过利用 TI 的互操作性方法,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 在极大地缩减了设计时间和成本的同时,仍然可以交付符合行业要求的产品。对于 TI 来说,每一项宽带技术产品都要经历一系列严格的测试。在仿效 Cable Television Laboratories, Inc. (CableLabs®) 测试的过程中,对线缆调制解调器中的 5,000 多个项目进行了测试;在 TI 的 DSL interOps 测试实验室项目中测试了性能、吞吐能力和延时;对照实际的 VoIP 设备使用情况测试了 VoIP 硬件和软件解决方案;对 TI 的 WLAN 平台进行了测试,以检查它与现有器件的互操作性以及是否符合 Wi-Fi Alliance™ 规范。此种承诺和专业技术使 OEM 坚信其系统可在全球部署,并使他们与宽带运营商一样处于有利地位。
TI 的宽带产品系列
宽带产品正快速地渗透至世界各地的市场中,而供应商们热衷于提供差异化的服务,包括从传统的宽带产品到集成服务应有尽有,例如,线缆语音 (VoCable)、线缆/WLAN 小区网关、带语音和无线功能的 DSL 和移动 WLAN 等。TI 的解决方案秉承了集成的设计理念,旨在为制造商提供范围广泛的产品系列。
数字用户线
- TI 是首家提供单芯片完整 ADSL 路由器 AR7 的企业。AR7 现已被全球广泛采用,特别是在作为全球 DSL CPE 主要设计和构建地的亚洲。
- TI 也是首家在市场上推出集成 DSL+WLAN+VoIP 网关设计的企业。TI 为 DSL 制造商提供优化和集成设计,以便其快速且经济有效地将 WLAN 和 VoIP 集成在下一代路由器中。
- TI 通过降低具有最低功耗和最大端口密度的局端 (CO) 芯片组的总拥有成本,以满足运营商对 DSL 基础设施的要求。
- TI 已为其互操作性测试实验室投资了数百万美元,用于设备和人员配置。这使 TI 的客户能够更快和更加经济有效地将其尖端的 DSL 产品推入市场。
- TI 在全球拥有的 DSL 客户已超过 180 家,而且 TI 的 DSL 芯片已部署在 45 个国家或地区的 100 多个运营商网络中。
线缆调制解调器
- TI 提供了完整的芯片和软件解决方案,以缩短 OEM 线缆调制解调器的产品上市时间,完成低风险认证,并最大程度地降低开发成本。在 2002 年至 2004 年期间交付的所有基于 TI 的数据线缆调制解调器都使用了 TI DOCSIS® 软件和 TI 芯片。
- 设计语音控制解决方案的 OEM 可以从 TI 在 VoIP 领域长期积累的丰富经验中受益,因为 VoIP 已提供了业界最完整的线缆语音宽带解决方案。
- 通过提供具有支持第三方 RG 和 CableHome™ 的 API 的综合小区网关 (RG) 参考设计,TI 帮助线缆系统开发人员最大程度地缩短开发时间并可以提供差异化产品。
- TI 是交付 DOCSIS 1.1、语音控制线缆调制解调器的 PacketCable™ 1.0 和 EuroDOCSIS™ 认证芯片和软件的第一家供应商,并且也是交付 OCSIS 2.0 认证解决方案的第一批供应商之一。
- TI 是第一家为客户提供预测试参考设计所使用的完整室内设备的芯片和软件供应商,而随着客户达到 CableLabs 和 tComLabs™ 认证目标,他们的信心也会增强。
IP 语音
- TI 彰显了其作为领先芯片和软件供应商的地位,为下列三个细分市场提供了完整的 VoIP 产品系列:小区/SOHO、企业和运营商级应用。
- TI 的 VoIP 解决方案占有超过 80% 的市场份额并拥有业界最大的安装客户群基础,具备成功所必需的三大要素:
- 芯片:用于特殊应用器件,架构友好,且已针对 VoIP 进行了优化;
- 软件:具有全面的相同音质和丰富的特性,技术成熟;
- 保障:具有强大的专利产品系列、关键的交叉许可证和直接许可证(如有必要)。
- TI 成熟稳定的 VoIP 解决方案应用了业界最具竞争力的处理技术,并且提供了带有更多的扩展性选项的公用可扩展平台,以便快速实现新的特性。
无线 LAN
- 2003 年,TI 交付了 1400 万个 WLAN 端口,从而成为单位出货量第一位的企业(据 Forward Concept 报道),并且在 WLAN 领域成为第二大企业(据 InStat/MDR 报道)。这些产品包括交付给客户(例如,D-Link Systems、U.S. Robotics、SMC Networks 以及其他多家公司)的 802.11b 和 802.11g 芯片组。
- TI 是提供第三代蜂窝 WLAN 芯片组的唯一 WLAN 芯片供应商。TI 妥善地利用了它对手持终端市场、移动 WLAN 和移动终端设计特性(包括蓝牙 - WLAN 兼容、VoWLAN 融合和 Cisco® 兼容扩展程序)的知识,这对于企业和安全性来说是必需的。
- 除了对现有解决方案进行测试以帮助客户缩短产品上市时间之外,TI 已为其解决方案的预测试投资了数百万美元,以便验证产品是否符合 Wi-Fi® 和 Windows® 硬件质量实验室 (WHQL) 的测试要求。
- TI 在 WLAN 标准组织和行业论坛中始终扮演领导角色。TI 是 IEEE 和其它国际标准团体的主要参与者。Wi-Fi Alliance 的董事会有 TI 的代表。
客户支持
参与标准委员会和全球设计团队除了是 TI 向互操作性发展的途径,还是向客户做出的保证,使客户能够缩短上市时间和降低成本,从而快速部署创新产品。TI 活跃在许多标准委员会(包括 IEEE、DSL 论坛和 CableLabs)中,积极地协助规划宽带性能和应用的将来。
遍布全球的设计团队在整个开发过程中自始至终提供培训和支持,以便 TI 客户很快进入产品开发阶段。TI 在全球范围内提供大量产品培训、工程设计支持和售后技术支持。对于使用的设计,售后技术支持团队将提供大量软件支持并协助确定硬件问题,这同样有助于缩短产品上市时间。通过提供规定的培训和支持、完整的参考设计以及遍布全球的资源,TI 可以帮助客户经济有效地部署极具竞争力的产品。
驱动宽带创新
宽带已成为消费者生活中不可缺少的一部分,永久地改变了通信的基本方式。认识到高速因特网接入和家庭网络的优点之后,客户热切期望下一波宽带创新。集中的启用无缝连接的宽带设备正在推动未来的发展。凭借其所积累的针对家庭和贯穿于家庭的客户的无线和宽带专业技术,TI 已做好在下一波宽带创新的浪潮中搏击的准备。
# # #
德州仪器 (TI) 提供了创新的 DSP 和模拟技术,可满足客户实际的信号处理需求。除半导体之外,公司的业务还包括传感器和控制产品以及教育产品。TI 的总部设在德克萨斯州的达拉斯,在超过 25 个国家或地区有制造、设计或销售业务。
德州仪器 (TI) 在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 上市,代号为 TXN。有关更多信息,请访问网站 www.ti.com.
商标
所有商标均为其各自所有者所有。 |