模拟:因特网时代的基本技术
对于数字无线、宽带接入、数字音频、高分辨率成像以及马达控制等众多目前快速发展的市场来说,模拟与数字信号处理 (DSP) 是推动创新应用高速增长的关键技术。德州仪器 (TI) 在上述实时技术领域的专业技术广泛应用于数千种终端设备中。
模拟芯片是目前数字领域中几乎所有应用的基本元素,其将“真实世界”的信号(如语音、声音、压力、温度及电等)转换为数字世界的 0 与 1,而数字信号则可由 DSP 进行快速处理后转换回真实世界的信号。以下就是数据转换器,一种模拟芯片,在手机中所起的作用:
作为数字与“现实世界”信号间的接口,模拟芯片在大多数电子设备中发挥着不可或缺的作用。DSP 及模拟芯片是推动因特网时代发展的引擎。TI 在上述技术领域中树立了牢固的市场领先者地位,从而有力推动了以下创新应用的高速增长:
- 无线通信
- 宽带通信
- 消费类音频及视频
- PC 外设
- 工业应用
TI TI 的模拟战略
为了巩固其在专业技术与市场领域的领先地位,TI 在过去几年间收购了多家模拟公司。通过对 Unitrode 及 Power Trends 进行收购,TI 加强了其在电源管理芯片 (IC) 领域的技术领先地位。而对 Burr-Brown 的收购,则显示了模拟在 TI 公司战略中的重要地位,并使其模拟产品系列一举成为市场中最出色的高性能模拟产品之一。最近对 Chipcon 的成功收购又为 TI 增加了一项关键优势,这使其能够为客户提供业界领先的 ZigBee™ 兼容解决方案与各种专属 RF IC,以催生创新的低功耗无线应用。
作为半导体产业最大的市场领域之一,模拟 IC 市场是 TI 半导体收入的重要组成部分(40%),也是公司发展的重要领域。举例而言,视系统而定,电子系统中的每片 DSP 都有大约 10 套模拟组件。TI 的模拟及 DSP 产品系列具有很高的兼容性,这为其利用 DSP 的优势推动模拟业务发展提供了独特的机遇,而高性能模拟也使 TI 客户能够获得关键特色。
TI 可提供种类最齐全的创新型特色模拟芯片,以满足市场不断发展的需求。TI 适用于高性能低功耗应用的数据转换器、放大器、电源管理、接口以及低功耗无线收发器产品系列是业界功能最强大的产品之一。此外,与其他供应商相比,TI 还拥有实力更加雄厚的模拟现场专家队伍,借助其提供的支持工具与文档可简化并加速模拟设计。总而言之,TI 拥有成为顶级高性能模拟供应商所应具备的一切条件:模拟专家的创新工作、强大的制造力量以及高级工艺技术能力的完美结合。TI 高性能模拟业务可满足近 5 万家不同规模客户对独特套装解决方案的需求。
专用业务
TI 专用模拟业务致力于为少数需要定制专用产品的大客户提供服务。这些客户包括 索尼、三星、LG、希捷、日立环球存储科技、东芝、西部数据、惠普、佳能、Lexmark、大陆特威斯以及西门子威迪欧等公司,产品范围涵盖从打印机到车载电子系统等多个领域。TI 提供最完整的信号处理解决方案,从而能够为高速发展的现有及新兴市场催生新的机遇。
市场条件与发展
高度细分化的模拟 IC 市场是半导体产业中竞争力较强的领域。数字电子技术的快速发展刺激了模拟需求的增长。世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 估计 2005 年的模拟市场产值为 319 亿美元。半导体产业协会 (SIA) 预计到 2007 年将增至 401 亿美元。应用市场广泛,数字系统对高性能模拟需求的不断增长,价格相对稳定,毛利较高,这些都意味着模拟 IC 产业将在未来继续保持稳定的增长格局。
由于应用的多样化,模拟芯片也可分为两大市场类型:标准市场(大众市场)与垂直市场(针对具体应用)。业界分析公司 Databeans 又将标准与垂直市场划分为若干不同的类别,以区分其不同的用途。标准产品包括数据转换器、放大器、电源管理以及特殊功能芯片。垂直市场中的模拟芯片则用于数据储存、多媒体与汽车组件以及通信集成电路等。
Databeans 认为,模拟 IC 产业中的五大供应商控制着 50% 的市场份额,有关报道显示, 2005 年的全部模拟收入达到 155 亿美元。TI 在 2005 年占整个模拟市场份额的 14%,是全球领先的模拟及混合信号组件供应商。 |