德州仪器业界领先的数字信号处理技术推动市场高速增长
在数字无线、宽带接入、数字音频、高分辨率影像以及数字马达控制等当今众多快速增长的市场中,数字信号处理 (DSP) 与高性能模拟技术是推动各种创新、高速增长应用发展的关键技术。德州仪器 (TI) 在实时信号处理技术领域拥有近 20 年的丰富经验,与客户成功合作推出了成千上万种采用 TI DSP 技术的终端设备。
DSP完美适用于任何零延迟的应用领域。数字信号处理器 (DSP) 是一种专用微处理器,能够以极高的精确度即时执行各种数学运算,这使其当之无愧地成为实时处理应用领域的理想解决方案。TI DSP 可用于处理大规模、多类型信息,其中包括声音、影像以及视频等。
在手机或数码相机等采用 DSP 的数字终端设备中,模拟芯片的作用相当于一个转换器,将真实世界的声或光转换成数字世界的“0”和“1”,然后由 DSP 即时压缩、处理这些数字信号并对其进行修改和增强。另一端的模拟芯片再将这些经处理的数字信号转换成真实世界的信号,只有这样,人们才能理解其传达的信息。在手机中,芯片的工作方式如下:
这种 DSP 与模拟技术的组合可创建具有以下卓越特性的解决方案:
- 通过线缆调制解调器与 DSL 提高因特网的访问速度;
- 支持 VoIP与IP 功能;
- 使手机音质更清晰;
- 使 3G 无线电话具备视频及因特网功能;
- 通过因特网迅速下载音乐;
- 使白色家电及其他各种设备更“安静”、更“智能”以及更节能。
在实时信号处理领域,TI 是业界公认的市场领先者,在 DSP 与模拟方面拥有最大的市场份额。根据市场分析公司 Forward Concepts 的统计数据,TI 于 2000 年 占据了 44% 的 DSP 市场份额;2001 年来自 DSP 芯片的收入将有望达到 46 亿美元。此外,Forward Concepts 还进一步预测指出,直到 2005 年,DSP 的收入将以每年 18% 的速度增长。[资料来源:Forward Concepts 公司 — 2000 年 4 月报告及 2001 年 7 月报告]
为了帮助客户推出成功的数字设计解决方案,TI 提供了四大关键支持:代码兼容的 DSP 与辅助模拟产品;简单易用的软件与开发工具;24 小时技术支持以及博大精深的系统专业知识。TI 综合而全面的雄厚实力得益于如下方面的完美结合,即在软件开发、技术支持、高性能模拟、高级工艺技术以及生产制造方面无与伦比的能力,以及在基于 DSP 设计和系统需求方面与客户长达近 20 年的丰富合作经验。无论是对于现在还是未来的实时因特网应用,TI 的可编程 DSP 都能始终如一地满足其所需的低功耗、高性能的需求。
TI 广泛系列的DSP 解决方案拥有全球最优的性能以及最低的功耗,非常适用于要求数字信号处理的应用领域。与当今处理速度最快的 DSP 相比,可编程 TMS320C64x™ DSP 的性能提高了 10 倍,并具有与 TMS320C62™ DSP 的代码兼容性。TMS320C64x™ DSP 的工作频率高达 1.1 GHz(或 1,100 MHz),能够充分满足各种基础设施应用的需求,如家庭宽带与 3G 无线基站等。可编程 TMS320C55x™ 的功耗仅为当今业界功耗最低 DSP 的 15%,但性能则是该产品的 5倍。此外,C55x DSP 还与业界领先 TMS320C54x™ DSP 代码兼容。该芯片的目标应用为集成语音、视频和数据功能的因特网设备,其具备的低功耗特性意味着能够将电池工作时间将从几天显著延长为数周。TI 目前已开始针对各种应用领域提供 C55x™ DSP 与 C64x™ DSP 系列的多款器件。
全球逾 50,000 客户选择 TI 定制的软件开发环境,以便能够在其系统中更快速、更轻松地集成 DSP。为了率先进入市场,并获得发展,客户采用 TI eXpressDSP™ 实时软件技术并配以可编程的 TMS320™ DSP 系列就能以非常经济的方式进行简单再编程,而不必进行系统的重组与更换。TI 第三方网络的500家成员提供数以千计的产品,这使终端设备制造商能够轻松而快速地定制 TI DSP,从而帮助他们迅速向市场推出创新的新一代产品。
在所有的 DSP 厂商中,唯有 TI 的代码兼容产品策略才能向客户确保未来的先进 DSP 技术仍能与现在的设计相兼容,并且也只有 TI 才能实现这一点。设计人员采用为一套 TI DSP 架构编写的软件即可同时适用于现有及未来的 TI DSP 平台,从而不仅简化了设计过程,而且还显著加速了产品上市进程。因此,在每次升级或修改应用时,设计人员将不必重新编写软件,这将显著缩短开发时间并进一步提升客户忠诚度,使 TI 芯片解决方案在市场上立于不败之地。
TI DSP 的应用与市场领域包括:
- 数字蜂窝电话(在当前投入使用的所有手持终端中,TI DSP 为其中超过 60% 提供核心动力);
- 无线基站(前 10 大顶级 OEM 厂商中有 8 家选择 TI DSP);
- DSL 调制解调器(前 5 大顶级 PC 制造商中就有 4 家与 TI 开展合作);
- 线缆调制解调器(前 10 大调制解调器厂商中就有 9 家为其话音业务解决方案 (VoCable solution) 采用 TI DSP);
- 因特网音频设备(与其他任何竞争芯片相比,TI DSP 所适用的相关设备应用范围都更为广泛,目前采用 TI DSP 成功实现的相关设计已超过 70 项);
# # #
德州仪器 (TI) 是全球领先的数字信号处理与模拟技术提供商,以及网络时代的半导体引擎的供应商。公司的业务还包括传感器和控制产品,以及教育产品。TI 总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,在全球超过 25 个国家设有制造或销售机构。
TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN。如欲了解有关 TI 的进一步信息,敬请查询 www.ti.com.cn.
|