Placement Silo Title

德州仪器 (TI) 致力于承担社会责任

作为一个跨国公司,德州仪器 (TI) 致力于承担公司的社会责任,在全球开展业务的时候,奉行较高的道德水准。上溯到 70 多年以前我们的创始人,我们公司在业务活动的每个方面注重信守承诺、诚实和创新影响。我们尊重在我们员工团队中的人们、为我们的商业合作伙伴工作的人们以及与我们营运所在的国家或地区和社区中的人们。这就是我们,并我们也应该这么做。

  1. 你们在 CSR 方面采取什么策略?
    TI 始终奉行较高的道德水准,具有很强的价值观,确保公司声名显赫。如今约束我们的行为准则由 70 年前公司创始人制定 – 那就是在开展业务的时候,贯彻诚实、信守承诺和创新。这就是我们的信念,不会改变。

    按照这个准则,我们确实制定了一些策略来使我们满足成为良好企业公民的各种条件。

  2. 为什么要这么做?TI 到底是不是在滥花钱?
    恰恰相反。这是最应该做的事,这一直以来都是 TI 文化的一部分 - 知道什么事情正确,做正确的事情。这也给了我们竟争优势,因为我们的客户都知道我们的声誉,相信我们是负责任的公司公民。我们的员工也知道我们的声誉,并且由于这种声誉而效忠 TI。我们的人员流失率在同行中是最低的,这使得我们的雇佣成本保持在较低的水平。并且长期以来,我们相信我们可以节省其他公司走后门以及弥补对消费者或环境造成负面影响所需付出的巨额支出。

  3. 能不能举几个例子说明你们在 CSR 方面做了哪些事情?
    • 改善社区 – 在工厂所在社区内对卫生和人类服务、艺术和文化、业务关系和教育等方面的给予慈善支持,使它们成为更适合生活和工作的地方
    • 员工福利和发展 – 定期进行有关安全、道德、商业行为的现场培训;举行有关下列各方面的培训:个人和专业发展、相关课程、有关老年保健的帮助以及个人问题。
    • 供应商影响 – 在同意任用任何承包商或供应商之前,先会在几个方面对他们的商业行为进行评估。我们至少希望他们遵守运营所在国家或地区的法律。如果我们知道某些商业行为令我们讨厌或者不可接受,我们会采取适当的措施来纠正这种行为,甚至可能终止我们的协议。
    • 环境 – 我们的目标是不浪费一丝一毫资源 - 从废水、废纸和废晶片中回收一切可用资源,保护自然资源。我们与政府、科学社群、工业和公共利益团体进行建设性的合作,倡导健全的 ESH 法律和行为。ESH 也是我们的供应商评估方法的一个组成部分。
    • 全球经济发展 – TI 通过投资和慈善事业参与我们工厂所在社区的建设。另外,我们通过捐款满足社区需要。例如,最近台风在印度肆虐之后,我们资助建起了 900 所房子。在员工的帮助下,我们捐出了 1 百多万美元来帮助美国 911 恐怖袭击之后的救济工作。
    • 隐私 – 我们的政策是员工隐私需要的折衷,他们的安全需要也考虑进去了。
    • 教育 – TI 参与提高从幼儿到大学各级别的教育水平。我们为教育机构提供直接补助,同时在发展进展及可重复项目中起领导性作用。示例包括婴幼儿阅读程序、高级中学中的高级工程程序、全球大学合作伙伴关系、其它种种财政捐款以及高技术设备和教育工具的捐赠。

  4. 如何保证 TI 会持续履行 CSR?
    就负起社会责任而言,TI 一直都是楷模,以后也不会改变。这是我们的信念,任何事情都不能改变这种信念。这不仅对 TI 的声誉至关重要,也是我们业务成功的重要因素。

  5. 你们是如何报导 CSR 活动的?
    主要通过我们的公司社会责任网页在网上发表。在我们的年报里也会提到。我们会用 10 种语言发布有关我们全球 ESH 活动的报告并会定期更新。

  6. 你们如何鼓励子公司负起社会责任?
    负社会责任是成立公司的条件之一。它是 TI 传统的核心内容。我们的策略会定期清楚地传达,并且在全球都是一致的。我们推行一个流程,允许我们的员工匿名举报与个人或公司息息相关的任何问题。在任何采购活动中,企业文化是我们评估是否购买的因素之一。我们在集成过程中也包括了我们的道德和社会责任信念。

  7. 对承包商和供应商有什么看法?
    在同意任用任何承包商或供应商之前,先会在几个方面对他们的商业行为进行评估。我们至少希望他们遵守运营所在国家或地区的法律。如果我们知道某些商业行为令我们厌恶或者不可接受,我们会采取适当的措施来纠正这种行为,甚至可能终止我们的协议。

  8. 你们是否支持一种标准凌驾于另一种标准之上?
    我们相信建议的各种 CSR 标准的基本主旨是类似的,并提供了相当有用的参考点供公司评估自己的行为和标准。虽然我们强烈希望公司成为负社会责任的公司,但是我们不提倡任何一组专用的 CSR 标准凌驾于另一组标准之上。在此方面,我们的历史和经验已建立了稳固的价值观和道德基础,它们涵盖了这种种不断涌现的准则所解决的关注事项。

  9. 你们对美国国家标准协会倡议的 ISO 标准凌驾于 OCR 之上有什么看法?
    我们强烈希望公司成为负社会责任的公司,但是我们不提倡任何一组标准凌驾于另一组标准之上。TI 依然致力于负起公司的社会责任并在开展业务时奉行较高的道德水准。我们相信,如果要实施某个标准,我们在符合标准方面没有多大问题。

  10. 可在何处找到更多信息?
    我们的网址为: https://www.ti.com/corp/docs/company/citizen/factsheets/csr.shtml 或者通过以下电子邮件与 David Reid 联系: d-reid@ti.com