TI 大力推广 Wi-Fi (802.11b) 的应用
什么是 802.11b?
802.11b 是 IEEE 为无线局域网 (WLAN) 开发的射频 (RF) 标准。借助此标准,企业和消费者就可以对各种 802.11b 兼容设备(包括计算机和 PC 外设)进行联网,而不需要使用线缆来连接 PC 卡、微型 PCI 和 USB。802.11b 技术也称为 Wi-Fi,此技术正在改变商业和家庭用户获取宽带信息的方式。802.1lb 技术支持多个方向,距离限制为 300 米。此技术允许在家庭或企业内与多个端点进行宽带连接,速度与当今使用以太网的有线企业网络相当(大约为 11 兆位/秒 (Mbps)),并且不需要使用线缆。
802.11b 如何改变了我们的生活?
Cahners In-Stat 最近进行的研究表明,美国的宽带用户数在 2002 年底将激增三倍,达到 1900 万。随着通过 DSL 和线缆进行的宽带接入应用不断推广,家庭和企业用户希望宽带的功能、效用和便利性进一步提高 – 允许在家庭和办公室内共享和访问信息。当今,人们的生活方式要求访问实时的数据、内容和信息。WLAN 将网络扩展到多个端点、允许在企业或家庭内进行无缝连接并且将网络扩展到公共场所,从而满足了人们的信息访问要求。
由于 802.11b 技术灵活、高速并且易于设置,因此在满足消费者和企业的无线连接需求方面十分理想:
- 企业应用
由于不再需要 LAN 所需的线缆,因而革命性地改善了企业的办公环境。802.11b 技术提供了当前 LAN 具备的所有功能 – 信息交换与高速连接 – 但不再受线缆约束。用户可以在办公室内四处走动,而不会导致与公司网络和因特网的连接中断。
许多公司(例如 Prudential 和 Microsoft)已经在工作场所中使用 Wi-Fi 网络来代替有线网络。这提高了职员的生产力,而无论他们是在办公桌旁办公、正在召开会议还是正在与办公室内另一区的同事进行协作 – 尽管没有线缆,但仍可以发送电子邮件、访问网络上的文件以及进行打印,无论他们是在建筑物或校园内的什么位置。
- 家庭应用
无线网络在办公室环境中的不断推广也推动了对家庭 WLAN 的需求,这是因为,职员在离开办公室后同样需要不受阻碍地进行连接。在家庭环境中,802.11b 是普通用户的逻辑解决方案。在未预先进行布线的住宅中,如果您选择通过以太网线缆来连接各房间的计算机,那简直就是一种折磨。同样,没有 IT 专家的帮助,在家庭中建立 LAN 对于大多数消费者来说都是令人畏惧的任务。
802.11b 简化了连接并消除了混乱的线缆。要安装 802.11b WLAN,消费者只需购买 802.11b 家庭联网套件,此套件包含称为访问点 (AP) 的基站以及供膝上型电脑、桌面电脑和其它电子设备使用的 802.11b 卡。基站与线缆调制解调器或 DSL 调制解调器(这可以是独立的调制解调器,也可以是集成在住宅区网关内的调制解调器)连接。基站可以与任何 802.11b 兼容设备(例如安装了 802.11b 卡的膝上型电脑)收发数据。安装完成后,您就可以从客厅的躺椅、饭厅的餐桌、草坪上的坐椅或覆盖范围内的任何其它位置访问因特网或企业服务器上的宽带数据。
- 公共场所应用
除了方便以外,802.11b 还允许在家庭与办公室之间以无缝方式对同一内容进行访问,从而方便地在这两者之间进行过渡。因此,802.11b 技术正被广泛地部署在酒店、机场、咖啡厅和饭店 – 人们需要对信息进行即时访问的任何位置。星巴克咖啡连锁店也在部分店面安装了 802.11b 集线器,以使顾客能在品尝美味咖啡的同时享受膝上型电脑宽带连接带来的乐趣。
市场机会
当今,对从不同位置进行移动信息访问以及在家庭和办公室内的外设之间共享数据的需求促进了对易于安装和维护的高容量网络的需求。Cahners In-Stat Group 最近的报告称,家庭联网市场容量在 1999 到 2000 年实现翻番,已达到 400 万套交货量,预计 2001 年此数量将再次翻番,达到 800 万套交货量。
在未来的几年中,随着消费者和企业更加倾向于选择自由地进行高速无线连接,家庭联网市场的增长将不断增加对 802.11b 产品的需求。2005 年,Cahners 预计 802.11 芯片市场的利润额将达到 12 亿美元。德州仪器 (TI) 聚集了数字信号处理、模拟系统和宽带系统等各方面的专家,因此,对于 TI 而言,由家庭和办公室内的移动宽带需求推动的 802.11b 芯片需求意味着巨大的增长机会和市场领导地位。
德州仪器 (TI) 解决方案
作为业界一流的宽带技术供应商以及唯一一间触及所有宽带技术领域(基础架构、接入调制解调器和端点)的公司,德州仪器 (TI) 正在致力于开发创新性的芯片解决方案,以满足消费者和企业的连接需求以及扩展宽带在家庭和办公室的应用。TI 的无线联网产品在覆盖范围和性能方面提升了 802.11b 技术的能力。 最重要的是,TI 正在使 802.11b 产品的价格降低到适合于家庭使用。
TI 的 802.11b 技术为大众市场提供了易于安装的廉价 Wi-Fi 产品。2001 年 6 月推出的 ACX100 在覆盖范围方面比现有解决方案提高了 70%,它使一个访问点能够覆盖整个家庭并简化了 WLAN 的安装,因此用户不再需要关心在各个访问点之间的走动问题。目前,PC 卡的售价约为 100 到 125 美元,整套产品(通常包含一个 AP 和三块 PC 卡)的零售价约为 400 到 500 美元。有了 TI 技术,消费者为 PC 卡支付的金额将下降至 80 美元,整套产品的价格将降低至 300 到 350 美元 - 随着产量的增加以及芯片集成度的提高,价格将持续下降。
德州仪器 (TI) 还是 WECA(无线以太网兼容性联盟)的发起人,这个组织致力于确保 Wi-Fi 的互操作性以及促使 802.11 成为全球无线 LAN 标准。到 2001 年 7 月底为止,已有 103 间公司加入 WECA,这些公司共提供超过 138 种经过认证的产品。TI 进行的研究和开发工作所产生的技术成果现已成为 802.11b 规范的组成部分。 为了便于其它公司将 802.11b 产品推入家庭和办公室市场,TI 提供了无线数据高性能传输和快速交换技术选项。
关于 TI 宽带
为了便于 OEM 开发宽带通信解决方案,TI 提供了基于信号处理的高级芯片和软件平台。此平台提供了快速部署下一代差异化线缆调制解调器、数字用户线路 (xDSL) 调制解调器、集成接入设备 (IAD)、因特网协议语音传输 (VoIP) 网关、电信运营商基础设施以及家庭和办公室无线联网产品所必需的高性能、低功耗和系统级集成功能。
# # #
德州仪器 (TI) 是数字信号处理和模拟技术方面的世界领导者,是因特网时代的半导体引擎。TI 的业务还包括传感器和控制器以及教育产品解决方案。TI 的总部位于美国德克萨斯州达拉斯市,TI 在 25 个以上的国家进行生产或销售运作。
德州仪器 (TI) 在纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 上市,代号为 TXN。有关更多信息,请访问网站: www.ti.com.
安全港声明:本教学背景资料中包含的有关家庭联网市场以及该市场和相关 802.11 产品需求增长的陈述、该市场的增长对 TI 产生的影响以及其他有关管理信念、目标和预期方面的陈述可以被视为“前瞻性陈述”(此术语由 1995 年颁布的个人证券诉讼改革法案定义),这些陈述本身具有的风险和不确定性可能会导致实际结果与这些陈述所明示或暗示的结果完全不同。下列因素以及 TI 最新的“表格 10-K”中讨论的因素可能会导致实际结果与本新闻稿包含的陈述所明示或暗示的结果完全不同:家庭联网市场环境和 802.11 市场环境的变化。我们拒绝任何由于本教学背景资料发布后新出现的开发成果而引起的前瞻性声明更新意图和义务。
商标:所有商标和注册商标都为其各自所有者所有。
|